DOCA0224TR-02

TeSys island Konusuna Genel Bakış

TeSys island düşük voltaj yüklerinin doğrudan kontrol edilmesi ve yönetilmesi için bağlı ve özelleştirilmiş bir sistem sunar. TeSys island, fiziksel modüllerin kullanılabilirliğini dâhili alarm öncesi yönetim özellikleriyle optimize eder.

TeSys island cihazları PLC'ye bağlayan yüksek hızlı ağlara dayalı otomasyon mimarisiyle orta ve yüksek performanslı makineleri hedeflemektedir. Yüksek üretim hızlarında çalışan makinelerde, son derece maliyetli olabilecek planlanmamış üretim aksaklıklarını önlemek son derece önemlidir. TeSys island tahmini bakım ile plansız aksaklıkların azaltılmasına yardımcı olarak onarımların programlı bakım sırasında tamamlanmasını sağlar.

TeSys island dijital nesneler kullanılarak PLC programlama ortamına tamamen entegre edilmiştir. TeSys island ürünleri ve yazılım paketlerini OEM'ler ve makine üreticileri için otomasyon çözümleriyle birleştiren EcoStruxure portföyüne tamamen entegre edilmiştir. Sistem ayrıca üçüncü parti PLC'ye entegrasyonu da destekler.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?