TeSys island 概述
TeSys island 可形成连接和自定义的系统,用于低压负载的直接控制和管理。TeSys island 通过嵌入式预警管理功能,优化物理模块的可用性。
TeSys island 的目标是针对具有基于将设备连接到 PLC 的高速网络的自动化架构的性能和高性能机器。以高生产率运行的机器必须避免代价高昂的意外生产停机。TeSys island 通过预测性维护,在计划的维护时段内完成维修,有助于减少计划外停机时间。
TeSys island 使用数字对象完全集成到 PLC 编程环境中。TeSys island 已完全集成到 EcoStruxure 产品组合中,从而将产品和软件包结合在原始设备制造商 (OEM) 和机器制造商的自动化解决方案中。该系统还支持向第三方 PLC 的集成。