DOCA0133ZH-01

DeviceNet

DeviceNet 是一种低级的基于连接的网络协议,它基于 CAN,而 CAN 是一种无明确应用程序层的串联总线系统。因此 DeviceNet 定义 CAN 的工业应用层。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?