DOCA0133ZH-01

使用 DeviceNet 通讯网络

概述

本节介绍如何使用 DeviceNet 协议通过网络端口来使用 LTMR 控制器。

警告
失去控制
  • 任何控制方案的设计者都必须考虑控制路径的可能故障模式,对于关键功能,要提供路径中断发生期间及发生后达到某一可接受状态的方法。关键控制功能的示例包括紧急停止和越程停止。
  • 对于关键控制功能,必须为其提供独立或冗余的控制路径。
  • 系统控制路径可包括通讯链路。必须考虑到预期传输延时或链路中断的可能后果。(1)
  • 为了保证正确运行,在投入使用前,必须对每个 LTMR 控制器的实施单独进行全面测试。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

(1)有关详细信息,请参阅 NEMA ICS 1.1(最新版),“固态控制装置的应用、安装和维护安全指南”。

警告
电机异常重启
检查 PLC 应用软件:
  • 考虑从本地控制到远程控制的更改,
  • 在更改过程中妥善管理电机控制命令。
切换到网络控制通道时,根据通讯协议配置,LTMR 控制器可能会考虑由 PLC 发出的电机控制命令的最新已知状态,并自动重启电机。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

DeviceNet 协议原理

概述

DeviceNet 低级控制器局域网 (CAN) 在简单工业设备(例如执行器和传感器)和控制设备之间提供通讯链路。

网络上包含受控制的设备的控制数据和属性。它让您能够以主设备/从设备模式或对等模式进行操作。

DeviceNet 驱动的 4 线网络在中继线路/压降线路配置中运行,可支持多达 64 个节点。

可交换 2 种主要类型的消息:

  • I/O 消息传送,专用于快速交换处理数据。

  • 显式消息传送,专用于以较慢的速度交换配置、设置或诊断数据等。

连接和数据交换

I/O 消息传送

I/O 消息含有具体应用程序数据。它们在应用程序生产者及其对应的消费应用程序之间跨单个或多个连接进行通讯。由于 I/O 消息携带对时间要求较高的消息,因此具有高优先级的标识符。

I/O 消息包含连接 ID 和相关的 I/O 数据。I/O 消息中的数据的含义由相关的连接 ID 指示。连接端点被假设为已知 I/O 消息的用途或含义。

I/O 消息类型

从设备可使用以下一种或多种 I/O 消息类型生成数据,具体取决于设备的配置方式和应用程序的要求:

类型

操作描述

轮询

针对轮询 I/O 配置的从设备接收来自主设备的输出数据。此数据的接收顺序由主设备扫描列表定义。主设备的轮询率由扫描列表中节点的数量、DeviceNet 波特率、主设备生成的消息的大小和扫描列表中每个节点的大小以及主设备的内部定时确定。

循环

配置用于生成循环 I/O 消息的设备将在准确定义的时间间隔内生成其数据。此类型的 I/O 消息传送允许用户将系统配置为以适用于应用程序的比率生成数据。根据应用程序,这可能会减少线路上的流量,并有效使用可用带宽。

状态更改

配置用于生成状态更改 (COS) 消息的设备将在数据发生更改时生成数据,或以基本心跳率生成数据。此可调心跳率使消费设备能够验证生产者是否仍存在并且在网络上是否处于活动状态。DeviceNet 还定义了用户可配置的生产抑制止时间,该时间可限制 COS 消息的生成频率,以防止节点使带宽溢满。用户可调整这些参数,以便在给定的应用程序中提供最优带宽利用率。

显式消息传送

显式消息传送连接在两个特定设备之间提供多功能点到点通讯路径。显式消息用于发送执行特定性能任务的命令,并报告执行任务的结果。因此,您可以使用显式消息传送连接配置节点和诊断问题。

DeviceNet 定义的显式消息传送协议中说明了 CAN(控制器局域网)数据字段中显式消息的含义或预期用途。消息包含连接 ID 和相关的消息传送协议信息。

空闲消息管理

LTMR 控制器接收到 DeviceNet 网络主设备发送的空闲消息时,将生成通讯丢失,并且 LTMR 控制器处于故障预置状态。

退出空闲模式的条件与退出故障预置的条件相同。

简易控制与监控

概述

这是关于控制与监控电机管理控制器的主寄存器简单示例。

用于简易运行的 DeviceNet 寄存器

下图包含基本设置信息,其中使用了以下寄存器:配置、控制和监视(系统状态、测量、脱扣、报警和应答)。

LTMR DeviceNet 网络端口的配置

通讯参数

请使用 TeSys T DTM 或 HMI 配置 DeviceNet 通讯参数:

  • 网络端口地址设置

  • 网络端口波特率设置

  • 通过网络端口配置启用

设置 MAC-ID

MAC-IDDeviceNet 模块在总线上的地址。DeviceNet 网络限制为 64 个可寻址节点(节点 ID 从 0 至 63)。这就意味着您可以将 MAC-ID 指定为 0-63。

您在开始任何通讯之前必须设置 MAC-ID。为此,请使用 TeSys T DTM 或 HMI 配置通讯参数:网络端口地址设置。地址的出厂设置为 63。

设置波特率

您还可以将波特率设置为下列速率:

  • 125 千波特

  • 250 千波特

  • 500 千波特

要设置波特率,请使用 TeSys T DTM 或 HMI 配置通讯参数:网络端口波特率设置。

该参数的可用设置如下:

网络端口波特率设置

波特率

0

125 千波特(出厂设置)

1

250 千波特

2

500 千波特

3

自动波特

自动波特会自动检测所需的波特率。

注: 只有网络上已经建立了有效的通讯,即至少有一个主设备和一个从设备已经在进行通讯,方可使用“自动波特”功能。

设置配置通道

LTMR 配置可通过 2 种不同的模式进行管理:

  • 使用 TeSys T DTM 或 HMI 通过 HMI 端口进行本地管理

  • 通过网络进行远程管理

要在本地管理配置,必须禁用参数“通过网络端口配置启用”,以防通过网络覆盖配置。

要远程管理配置,必须启用“通过网络端口配置启用”(出厂设置)。

设备配置文件和 EDS 文件

设备配置文件

DeviceNet 的设备模型定义了标准设备之间的物理连接并促进标准设备之间的互操作性。

实施相同设备模型的设备必须支持公共标识和通信状态数据。设备特定数据包含于在各种设备类型中定义的设备配置文件中。通常,设备配置文件定义设备的:

  • 对象模型

  • I/O 数据格式

  • 可配置参数

上述信息可通过设备的 EDS(电子数据表)提供给其他供应商。

对于 LTMR 设备配置文件中对象的完整描述,请参阅 对象词典

EDS 是什么?

EDS 是包含有关网络设备的通信功能和其对象词典 对象词典 内容的信息的标准 ASCII 文件,由 ODVA(开放 DeviceNet 供应商协会)定义。EDS 还定义设备特定对象和制造商特定对象。

使用 EDS,您可以对工具进行标准化,以便:

  • 配置 DeviceNet 设备

  • 设计 DeviceNet 设备的网络

  • 管理不同平台上的项目信息

特定设备的参数取决于设备上驻留的这些对象(参数、应用程序、通信、紧急和其他对象)。

LTMR 控制器 EDS 文件

描述 LTMR 控制器的各种配置的 EDS 文件和相关的图标可从 www.se.com 网站下载(产品与服务 > 自动化与控制 > 产品 > 电机控制 > TeSys T > 下载 > 软件/固件 > EDS 和 GSD)。

EDS 文件和图标划分到单个压缩 Zip 文件中,您必须将该文件解压到硬盘驱动器上的单个目录中。

有关如何在 RSNetworx 的 EDS 库系统中注册这些 EDS 文件的信息,请参阅 注册控制器的 EDS 文件

配置 DeviceNet 网络

简介

使用以下示例性指令配置 Rockwell Automation® SLC-500 PLC (1747-SDN)(在 TeSys T 电机管理系统的前面带有 DeviceNet 控制器)。配置软件 RSNetworx 用于 DeviceNet 配置软件。此过程的各阶段如下表所述:

开始使用之前

开始之前,请确保:

  • 已根据您的特定系统、应用和网络要求,对 TeSys T 电机管理系统进行了完整的装配、安装和通电。

  • 您已正确设置控制器的网络端口

  • 您具有基本的 EDS 文件和对应的 .ico 文件(可从 www.se.com 获得),或您已生成系统装配所特定的 EDS。

要使用 RSNetWorx 配置控制器,必须熟知 DeviceNet 现场总线协议和 RSNetWorx for DeviceNet。(所述的步骤实际上不能预见在配置期间可能遇到的每个 提示或选项。)

连接图

装配网络之前,应熟知所需的硬件连接。下图显示了 Allen-Bradley PLC、控制器和 RSNetWorx 之间的 DeviceNet 网络连接:

1 Allen-Bradley SLC-500 PLC

2 PLC 处理器模块

3 1747-SDN DeviceNet 扫描仪模块

4 DeviceNet 网络电缆

5 LTMR 控制器

6 运行 RSNetWorx 的 PC(已正确连接到网络)

7 电源分支器

8 DeviceNet 电源 24 Vdc

扫描仪模块是所有网络流量的控制机制。它可读写在网络上移动的每个 I/O 数据。

装配物理网络

以下步骤讲述了构建物理 DeviceNet 网络所需的连接。

步骤

操作

注释

1

在所需的 PLC 插槽中安装 DeviceNet 扫描仪模块。

小心
如果存在电压,设备将会损坏
安装或运行此设备之前,请阅读并理解此指南以及 Allen-Bradley PLC 用户手册。此设备只能由专业人员进行安装、调整、维修和维护。
  • 进行网络连接之前,请断开通往 PLC 的所有电源。
  • 在断开电源的系统上放置“请勿打开”的符号。
  • 将分断装置锁定在打开位置。
用户负责遵守有关所有设备接地事项的所有适用规范要求。
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。

以上的连接图显示了 PLC 插槽 2 中的扫描仪。

2

检查所需的 DeviceNet 网络节点地址波特率是否已正确设置。

该示例使用地址 4

3

使用 DeviceNet 网络电缆和端部连接器(按照 ODVA 规格制造)进行连接。

未提供电缆和端部连接器。

4

使用 DeviceNet 电缆将 PLC 连接到 LTMR 控制器,从而将系统放在网络上。

 

5

使用 DeviceNet 电缆将 RSNetWorx PC 连接到网络。

 

注册控制器的 EDS 文件

要在 RSNetWorxEDS 库中注册控制器的 EDS

步骤

操作

注释

1

RSNetWorx Tools 菜单中,选择 EDS 向导。

将显示 Wizard’s welcome 屏幕。

2

单击 Next

将显示 Options 屏幕。

3

选择注册 EDS 文件并单击 Next

将显示 Registration 屏幕。

4

选择注册 EDS EDS 文件的目录,并浏览控制器的 EDS 文件。

必须已将包含 EDS 和对应图标的 Zip 文件解压缩到单个目录中。

5

单击 Next

将显示 EDS File Installation Test Results 屏幕。

6

单击 Next

将显示 Change Graphic Image 屏幕。控制器应在 Product Types 字段中列出作为电机起动器:

7

单击 Next

将显示 Final Task Summary 屏幕。

8

验证控制器是否要进行注册,并单击 Next

将显示完成屏幕。

9

单击 Finish

EDS 向导关闭。

TeSys T LTMR 控制器不同版本的选择标准

存在与 TeSys T 电机管理控制器系统的 4 种可能配置相对应的 4 个 EDS 文件:

选择...

如果想要使用...

TeSys T MMC L

可通过 HMI 端口进行配置的不带扩展模块的 TeSys T 电机管理控制器系统。此类型使您可以保留您的本地配置。

TeSys T MMC L EV40

可通过 HMI 端口进行配置的带扩展模块的 TeSys T 电机管理控制器系统。此类型使您可以保留您的本地配置。

TeSys T MMC R

可通过网络进行配置的不带扩展模块的 TeSys T 电机管理控制器系统。

TeSys T MMC R EV40

可通过网络进行配置的带扩展模块的 TeSys T 电机管理控制器系统。

本地配置模式中,必须禁用参数“通过网络端口配置启用”。该模式保留使用 Magelis XBT 或带有 SoMoveTeSys T DTM 通过 HMI 端口创建的本地配置,并通过网络防止 PLC 配置。

远程配置模式中,必须启用参数“通过网络端口配置启用”。这将使 PLC 能够以远程方式配置 L R 控制器。

注: 被 PLC 覆盖的参数将丢失。更换无法工作的设备时,远程模式很有用。

默认情况下将设置“通过网络端口启用配置”参数。

将设备连接到您的网络

该示例需要您向项目视图中添加两个设备:

  • 在远程模式中配置的不带扩展模块的 LTMR 控制器(具有地址 4)。

  • PLC 插槽 2 中的 DeviceNet 扫描仪(具有地址 1)

可以使用 RSNetWorx离线在线模式下配置设备:

  • 离线— 未连接配置工具和物理网络。

  • 在线— 配置工具连接到物理网络。使用从物理网络上的设备传输而来的参数构建网络。

在接下来的表中使用离线或在线步骤连接到网络。(这些是标准的 RSNetWorx 过程。)

离线设备连接

如果配置工具处于离线状态,则使用此步骤将设备添加到网络中:

步骤

操作

注释

1

在硬件列表中,双击 Schneider Automation, Inc.\Motor Starter 下名为 TeSys T MMC R 的控制器 EDS。

新设备将显示在项目视图中。可用的最低 MAC ID 已分配给它(即使此 ID 不正确)。

2

双击控制器图。

将显示控制器的属性窗口。

3

Address 文本字段中将 MAC ID 更改为 4.。

4 是此示例中使用的 MAC ID

4

单击 OK

请注意,控制器的 MAC ID 在项目视图中现为 4

5

重复步骤 1 到 4,将 1747-SDN 扫描仪模块添加到 MAC ID 00 的网络中。

扫描仪的 EDS 位于Rockwell Automation - Allen Bradley/Communication Adapter硬件列表中。

6

通过从 File 菜单选择 Save as 保存配置。

保存离线配置,以备将来使用。

在线设备连接

DeviceNet 网络已组建并且配置工具处于在线状态时,使用此步骤将设备添加到网络:

步骤

操作

注释

1

Network 菜单中,选择 Online

将显示 Browse for network 屏幕。

2

根据系统和应用程序要求,设置通讯路径,以选择路径。

单击 OK

Browsing network 屏幕完成时,物理连接的设备将显示在项目视图中。

3

通过从 File 菜单选择 Save as 保存配置。

保存配置,以备将来使用。

RSNetWorx 项目视图

将控制器和主设备扫描仪添加到网络配置后(使用在线或离线连接步骤),RSNetWorx 项目视图应与下图相似:

读写 LTMR 控制器参数

对控制器参数执行读写操作:

步骤

操作

注释

1

从项目视图中,双击控制器图标。

将显示控制器配置屏幕。

2

选择“参数”选项卡。

将显示参数列表。

3

选择“组视图”。

将显示参数组。

4

选择配置组 1、2 或 3 以访问控制器配置参数。

对于无扩展模块的控制器:

  • 配置区域包括寄存器 540 到 564(不带扩展模块),或 540 到 595(带扩展模块)。

  • 配置区域 2 包括寄存器 600 到 645

  • 配置区域 3 包括寄存器 650 到 596

有关更多详细信息,请参阅 寄存器映射 - 通讯变量组织 以获取通讯变量的完整列表。

5

选择要访问的参数,并对其执行读写操作。

对参数的写访问仅对 TeSys T MMC R 和 TeSys T MMC R EV40 可用。

TeSys T MMC R 参数屏幕

TeSys T MMC R 参数屏幕应与下图相似:

选择通过 I/O 消息传送交换的数据

要选择通过 I/O 消息传送交换的数据

步骤

操作

注释

1

在 TeSys T MMC R 参数屏幕中,选择“DeviceNet 接口组”。

将显示参数列表。

2

对于 PollProdPath 参数,选择想要控制器生成的输入装配对象。

PollProdPath 包含控制器在轮询期间生成的数据(由扫描仪发送)。

3

对于 PollConsPath 参数,选择想要控制器使用的输出装配对象。

PollConsPath 包含由扫描仪轮询时发送并供控制器使用的数据。

4

对于 COSProdPath 参数,选择想要控制器生成的输入装配对象。

COSProdPath 包含由处于更改状态 (COS) 的控制器生成的数据。

5

如果您已在步骤 2 或 4 中选择输入装配对象 110 或 113,请将 LTMR 监控字 0 到 3 调整到想要控制器生成的寄存器。

TeSys T MMC R 参数屏幕应与下图相似:

仅用于实例 110 和 113。

上传和下载设备配置

在线连接设备后,必须传输所需的设备信息。

使用“设备”菜单中的以下选项,以仅传输选定设备的配置:

  • 下载到设备 — 将离线配置从 PC 传输到设备。

  • 从设备上传 — 将配置从设备传输到 PC。

使用“网络”菜单中的以下选项,以在项目视图中传输所有在线设备的配置:

  • 下载到网络 — 将离线配置从 PC 传输到所有在线设备。

  • 从网络下载 — 将所有在线设备的配置传输到 PC。

将控制器添加到 Scanlist

要在网络上进行识别,必须使用下表中的在线过程将控制器添加到主设备扫描仪的 Scanlist 中:

步骤

操作

注释

1

从项目视图中,双击扫描仪图标。

将显示扫描仪配置屏幕。

2

选择 Scanlist 选项卡。

将显示 Scanner Configuration Applet 屏幕。

3

选择 Upload from scanner

等待 Uploading from Scanner 计时器完成。

4

Scanlist 选项卡中,突出显示 Available Devices 列表中的控制器(位于 MAC ID 4),并单击向右箭头。

控制器现已显示在 Scanlist 中。

5

选择控制器后,单击 Edit I/O Parameters 按钮。

将显示 Edit I/O Parameters 窗口。

6

选中 Polled,并输入正确的输入大小和正确的输出大小(具体取决于之前选择的装配对象)。

控制器输入和输出数据大小的确定在下一章中有相关说明。

7

单击 OK

Edit I/O Parameters 窗口关闭。

8

单击 Download to scanner

将显示 Downloading Scanlist from Scanner 窗口。

9

单击 Download

等待 Downloading to Scanner 计时器完成。

10

单击 OK

扫描仪属性窗口关闭。

编辑 I/O 参数屏幕

按上述进行自定义之后,控制器的 Edit I/O Parameters 屏幕应与下图相似:

根据您的要求,可以选择三种传输模式中的其中一个:

  • 轮询

  • 状态更改

  • 循环

注: 控制器不支持用于非常简单 I/O 设备的滤波 I/O 消息。

您需要输入由控制器生成的输入和输出字节的数量。主设备需要此信息来为每个网络节点分配数据空间。

控制器生成的输入和输出字节的数量取决于您为 DeviceNet 接口对象选择的实例。

下表显示您可以为 I/O 消息传送选择的每个装配对象的字节大小。

输出装配数据大小(由控制器使用):

实例

名称

字节数

2

基本过载

1

3

基本电机起动器

1

4

扩展接触器

1

5

扩展电机起动器

1

100

LTMR 控制寄存器

6

101

PKW 请求对象

8

102

PKW 请求和扩展电机起动器

10

103

PKW 请求和 LTMR 控制寄存器

14

输出装配数据大小(由控制器生成):

实例

名称

字节数

50

基本过载

1

51

扩展过载

1

52

基本电机起动器

1

53

扩展电机起动器 1

1

54

扩展电机起动器 2

1

110

LTMR 监控寄存器(带动态配置)

8

111

PKW 响应对象

8

112

PKW 响应和扩展电机起动器

10

113

PKW 响应和 LTMR 监控寄存器

16

为控制器创建 EDS

在线网络浏览期间与设备 EDS 文件不对应的设备将在项目视图中显示为 Unrecognized Devices。如果未识别您的控制器,则必须使用以下步骤创建 EDS:

步骤

操作

注释

1

在项目视图中,双击控制器。

将询问您是否要使用 EDS Wizard 注册控制器。

2

单击 Yes

将显示该向导的欢迎屏幕。

3

单击 Next

将显示 Options 屏幕。

4

选择 Create an EDS file 并单击 Next

RSNetWorx 将上传显示在 Device Description 屏幕上的控制器的标识信息。

5

记录产品名称字符串 LTM1,然后单击 Next

将显示 Input/Output 屏幕。

6

选中 Polled 并为输入和输出大小输入适合的值。同时选中 COS,并输入 1 作为输入大小值。单击 Next

 

7

如有需要,在 Change Graphic Image 中更改图标并单击 Next

将显示 Final Task Summary 屏幕。

8

验证控制器是否要进行注册,并单击 Next

将显示完成屏幕。

9

单击 Finish

EDS Wizard 将关闭。

10

将控制器添加到扫描列表 将控制器添加到 Scanlist

 

保存配置

通过从 RSNetworx 菜单选择文件 > 保存以保存配置。这是标准的 Windows 命令。

PKW 对象

概述

LTMR 控制器支持 PKW以非循环字定期保留)。PKW 功能包括:

  • 在输入装配对象 111、112 和 113 中映射的 4 个输入字

  • 在输出装配对象 101、102 和 103 中映射的 4 个输出字

这些 4 字表使 DeviceNet 扫描仪能够使用 I/O 消息传送读取或写入任何寄存器。

如下表中所示,PKW 区域位于对应装配对象 112、113、102 和 103 的开头。

PKW OUT 数据

DeviceNet 扫描仪向 LTMR 请求的 PKW OUT 数据将映射在装配对象 101、102 和 103 中。

要访问寄存器,请选择以下其中一个功能代码:

  • R_REG_16 (0x25),用于读取 1 个寄存器

  • R_REG_32 (0x26),用于读取 2 个寄存器

  • R_REG_16 (0x2A),用于写入 1 个寄存器

  • R_REG_32 (0x2B),用于写入 2 个寄存器

字 1

字 2

字 3

字 4

MSB

LSB

寄存器地址

切换位

(15 位)

功能位

(位 8 到 14)

未使用

(位 0 到 7)

要写入的数据

寄存器编号

0/1

R_REG_16

代码 0x25

0x00

_

_

R_REG_32

代码 0x26

_

_

W_REG_16

代码 0x2A

要在寄存器中写入的数据

_

W_REG_32

代码 0x2B

要在寄存器 1 中写入的数据

要在寄存器 2 中写入的数据

功能代码中的任何更改都将触发请求处理(除非功能代码 [位 8 到位 14] = 0x00)。

注: 功能代码的最高位(位 15)是切换位。它将对于每个连续请求进行更改。

这一机制使请求发起方能够通过轮询字 2 中功能代码的位 15 来检测响应是否就绪。当(开始请求时)OUT 数据中的此位等于 IN 数据中发出响应的切换位时,响应就绪。

PKW IN 数据

LTMR DeviceNet 扫描仪发出的 PKW IN 数据响应将映射到装配对象 111、112 和 113 中。

LTMR 回应同一个寄存器地址和功能代码或最终检测到的错误代码。

字 1

字 2

字 3

字 4

MSB

LSB

寄存器地址

切换位

(15 位)

功能位

(位 8 到 14)

未使用

(位 0 到 7)

要写入的数据

与请求中相同的寄存器编号

与请求中相同

检测到的错误

代码 0x4E

0x00

检测到的错误代码

R_REG_16

代码 0x25

寄存器中读取的数据

_

R_REG_32

代码 0x26

寄存器 1 中读取的数据

寄存器 2 中读取的数据

W_REG_16

代码 0x2A

_

_

W_REG_32

代码 0x2B

_

_

如果启动器尝试将 TeSys T 对象或寄存器写入到未授权值,或尝试访问不可访问的寄存器,则返回一个检测到的错误代码(功能代码 = 切换位 + 0x4E)。同样的代码可在字 3 和 4 中找到。请求未被接受,并且对象/寄存器仍保留原来的值。

要准确地重新触发同一个命令,您需要:

  1. 将功能代码重置为 0x00,

  2. 等待响应帧,其中功能代码等于 0x00,

  3. 将其重置为之前的值。

这对于受限的主设备(例如 HMI)比较有用。

准确地重新触发同一个命令的其他方式是反转功能代码字节中的切换位。

当响应的切换位等于应答中写入的切换位时,响应有效(这是更有效的方法,但需要更高的编程功能)。

PKW 检测到的错误代码

检测到的写入错误示例:

检测到的错误代码

检测到的错误名称

说明

1

FGP_ERR_REQ_STACK_FULL

外部请求:回送检测到的错误帧

3

FGP_ERR_REGISTER_NOT_FOUND

寄存器不受管理(或请求需要超级用户访问权限)

4

FGP_ERR_ANSWER_DELAYED

外部请求:答复延迟

7

FGP_ERR_NOT_ALL_REGISTER_FOUND

无法找到一个或两个寄存器

8

FGP_ERR_READ_ONLY

寄存器未被授权可以写入

10

FGP_ERR_VAL_1WORD_TOOHIGH

写入的值不在寄存器范围内(字值太高)

11

FGP_ERR_VAL_1WORD_TOOLOW

写入的值不在寄存器范围内(字值太低)

12

FGP_ERR_VAL_2BYTES_INF_TOOHIGH

写入的值不在寄存器范围内(MSB 值太高)

13

FGP_ERR_VAL_2BYTES_INF_TOOLOW

写入的值不在寄存器范围内(MSB 值太低)

16

FGP_ERR_VAL_INVALID

写入的值不是有效值

20

FGP_ERR_BAD_ANSWER

外部请求:回送检测到的错误帧

检测到的读取错误示例:

检测到的错误代码

检测到的错误名称

说明

1

FGP_ERR_REQ_STACK_FULL

外部请求:回送检测到的错误帧

3

FGP_ERR_REGISTER_NOT_FOUND

寄存器不受管理(或请求需要超级用户访问权限)

4

FGP_ERR_ANSWER_DELAYED

外部请求:答复延迟

7

FGP_ERR_NOT_ALL_REGISTER_FOUND

无法找到一个或两个寄存器

对象词典

概述

DeviceNet 协议使用对象建模。对象建模将相关数据和步骤组织成一个实体:对象。

对象是相关服务和属性的集合。服务是对象执行的过程。属性是通过值(可能会改变)表示的对象的特性。通常,属性提供状态信息或管理对象的操作。与属性相关的值可能会也可能不会影响对象的行为。对象的行为可指示对象如何响应特定的事件。

类中的对象称为对象实例。对象实例是类中特定对象的实际表示。类的每个实例都有相同的属性集,但具有其独自的属性集值,这些值使类中的每个实例具有唯一性。对象词典描述设备配置文件中每个对象的属性值。

LTMR 对象词典

LTMR DeviceNet Brick 对象词典的常规细分目录对于所有 DeviceNet 设备都是相同的:

索引

对象

描述

01h

标识对象

标识符,例如设备类型、供应商 ID 和序列号。

02h

消息路由器对象

提供消息连接点。

03h

DeviceNet 对象

维护与 DeviceNet 网络的物理连接;分配或取消分配主设备/从设备连接设置。

04h

装配对象

提供其他对象的属性的连接(通常用于 I/O 消息传送)。

05h

连接对象

允许执行显式消息传送。

29h

控制超级用户对象

管理控制器功能、运行状态和控制。

2Ch

过载对象

实施过载行为。

C6h

DeviceNet 接口对象

允许选择 I/O 消息传送数据。

C5h

PKW:周期寄存器服务对象

启用针对制造商特定寄存器的循环 I/O 消息传送。

这些对象在以下页面中有详细说明。

标识对象

描述

所有 DeviceNet 产品中存在的此对象可提供设备的标识和一般信息。

类属性

属性 ID

访问

名称

数据类型

数值

描述

1

获取

修订

UInt

01

-

实例属性

属性 ID

访问

名称

数据类型

数值

描述

1

获取

供应商 ID

UInt

243

243 ->“Schneider Automation Inc.”

2

获取

设备类型

UInt

16h

电机起动器

3

获取

产品代码

UInt

产品标识取决于配置

远程模式:

  • 0x30:不带扩展模块

  • 0x31:带扩展模块

  • 0x32 到 0x3F:保留

本地模式:

  • 0x130:不带扩展模块

  • 0x131:带扩展模块

4

获取

修订

结构:

UInt

UInt

产品配置

产品版本

5

获取

状态

Word

01

参见下表。

6

获取

序列号

UDInt

01

在寄存器 [70] 到 [74] 中启动期间从控制器读取:

控制单元序列号

7

获取

产品名称

结构:

USInt

字符串

“LTM1”

在寄存器 [64] 到 [69] 中启动期间从控制器读取:

控制单元标识

定义

数值

0

归主设备(预定义的主设备/从设备连接)所有

由堆栈提供

1

保留

0

2

已配置

NOT(配置模式 [456.9] 中的控制单元)

3

保留

0

4、5、6、7

供应商特定:

4:报警

5:脱扣

6:接触器状态

7:换向器接触器状态

[455.3]

[455.4]

[455.1] & [704=1]

[455.1] & [704=2]

8

次要可恢复脱扣

0

9

次要不可恢复脱扣

0

10

主要可恢复脱扣

1 ≤ [451] ≤ 15

11

主要不可恢复脱扣

[451] ≤ 15

类和实例服务

服务代码

服务名称

描述

0E 十六进制

Get_Attribute_Single

读取 1 属性

05 十六进制

复位

产品复位

消息路由器对象

描述

消息路由器对象可提供消息传送连接点,通过该点客户端可为物理设备中的任何对象类或实例找到相关服务。

类属性

属性 ID

访问

名称

数据类型

数值

描述

1

获取

修订

UInt

01

-

实例属性

属性 ID

访问

名称

数据类型

数值

描述

1

获取

对象列表:

  • 数量

  • 类别

UInt

 

支持的对象列表

支持的类数量

支持的类列表

2

获取

可用数量

UInt

 

支持的最大连接数

3

获取

有效数量

UInt

 

有效连接数

4

获取

有效连接

结构:

UInt

UInt

 

有效连接列表

类和实例服务

服务代码

服务名称

描述

0E 十六进制

Get_Attribute_Single

读取 1 属性

DeviceNet 对象

概述

DeviceNet 对象用于将物理附件的配置和状态提供给 DeviceNet 网络。产品仅支持每个物理连接中有一个 DeviceNet 对象连接到 DeviceNet 通讯终端。

类属性

属性 ID

访问

名称

数据类型

数值

描述

1

获取

修订

UInt

002

-

实例属性

属性 ID

访问

名称

数据类型

数值

描述

1

获取

MAC ID

USInt

0 - 63

只读属性

2

获取

波特率

USInt

0 - 2

0:125 k

1:250 k

2:500 k

只读属性

3

获取/设置

BOI(总线关闭中断)

Bool

-

总线关闭中断:

0:将 CAN 芯片保持在其总线关闭状态。

1:复位 CAN 芯片,并继续通讯。

4

获取/设置

总线关闭计数器

USInt

0 - 255

CAN 处于总线关闭状态的次数

5

获取

分配信息

字节 - USInt

0 - 63

分配选择

主设备地址(未分配 255)

类服务

服务代码

服务名称

描述

0E 十六进制

Get_Attribute_Single

读取 1 属性

实例服务

服务代码

服务名称

描述

0E 十六进制

Get_Attribute_Single

读取 1 属性

19 十六进制

Set_AttributesSingle

写入 1 属性

0E 十六进制

分配主设备/从设备连接设置

请求使用预定义主设备/从设备连接设置

0E 十六进制

释放主设备/从设备连接设置

指明不再需要预定义主设备/从设备连接设置中的指定连接。这些连接将被释放(删除)。

装配对象

描述

装配对象结合了多个对象的属性,可使每个对象的数据能够通过单一连接进行发送或接收。装配对象可用于绑定输入数据或输出数据。术语“输入”和“输出”是从网络方面定义的。输入在网络上发送数据(生成),输出接收来自网络的数据(使用)。

仅支持静态装配。

类属性

属性 ID

访问

名称

数据类型

数值

描述

1

获取

修订

UInt

02

-

2

获取

最大实例

UInt

13

-

实例属性

属性 ID

访问

名称

数据类型

数值

描述

3

获取

Data

请参见以下的装配数据说明。

类和实例服务

服务代码

服务名称

描述

0E 十六进制

Get_Attribute_Single

读取 1 属性

输出装配数据

实例 2:基本过载

字节

位 7

位 6

位 5

位 4

位 3

位 2

位 1

位 0

0

保留

保留

保留

保留

保留

TripReset

保留

保留

实例 3:基本电机起动器

字节

位 7

位 6

位 5

位 4

位 3

位 2

位 1

位 0

0

保留

保留

保留

保留

保留

TripReset

保留

运行 1

实例 4:扩展接触器

字节

位 7

位 6

位 5

位 4

位 3

位 2

位 1

位 0

0

保留

保留

保留

保留

保留

保留

运行 2

运行 1

实例 5:扩展电机起动器

字节

位 7

位 6

位 5

位 4

位 3

位 2

位 1

位 0

0

保留

保留

保留

保留

保留

TripReset

运行 2

运行 1

注:
  • TripReset =寄存器 704.3

  • Run2 = 寄存器 704.1

  • Run1 = 寄存器 704.0

实例 100: LTMR控制寄存器

此装配包含通常与 LTMR 设备一起使用的多个控制寄存器。

字节 0

字节 1

字节 2

字节 3

字节 4

字节 5

路径:6C:01:05

(寄存器 {704])

路径:6C:01:04

(寄存器 {703])

路径:6C:01:01

(寄存器 {700])

LSB(最低有效位)

MSB(最高有效位)

LSB

MSB

LSB

MSB

实例 101:PKW 请求对象

此装配是供应商特定的装配。用于实施 PKW 协议的请求对象。

字节 7

字节 6

字节 5

字节 4

字节 3

字节 2

字节 1

字节 0

有关详细信息,请参阅 PKW 对象

实例 102:PKW 请求和扩展电机起动器

此装配是供应商特定的装配。

字节 0 到 7

字节 8

字节 9

参见以上的实例 101。

保留(值 = 0)

参见以上的实例 5。

实例 103:PKW 请求和 LTMR 控制寄存器

此装配是供应商特定的装配。

字节 0 到 7

字节 8 到 13

参见以上的实例 101。

参见以上的实例 100。

输入装配数据

实例 50:基本过载

字节

位 7

位 6

位 5

位 4

位 3

位 2

位 1

位 0

0

保留

保留

保留

保留

保留

保留

保留

脱扣

实例 51:扩展过载

字节

位 7

位 6

位 5

位 4

位 3

位 2

位 1

位 0

0

保留

保留

保留

保留

保留

TripReset

报警

脱扣

实例 52:基本电机起动器

字节

位 7

位 6

位 5

位 4

位 3

位 2

位 1

位 0

0

保留

保留

保留

保留

保留

Running1

保留

脱扣

实例 53:扩展电机起动器 1

字节

位 7

位 6

位 5

位 4

位 3

位 2

位 1

位 0

0

保留

保留

CntrlfromNet

就绪

保留

Running1

报警

脱扣

实例 54:扩展电机起动器 2

字节

位 7

位 6

位 5

位 4

位 3

位 2

位 1

位 0

0

保留

保留

CntrlfromNet

就绪

Running2

Running1

报警

脱扣

注:
  • CntrlfromNet = NOT(寄存器 455.14)

  • 就绪 = 寄存器 455.0

  • Running2 =(寄存器 455.7)AND(寄存器 704.1)

  • Running1 =(寄存器 455.7)AND(寄存器 704.0)

  • 警报 = 寄存器 455.3

  • 脱扣 =(寄存器 455.2)OR(寄存器 455.4)

实例 110: LTMR监控寄存器(带动态配置)

此装配包含通常与 LTMR 设备一起使用的多个监控寄存器。您可以通过设置 DeviceNet 接口对象的属性 5-8 来选择寄存器。有关详细信息,请参阅 DeviceNet 接口对象

字节 0

字节 1

字节 2

字节 3

字节 4

字节 5

字节 6

字节 7

以下路径指向的寄存器:C6:01:05

以下路径指向的寄存器:C6:01:06

以下路径指向的寄存器:C6:01:07

以下路径指向的寄存器:C6:01:08

LSB

MSB

LSB

MSB

LSB

MSB

LSB

MSB

实例 111:PKW 响应对象

此装配是供应商特定的装配。用于实施 PKW 协议响应求对象。

字节 7

字节 6

字节 5

字节 4

字节 3

字节 2

字节 1

字节 0

有关详细信息,请参阅 PKW 对象

实例 112:PKW 请求和扩展电机起动器

此装配是供应商特定的装配。

字节 0 到 7

字节 8

字节 9

参见以上的实例 111。

保留(值 = 0)

参见以上的实例 54。

实例 113:PKW 请求和 LTMR 监控寄存器

此装配是供应商特定的装配。

字节 0 到 7

字节 8 到 15

参见以上的实例 111。

参见以上的实例 110。

连接对象

描述

连接对象可提供给和用于管理运行时消息交换。

类属性

属性 ID

访问

名称

数据类型

数值

描述

1

获取

修订

UInt

01

-

实例 1 属性:显式消息实例

属性 ID

访问

名称

数据类型

数值

描述

1

获取

状态

USInt

-

0:不存在

3:已建立

5:延迟删除

2

获取

Instance_type

USInt

0

显式消息

3

获取

TransportClass_trigger

USInt

83h

定义连接行为

4

获取

Produced_connection_id

UInt

10xxxxxx011

xxxxxx = 节点地址

5

获取

Consumed_connection_id

UInt

10xxxxxx100

xxxxxx = 节点地址

6

获取

Initial_comm_characteristics

USInt

21h

通过组 2 的显式消息传送

7

获取

Produced_connection_size

UInt

7

-

8

获取

Consumed_connection_size

UInt

7

-

9

获取/设置

Expected_packet_rate

UInt

2500

2.5 秒(超时)

12

获取/设置

Watchdog_timeout_action

UInt

1 或 3

1:自动删除(出厂设置)

3:延迟删除

13

获取

生成的连接路径长度

UInt

0

-

14

获取

生成的连接路径

UInt

Null

15

获取

使用的连接路径长度

UInt

0

-

16

获取

使用的连接路径

UInt

Null

实例 2 属性:轮询 I/O 消息实例

属性 ID

访问

名称

数据类型

数值

描述

1

获取

状态

USInt

-

0:不存在

1:配置

3:已建立

4:超时

2

获取

Instance_type

USInt

1

I/O 消息

3

获取

TransportClass_trigger

USInt

82h

等级 2

4

获取

Produced_connection_id

UInt

01111xxxxxx

xxxxxx = 节点地址

5

获取

Consumed_connection_id

UInt

10xxxxxx101

xxxxxx = 节点地址

6

获取

Initial_comm_characteristics

USInt

01h

组 1/组 2

7

获取

Produced_connection_size

UInt

4

-

8

获取

Consumed_connection_size

UInt

4

-

9

获取/设置

Expected_packet_rate

UInt

0

-

12

获取/设置

Watchdog_timeout_action

USInt

0、1 或 2

0:转换到超时

1:自动删除

2:自动复位

13

获取

生成的连接路径长度

UInt

-

-

14

获取/设置

生成的连接路径

UInt

-

-

15

获取

使用的连接路径长度

UInt

-

-

16

获取/设置

使用的连接路径

UInt

-

-

17

获取/设置

Production_inhibit_time

UInt

0

生成新数据之间的最短时间

实例 4 属性:状态更改/循环消息实例

属性 ID

访问

名称

数据类型

数值

描述

1

获取

状态

USInt

-

0:不存在

1:配置

3:已建立

4:超时

2

获取

Instance_type

USInt

1

I/O 消息

3

获取

TransportClass_trigger

USInt

xx

-

4

获取

Produced_connection_id

UInt

01101xxxxxx

xxxxxx = 节点地址

5

获取

Consumed_connection_id

UInt

10xxxxxx101

xxxxxx = 节点地址

6

获取

Initial_comm_characteristics

USInt

01h

组 1/组 2

7

获取

Produced_connection_size

UInt

4

-

8

获取

Consumed_connection_size

UInt

4

-

9

获取/设置

Expected_packet_rate

UInt

0

-

12

获取/设置

Watchdog_timeout_action

USInt

0、1 或 2

0:转换到超时

1:自动删除

2:自动复位

13

获取

生成的连接路径长度

UInt

-

-

14

获取/设置

生成的连接路径

UInt

-

-

15

获取

使用的连接路径长度

UInt

-

-

16

获取/设置

使用的连接路径

UInt

-

-

17

获取/设置

Production_inhibit_time

UInt

0

未定义

类服务

服务代码

服务名称

描述

08 十六进制

创建

用于实例化连接对象

0E 十六进制

Get_Attribute_Single

读取 1 属性

实例服务

服务代码

服务名称

描述

0E 十六进制

Get_Attribute_Single

读取 1 属性

10 十六进制

Set_Attribute_Single

写入 1 属性

05 十六进制

复位

复位无活动/看门狗计时器

控制超级用户对象

描述

此对象可模仿“电机控制设备层级”中设备的所有管理功能。

类属性

属性 ID

访问

名称

数据类型

数值

描述

1

获取

修订

UInt

02

-

2

获取

最大实例

UInt

1

-

实例属性

属性 ID

访问

名称

数据类型

描述

3

获取/设置

正向运行

Bool

704.0

4

获取

反向运行

Bool

704.1

6

获取

状态

USInt

0 = 供应商特定

1 = 启动

2 = 未就绪

3 = 就绪

4 = 已启用

5 = 停止

6 = 脱扣_停止

7 = 脱扣

7

获取

正向运行

Bool

455.7 和 704.0

8

获取

反向运行

Bool

455.7 和 704.1

9

获取

就绪

Bool

455.0

10

获取

脱扣

Bool

455.2

11

获取

报警

Bool

455.3

12

获取/设置

TripRst

Bool

704.3 = 0 ->1(上升沿)

13

获取

TripCode

UInt

451

14

获取

AlarmCode

UInt

460

15

获取

CtrlFromNet

Bool

NOT(455.14)

16

获取/设置

DNTripMode

UInt

对网络丢失时操作:

0 = 脱扣+停止' 682 = 2

1 = 忽略 ' 682 = 0

2 = 冻结 ' 682 = 1

3 = Inchange ' 682 = 3

4 = 强制正向 ' 682 = 4

5 = 强制反向 ' 682 = 5

17

获取/设置

强制脱扣/脱扣

Bool

704.12

类服务

服务代码

服务名称

描述

0E 十六进制

Get_Attribute_Single

读取 1 属性

实例服务

服务代码

服务名称

描述

0E 十六进制

Get_Attribute_Single

读取 1 属性

10 十六进制

Set_Attribute_Single

写入 1 属性

05 十六进制

复位

复位无活动/看门狗计时器

控制超级用户状态事件

下图显示控制超级用户状态事件矩阵:

下表说明运行/停止事件矩阵:

事件

状态(N/A = 无操作)

 

不存在

启动

Not_Ready

就绪

已启用

停止

脱扣-停止

脱扣

关闭

不适用

转换到不存在

转换到不存在

转换到不存在

转换到不存在

转换到不存在

转换到不存在

转换到不存在

打开

转换到启动

不适用

不适用

不适用

不适用

不适用

不适用

不适用

初始化完成

不适用

转换到未就绪

不适用

不适用

不适用

不适用

不适用

不适用

主电源打开

不适用

不适用

转换到就绪

不适用

不适用

不适用

不适用

不适用

运行

不适用

不适用

不适用

转换到启用

不适用

转换到启用

不适用

不适用

停止

不适用

不适用

不适用

不适用

转换到停止

不适用

不适用

不适用

停止完成

不适用

不适用

不适用

不适用

不适用

转换到就绪

不适用

不适用

复位

不适用

不适用

转换到启动

转换到启动

转换到启动

转换到启动

转换到启动

转换到启动

主电源关闭

不适用

不适用

不适用

转换到未就绪

转换到脱扣

转换到脱扣

转换到脱扣

不适用

检测到脱扣

不适用

转换到脱扣

转换到脱扣

转换到脱扣

转换到脱扣_停止

转换到脱扣_停止

不适用

不适用

脱扣_停止完成

不适用

不适用

不适用

不适用

不适用

不适用

转换到脱扣

 

脱扣复位

不适用

不适用

不适用

不适用

不适用

不适用

不适用

转换到未就绪

属性 5 (NetCtrl) 用于请求从网络控制运行停止事件。但如果在某些情况下不想允许从网络实施运行停止控制,或如果您的应用程序不允许执行此操作,您可以禁止这些事件。仅当作为响应 NetCtrl 请求设备将属性 15 (CtrlFromNet) 设置 1 时,才能从网络实际启用运行停止控制。

如果将属性 15 (CtrlFromNet) 设置为 1,则运行和停止事件将由 Run1 和 Run2 属性组合触发,如下表中所示。请注意,Run1 和 Run2 对于不同的设备类型具有不同的上下文。

下表显示电机控制层级中设备的 Run1 和 Run2 上下文:

驱动器和伺服驱动器

Run1

RunFwd

Run2

RunRev

如果 CtrlFromNet 为 0,则必须使用供应商提供的逻辑输入控制运行和停止事件。

Run1

Run2

触发事件

运行类型

0

0

停止

不适用

0 -> 1

0

运行

Run1

0

0 -> 1

运行

Run2

0 -> 1

0 -> 1

无操作

不适用

1

1

无操作

不适用

1 -> 0

1

运行

Run2

1

1 -> 0

运行

Run1

注: 本地停止和运行信号可覆盖运行/停止控制,也可通过 DeviceNet 与运行/停止控制进行联锁。

过载对象

描述

此对象模仿特定于交流电机过载保护设备的所有功能。

类属性

属性 ID

访问

名称

数据类型

数值

描述

1

获取

修订

UInt

01

-

2

获取

最大实例

UInt

1

-

实例属性

属性 ID

访问

名称

数据类型

数值

描述

1

获取

NumAttr

UInt

 

支持的属性数

3

设置/获取

TripFLCSet

UInt

[652]

FLC 最大值百分比

4

设置/获取

TripClass

USInt

[606]

脱扣级别设置(0 到 200)

5

获取

AvgCurrent

Int

65535x[501]+[500]/10

0.1 A

6

获取

%PhImbal

USInt

[471]

相不平衡百分比

7

获取

热能百分比

USInt

[465]

热容量水平百分比

8

获取

IL1 电流

Int

65535x[503]+[504]/10

0.1 A

9

获取

IL2 电流

Int

65535x[505]+[506]/10

0.1 A

10

获取

IL3 电流

Int

65535x[507]+[506]/10

0.1 A

11

获取

接地电流

Int

65535x[509]+[508]/10

0.1 A

101

获取

IL1 电流

Int

同上属性 8

0.1 A

102

获取

IL2 电流

Int

同上属性 9

0.1 A

103

获取

IL3 电流

Int

同上属性 10

0.1 A

104

获取

接地电流

Int

同上属性 11

0.1 A

105

获取

IL1 电流比

UInt

[467]

FLC 百分比

106

获取

IL2 电流比

UInt

[468]

FLC 百分比

107

获取

IL3 电流比

UInt

[469]

FLC 百分比

108

获取

IAV 平均电流比

UInt

[466]

FLC 百分比

109

获取

热容量水平

UInt

[465]

脱扣百分比

110

获取

接地电流

Int

[同上属性 11

0.1 A

111

获取

电流相不平衡

UInt

[471]

不平衡百分比

112

获取

脱扣时间

UInt

[511]

113

获取/设置

复位时间

UInt

[450]

127

获取/设置

单相/三相

Bool

如果 [601.14]=1,则返回 0

如果 [601.13]=1,则返回 1

0 = 单相

1 = 三相

128

获取/设置

FLC 设置

UInt

[652]

129

获取/设置

负载等级

UInt

[606]

132

获取/设置

热警告级别

UInt

[609]

脱扣百分比

133

获取/设置

PL 抑制时间

USInt

[613]

134

获取/设置

PL 脱扣延时

USInt

[614]

136

获取/设置

GF 脱扣延时

USInt

[610]

0.1...25.0 秒

137

获取/设置

GF 脱扣级别

USInt

[611]

1.0...5.0 A

138

获取/设置

GF 警告级别

USInt

[612]

1.0...5.0 A

139

获取/设置

失速启用时间

USInt

[623]

0...250 秒

140

获取/设置

失速脱扣级别

UInt

[624]

100...600

142

获取/设置

堵塞脱扣延时

USInt

[617]

0.1...25.0 秒

143

获取/设置

堵塞脱扣级别

UInt

[618]

0...600 % FLC

144

获取/设置

堵塞警告级别

UInt

[619]

0...600 % FLC

146

获取/设置

UL 脱扣延时

USInt

[620]

0.1...25.0 秒

147

获取/设置

UL 脱扣级别

USInt

[621]

10...100 % FLC

148

获取/设置

UL 警告级别

USInt

[622]

10...100 % FLC

149

获取/设置

CI 抑制时间

USInt

[613]

0...250 秒

150

获取/设置

CI 脱扣延时

USInt

[614]

0.1...25.0 秒

151

获取/设置

CI 脱扣级别

USInt

[615]

10...100 % FLC

152

获取/设置

CI 警告级别

USInt

[616]

10...100 % FLC

178

获取

CT 比

USInt

 
注: 在上表中:
  • PL = 电流相位丢失

  • GF = 接地电流脱扣

  • 失速 = 长时启动

  • UL = 欠载

  • CI = 电流相不平衡

类服务

服务代码

服务名称

描述

0E 十六进制

Get_Attribute_Single

读取 1 属性

实例服务

服务代码

服务名称

描述

0E 十六进制

Get_Attribute_Single

读取 1 属性

10 十六进制

Set_Attribute_Single

写入 1 属性

DeviceNet 接口对象

描述

此对象使您能够选择通过 I/O 消息传送将在网络上进行交换的数据。支持 DeviceNet 接口对象的单个实例(实例 1)。

实例属性

支持以下实例属性:

属性 ID

访问

名称

数据类型

数值

1

设置/获取

轮询生成的装配实例

字节 (0...7)

0:实例 50:基本过载

1:实例 51:扩展过载

2:实例 52:基本电机起动器

3:实例 53:扩展电机起动器 1 (EMS1)

4:实例 54:扩展电机起动器 2 (EMS2)(出厂设置)

5:实例 110:LTM1 监控寄存器

6:实例 111:PKW 响应对象

7:实例 112:PKW 响应 + EMS2

8:实例 113:PKW 响应+ + LTM1 监控

2

设置/获取

轮询消费的装配实例

字节 (0...7)

0:实例 2:基本过载

1:实例 3:基本电机起动器

2:实例 4:扩展接触器

3:实例 5:扩展电机起动器 (EMS)

4:实例 5:扩展电机起动器 (EMS)(出厂设置)*

5:实例 100:LTM1 控制寄存器

6:实例 101:PKW 请求对象

7:实例 102:PKW 请求+ EMS

8:实例 103:PKW 请求+ LTM1 控制

3

设置/获取

COS 生成的装配实例

字节 (0...7)

0:实例 50:基本过载

1:实例 51:扩展过载

2:实例 52:基本电机起动器

3:实例 53:扩展电机起动器 1 (EMS1)

4:实例 54:扩展电机起动器 2 (EMS2)(出厂设置)

5:实例 110:LTM1 监控寄存器

6:实例 111:PKW 响应对象

7:实例 112:PKW 响应 + EMS2

8:实例 113:PKW 响应+ + LTM1 监控

4

设置/获取

自动波特启用

Bool

0:自动波特禁用(出厂设置)

1:自动波特启用*

5

设置/获取

LTMR 监控字 0

UInt

字 0 的寄存器(出厂设置:455)*

6

设置/获取

LTMR 监控字 1

UInt

字 1 的寄存器(出厂设置:456)*

7

设置/获取

LTMR 监控字 2

UInt

字 2 的寄存器(出厂设置:457)*

8

设置/获取

LTMR 监控字 3

UInt

字 3 的寄存器(出厂设置:459)*

实例服务

服务代码

服务名称

描述

0E 十六进制

Get_Attribute_Single

读取 1 属性

10 十六进制

Set_Attribute_Single

写入 1 属性

寄存器映射 - 通讯变量组织

简介

通讯变量列于表中。它们属于多个组(标识、统计、监控...)。它们与 LTMR 控制器相关,可能连接或不连接 LTME 扩展模块。

通讯变量组

通讯变量按照以下标准分组:

变量组

寄存器

DeviceNet 地址

标识变量

00 至 99

64 : 01 : 32 至 64 : 01:62

统计变量

100 至 449

65 : 01 : 01 至 67 : 01:82

监控变量

450 至 539

68 : 01 : 01 至 68 : 01:54

配置变量

540 至 699

69 : 01 : 01 至 6B : 01:32

命令变量

700 至 799

6C : 01 : 01 至 6C : 01:0F

自定义逻辑变量

1200 至 1399

71 : 01 : 01 至 71 : 01:0A

表结构

通讯变量在 5 列表中列出:

第 1 列

寄存器编号(十进制)

第 2 列

DeviceNet 地址(类:实例:属性)

第 3 列

变量类型:整数、字、字[n]、DT 类型 数据类型

第 4 列

变量名称与通过只读或读/写 Modbus 请求进行的访问

第 5 列

注:用于附加信息的代码

注释

“注释”列提供用于附加信息的代码。

无代码变量可用于所有硬件配置,并且无功能限制。

此代码可为:

  • 数字(1 到 9),用于特定硬件组合

  • 字母(A 到 Z),用于特定系统行为。

如果注释为…

则变量为...

1

适用于 LTMR + LTMEV40 组合

2

始终可用,但如果未连接 LTMEV40,将有一个值等于 0

3-9

未使用

如果注释为…

则...

A

只有在电机关闭时才能写变量

B

只有在配置模式中才能写变量

C

只有在无脱扣的情况下才能写变量

D-Z

该变量可用于未来的异常情况

未使用的地址

未使用的地址分为 3 种类别:

  • 只读表中的无意义意味着您应当忽略读值(不论是否等于 0)。

  • 读写表中的保留意味着您必须在这些变量中写入 0。

  • 禁止意味着读/写请求遭拒,即这些地址根本无法访问。

数据格式

概述

通讯变量的数据格式可以为整数、字或字[n],具体如下文所述。有关变量大小与格式的更多信息,请参阅 数据类型

整数(Int、UInt、DInt、IDInt)

整数分为下列类别:

  • Int:使用一个寄存器的有符号整数(16 位)

  • UInt:使用一个寄存器的无符号整数(16 位)

  • DInt:使用两个寄存器的有符号双整数(32 位)

  • UDInt:使用两个寄存器的无符号双整数(32 位)

有关所有整数型变量,变量名称带有其单位或格式(如需)。

示例

地址 474,UInt,频率 (x 0.01 Hz)。

Word

:16 位组,其中每位或位组代表命令、监控或配置数据。

示例

地址 455,,系统状态寄存器 1.

位 0

系统就绪

位 1

系统打开

位 2

系统脱扣

位 3

系统警报

位 4

系统已脱扣

位 5

已授权脱扣复位

位 6

(无意义)

位 7

电机正在运行

位 8-13

电机平均电流比

位 14

处于远程模式

位 15

电机正在启动(进行中)

字[n]

字[n]:在相邻寄存器上编码的数据。

示例:

地址 64 至 69,字[6],控制器商业型号 (DT_CommercialReference)。

地址 655 至 658,字[4],(DT_DateTime)。

数据类型

概述

数据类型为特定变量格式,用于补充内部格式描述(例如:针对结构或枚举)。数据类型的常规格式为 DT_xxx

数据类型列表

以下为最常用的数据类型列表:

  • DT_ACInputSetting

  • DT_CommercialReference

  • DT_DateTime

  • DT_ExtBaudRate

  • DT_ExtParity

  • DT_TripCode

  • DT_FirmwareVersion

  • DT_Language5

  • DT_OutputFallbackStrategy

  • DT_PhaseNumber

  • DT_ResetMode

  • DT_AlarmCode

下表介绍了这些数据类型。

DT_ACInputSetting

DT_ACInputSetting 格式为提高交流输入检测的枚举

数值

描述

0

无(出厂设置)

1

< 170 V 50 Hz

2

< 170 V 60 Hz

3

> 170 V 50 Hz

4

> 170 V 60 Hz

DT_CommercialReference

DT_CommercialReference 格式为字[6],指示一个商业型号:

寄存器

MSB

LSB

寄存器 N

字符 1

字符 2

寄存器 N+1

字符 3

字符 4

寄存器 N+2

字符 5

字符 6

寄存器 N+3

字符 7

字符 8

寄存器 N+4

字符 9

字符 10

寄存器 N+5

字符 11

字符 12

示例

地址 64 至 69,字[6],控制器商业型号。

如果控制器商业型号 = LTMR

寄存器

MSB

LSB

64

L

T

65

M

(空格)

66

R

67

68

69

DT_DateTime

DT_DateTime 格式为字[4] 并且指示日期与时间:

寄存器

位 12-15

位 8-11

位 4-7

位 0-3

寄存器 N

S

S

0

0

寄存器 N+1

H

H

m

m

寄存器 N+2

M

M

D

D

寄存器 N+3

Y

Y

Y

Y

其中:

  • S = 秒

    格式为 2 个二进制编码数字。

    值范围是二进制编码的 [00...59]。

  • 0 = 未使用

  • H = 小时

    格式为 2 个二进制编码数字。

    值范围是二进制编码的 [00...23]。

  • m = 分钟

    格式为 2 个二进制编码数字。

    值范围是二进制编码的 [00...59]。

  • M = 月份

    格式为 2 个二进制编码数字。

    值范围是二进制编码的 [01...12]。

  • D = 日期

    格式为 2 个二进制编码数字。

    取值范围是(十进制):

    [01-31] 适用于月份 01、03、05、07、08、10 和 12

    [01-30] 适用于月份 04、06、09 和 11

    [01-29] 适用于闰年的月份 02

    [01-28] 适用于非闰年的月份 02。

  • Y = 年份

    格式为 4 个二进制编码数字。

    值范围是二进制编码的 [2006...2099]。

数据输入格式和取值范围:

数据输入格式

DT#YYYY-MM-DD-HH:mm:ss

最小值

DT#2006-01-01:00:00:00

2006 年 1 月 1 日

最大值

DT#2099-12-31-23:59:59

2099 年 12 月 31 日

注意:如果您给出超过限值的数值,则系统将返回一个检测到的错误。

示例

地址 655 至 658,字[4],日期与时间设置。

如果日期为 2008 年 9 月 4 日 7 时 50 分 32 秒:

寄存器

15 12

11 8

7 4

3 0

655

3

2

0

0

656

0

7

5

0

657

0

9

0

4

658

2

0

0

8

使用数据输入格式:DT#2008-09-04-07:50:32

DT_ExtBaudRate

DT_ExtbaudRate 取决于使用的总线:

DT_ModbusExtBaudRate 格式为使用 Modbus 网络对可能的波特率进行的枚举

数值

描述

1200

1200 波特

2400

2400 波特

4800

4800 波特

9600

9600 波特

19200

19,200 波特

65535

自动检测(出厂设置)

DT_ProfibusExtBaudRate 格式为使用 PROFIBUS DP 网络对可能的波特率进行的枚举

数值

描述

65535

自动波特(出厂设置)

DT_DeviceNetExtBaudRate 格式为使用 DeviceNet 网络对可能波特率进行的枚举

数值

描述

0

125 千波特

1

250 千波特

2

500 千波特

3

自动波特(出厂设置)

DT_CANopenExtBaudRate 格式为使用 CANopen 网络对可能波特率进行的枚举

数值

描述

0

10 千波特

1

20 千波特

2

50 千波特

3

125 千波特

4

250 千波特(出厂设置)

5

500 千波特

6

800 千波特

7

1000 千波特

8

自动波特

9

出厂设置

DT_ExtParity

DT_ExtParity 取决于使用的总线:

DT_ModbusExtParity 格式为使用 Modbus 网络对可能奇偶性进行的枚举

数值

描述

0

1

2

DT_TripCode

DT_TripCode 的格式为脱扣代码的枚举

脱扣代码

描述

0

未检测到错误

3

接地电流

4

热过载

5

长时启动

6

堵转

7

电流相不平衡

8

欠流

10

测试

11

HMI 端口检测到错误

12

HMI 端口通讯丢失

13

网络端口内部检测到错误

16

外部脱扣

18

开关诊断

19

接线诊断

20

过流

21

电流相丢失

22

电流相反相

23

电机温度传感器

24

电压相不平衡

25

电压相丢失

26

电压相反相

27

欠压

28

过压

29

欠功率

30

过功率

31

欠功率因子

32

过功率因子

33

LTME 配置

34

温度传感器短路

35

温度传感器断路

36

CT 反转

37

超出 CT 比界限

46

启动检查

47

运行检查返回

48

停止检查

49

停止检查返回

51

控制器内部温度检测到错误

55

控制器内部检测到错误(堆栈上溢)

56

控制器内部检测到错误(RAM 检测到错误)

57

控制器内部检测到错误(RAM 校验和检测到错误)

58

控制器内部检测到错误(硬件看门狗脱扣)

60

在单相模式中检测到 L2 电流

64

非易失性存储器检测到错误

65

扩展模块通讯检测到错误

66

卡顿复位按钮

67

逻辑功能检测到错误

100-104

网络端口内部检测到错误

109

网络端口通讯检测到错误

111

不可操作设备更换脱扣

555

网络端口配置检测到错误

DT_FirmwareVersion

DT_FirmwareVersion 格式为描述固件版本的 XY000 阵列

  • X = 主要版本号

  • Y = 次要版本号。

示例

地址 76,UInt,控制器固件版本。

DT_Language5

DT_Language5 格式为用于语言显示的枚举

语言代码

描述

1

英语(出厂设置)

2

法语

4

西班牙语

8

德语

16

意大利语

示例

地址 650,,HMI 语言。

DT_OutputFallbackStrategy

DT_OutputFallbackStrategy 格式为失去通讯时电机输出状态的枚举

数值

描述

电机模式

0

保留 LO1 LO2

用于所有模式

1

运行

仅用于两步模式

2

LO1,LO2 关闭

用于所有模式

3

LO1,LO2 打开

仅用于过载、独立与自定义运行模式

4

LO1 打开

用于所有模式(两步模式除外)

5

LO2 打开

用于所有模式(两步模式除外)

DT_PhaseNumber

DT_PhaseNumber 格式为枚举,仅激活 1 位:

数值

描述

1

单相

2

三相

DT_ResetMode

DT_ResetMode 格式为用于热脱扣复位的可能模式枚举

数值

描述

1

手动或 HMI

2

通过网络远程操作

4

自动

DT_AlarmCode

DT_AlarmCode 的格式为报警代码的枚举

报警代码

描述

0

无报警

3

接地电流

4

热过载

5

长时启动

6

堵转

7

电流相不平衡

8

欠流

10

HMI 端口

11

LTMR 内部温度

18

诊断

19

接线

20

过流

21

电流相丢失

23

电机温度传感器

24

电压相不平衡

25

电压相丢失

27

欠压

28

过压

29

欠功率

30

过功率

31

欠功率因子

32

过功率因子

33

LTME 配置

46

启动检查

47

运行检查返回

48

停止检查

49

停止检查返回

109

网络端口通讯丢失

555

网络端口配置

标识变量

标识变量

标识变量的描述见下表:

寄存器

DeviceNet 地址

变量类型

只读变量

0-34

64:01:03 - 64:01:23

(无意义)

 

35-40

64:01:24 - 64:01:29

字 [6]

扩展商业参考号 DT_CommercialReference

1

41-45

64:01 :2A - 64:01:2E

字 [5]

扩展序列号

1

46

64:01:2F

UInt

扩展 ID 代码

1

47

64:01:30

UInt

扩展固件版本 DT_FirmwareVersion

1

48

64:01:31

UInt

扩展兼容性代码

1

49-60

64:01:32 - 64:01:3D

(无意义)

 

61

64:01:3E

Ulnt

网络端口 ID 代码

 

62

64:01:3F

Ulnt

网络端口固件版本 DT_FirmwareVersion

 

63

64:01:40

Ulnt

网络端口兼容性代码

 

64-69

64:01:41 - 64:01:46

字 [6]

控制器商业参考 DT_CommercialReference

 

70-74

64:01:47 - 64:01:4B

字 [5]

控制器序列号

 

75

64:01 :4 C

Ulnt

控制 ID 代码

 

76

64:01:4D

Ulnt

控制器固件版本 DT_FirmwareVersion

 

77

64:01 :4E

Ulnt

控制兼容性代码

 

78

64:01:4F

Ulnt

电流缩放比例(0.1%)

 

79

64:01:50

Ulnt

电流传感器最大值

 

80

64:01:51

 

(无意义)

 

81

64:01:52

Ulnt

电流范围最大值(x0.1 A)

 

82-94

64:01:53 - 64:01:5D

 

(无意义)

 

95

64:01:60

Ulnt

负载 CT 比(x0.1 A)

 

96

64:01:61

Ulnt

满载电流最大值(最大 FLC 范围,FLC = 满载电流)(x 0.1 A)

 

97-99

64:01:62 - 64:01:64

(禁止)

 

统计变量

统计概述

统计概述按照以下标准分组。脱扣统计在主表和扩展表中有相关说明。

统计变量组

寄存器

DeviceNet 地址

全局统计

100 至 121

65 : 1 : 1 至 65 : 1:16

LTM 监控统计

122 至 149

65 : 1 : 17 至 65 : 1:32

上次脱扣统计

与扩展

150 至 179

300 至 309

66 : 1 : 1 至 66 : 1:1E

67 : 1 : 1 至 67 : 1:0A

脱扣 n-1 统计

与扩展

180 至 209

330 至 339

66:1:1F 至 66 : 1:3C

67:1:1F 至 67 : 1:28

脱扣 n-2 统计

与扩展

210 至 239

360 至 369

66:1:3D 至 66 : 1:5A

67:1:3D 至 67 : 1:46

脱扣 n-3 统计

与扩展

240 至 269

390 至 399

66:1:5B 至 66:1:78

67:1:5B 至 67:1:64

脱扣 n-4 统计

与扩展

270 至 299

420 至 429

66 : 1 : 79 至 66 : 1:96

67 : 1 : 79 至 67 : 1:82

全局统计

全局统计的描述见下表:

寄存器

DeviceNet 地址

变量类型

只读变量

100-101

65:01:01 - 65:01:02

(无意义)

 

102

65:01:03

Ulnt

接地电流脱扣计数

 

103

65:01:04

Ulnt

热过载脱扣计数

 

104

65:01:05

Ulnt

长时启动脱扣计数

 

105

65:01:06

Ulnt

堵转脱扣计数

 

106

65:01:07

Ulnt

电流相不平衡脱扣计数

 

107

65:01:08

Ulnt

欠流脱扣计数

 

109

65:01:0A

Ulnt

HMI 端口脱扣计数

 

110

65:01:0B

Ulnt

控制器内部脱扣计数

 

111

65:01:0C

Ulnt

内部端口脱扣计数

 

112

65:01:0D

 

(无意义)

 

113

65:01:0E

Ulnt

网络端口配置脱扣计数

 

114

65:01:0F

Ulnt

网络端口脱扣计数

 

115

65:01:10

Ulnt

自动复位计数

 

116

65:01:11

Ulnt

热过载报警计数

 

117-118

65:01:12 - 65:01:13

UDlnt

电机启动计数

 

119-120

65:01:14 - 65:01:15

UDlnt

运行时间(秒)

 

121

65:01:16

lnt

控制器内部温度最大值(°C)

 

LTM 监控统计

LTM 监控统计的描述见下表:

寄存器

DeviceNet 地址

变量类型

只读变量

122

65:01:17

Ulnt

脱扣计数

 

123

65:01:18

Ulnt

报警计数

 

124-125

65:01:14 - 65:01:1A

UDlnt

电机 LO1 关闭计数

 

126-127

65:01:1B - 65:01:1C

UDlnt

电机 LO2 关闭计数

 

128

65:01:1C

Ulnt

诊断脱扣计数

 

129

65:01:1E

 

(保留)

 

130

65:01:1F

Ulnt

过流脱扣计数

 

131

65:01:20

Ulnt

电流相丢失脱扣计数

 

132

65:01:21

Ulnt

电机温度传感器脱扣计数

 

133

65:01:22

Ulnt

电压相不平衡脱扣计数

1

134

65:01:23

Ulnt

电压相丢失脱扣计数

1

135

65:01:24

Ulnt

接线脱扣计数

1

136

65:01:25

Ulnt

欠压脱扣计数

1

137

65:01:26

Ulnt

过压脱扣计数

1

138

65:01:27

Ulnt

欠功率脱扣计数

1

139

65:01:28

Ulnt

过功率脱扣计数

1

140

65:01:29

Ulnt

欠功率因子脱扣计数

1

141

65:01:2A

Ulnt

过功率因子脱扣计数

1

142

65:01:2B

Ulnt

负载脱落计数

1

143-144

65:01:2C - 65:01:2D

UDlnt

有功功耗 (x 0.1kWh)

1

145-146

65:01:2E - 65:01:2F

UDlnt

无功功耗 (x 0.1 kVARh)

1

147

65:01:30

Ulnt

自动重启立即计数

 

148

65:01:31

Ulnt

自动重启延时计数

 

149

65:01:32

Ulnt

自动重启手动计数

 

上次脱扣 (n-0) 统计

上次脱扣统计由地址为 300 至 309 的变量完成。

寄存器

DeviceNet 地址

变量类型

只读变量

150

66:01:01

Ulnt

脱扣代码 n-0

 

151

66:01:02

Ulnt

电机满载电流比 n-0(% FLC 最大值)

 

152

66:01:03

Ulnt

热容量水平 n-0(% 脱扣级别)

 

153

66:01:04

Ulnt

平均电流比 n-0(% FLC)

 

154

66:01:05

Ulnt

L1 电流比 n-0(% FLC)

 

155

66:01:06

Ulnt

L2 电流比 n-0(% FLC)

 

156

66:01:07

Ulnt

L3 电流比 n-0(% FLC)

 

157

66:01:08

Ulnt

接地电流比 n-0(x 0.1 % FLC 最小值)

 

158

66:01:09

Ulnt

满载电流最大值 n-0(x 0.1 A)

 

159

66:01:0A

Ulnt

电流相不平衡 n-0(%)

 

160

66:01:0B

Ulnt

频率 n-0(x 0.1 Hz)

2

161

66:01:0C

Ulnt

电机温度传感器 n-0(x 0.1 欧姆)

 

162-165

65:01:2D - 65:01:10

字 [4]

日期和时间 n-0 DT_DateTime

 

166

66:01:11

Ulnt

平均电压 n-0(V)

1

167

66:01:12

Ulnt

L3-L1 电压 n-0(V)

1

168

66:01:13

Ulnt

L1-L2 电压 n-0(V)

1

169

66:01:14

Ulnt

L2-L3 电压 n-0(V)

1

170

66:01:15

Ulnt

电压相不平衡 n-0(%)

1

171

66:01:16

Ulnt

有功功率 n-0 (x 0.1 kWh)

1

172

66:01:17

Ulnt

功率因子 n-0(x 0.01)

1

173-179

66:01:18 - 66:01:1E

(无意义)

 

N-1 脱扣统计

n-1 脱扣统计由地址为 330 至 339 的变量完成。

寄存器

DeviceNet 地址

变量类型

只读变量

180

66:01:1F

Ulnt

脱扣代码 n-1

 

181

66:01:20

Ulnt

电机满载电流比 n-1(% FLC 最大值)

 

182

66:01:21

Ulnt

热容量水平 n-1(% 脱扣级别)

 

183

66:01:22

Ulnt

平均电流比 n-1(% FLC)

 

184

66:01:23

Ulnt

L1 电流比 n-1(% FLC)

 

185

66:01:24

Ulnt

L2 电流比 n-1(% FLC)

 

186

66:01:25

Ulnt

L3 电流比 n-1(% FLC)

 

187

66:01:26

Ulnt

接地电流比 n-1(x 0.1 % FLC 最小值)

 

188

66:01:27

Ulnt

满载电流最大值 n-1(x 0.1 A)

 

189

66:01:28

Ulnt

电流相不平衡 n-1(%)

 

190

66:01:29

Ulnt

频率 n-1(x 0.1 Hz)

2

191

66:01:2A

Ulnt

电机温度传感器 n-1(x 0.1 欧姆)

 

192-195

66:01:2B - 66:01:2E

字 [4]

日期和时间 n-1 DT_DateTime

 

196

66:01:2F

Ulnt

平均电压 n-1(V)

1

197

66:01:30

Ulnt

L3-L1 电压 n-1(V)

1

198

66:01:31

Ulnt

L1-L2 电压 n-1(V)

1

199

66:01:32

Ulnt

L2-L3 电压 n-1(V)

1

200

66:01:33

Ulnt

电压相不平衡 n-1(%)

1

201

66:01:34

Ulnt

有功功率 n-1 (x 0.1 kWh)

1

202

66:01:35

Ulnt

功率因子 n-1(x 0.01)

1

203-209

66:01:36 - 66:01:3C

(无意义)

 

N-2 脱扣统计

n-2 脱扣统计由地址为 360 至 369 的变量完成。

寄存器

DeviceNet 地址

变量类型

只读变量

210

66:01:3D

Ulnt

脱扣代码 n-2

 

211

66:01:3E

Ulnt

电机满载电流比 n-2(% FLC 最大值)

 

212

66:01:3F

Ulnt

热容量水平 n-2(% 脱扣级别)

 

213

66:01:40

Ulnt

平均电流比 n-2(% FLC)

 

214

66:01:41

Ulnt

L1 电流比 n-2(% FLC)

 

215

66:01:42

Ulnt

L2 电流比 n-2(% FLC)

 

216

66:01:43

Ulnt

L3 电流比 n-2(% FLC)

 

217

66:01:44

Ulnt

接地电流比 n-2(x 0.1% FLC 最小值)

 

218

66:01:45

Ulnt

满载电流最大值 n-2(x 0.1 A)

 

219

66:01:46

Ulnt

电流相不平衡 n-2(%)

 

220

66:01:47

Ulnt

频率 n-2(x 0.1 Hz)

2

221

66:01:48

Ulnt

电机温度传感器 n-2(x 0.1 欧姆)

 

222-225

66:01:49 - 66:01:4C

字 [4]

日期和时间 n-2 DT_DateTime

 

226

66:01:4D

Ulnt

平均电压 n-2(V)

1

227

66:01:4E

Ulnt

L3-L1 电压 n-2(V)

1

228

66:01:4F

Ulnt

L1-L2 电压 n-2(V)

1

229

66:01:50

Ulnt

L2-L3 电压 n-2(V)

1

230

66:01:51

Ulnt

电压相不平衡 n-2(%)

1

231

66:01:52

Ulnt

有功功率 n-2 (x 0.1 kWh)

1

232

66:01:53

Ulnt

功率因子 n-2(x 0.01)

1

233-239

66:01:54 - 66:01:5A

(无意义)

 

N-3 脱扣统计

n-3 脱扣统计由地址为 390 至 399 的变量完成。

寄存器

DeviceNet 地址

变量类型

只读变量

240

66:01:5B

Ulnt

脱扣代码 n-3

 

241

66:01:5C3

Ulnt

电机满载电流比 n-3(% FLC 最大值)

 

242

66:01:5D

Ulnt

热容量水平 n-3(% 脱扣级别)

 

243

66:01:5E

Ulnt

平均电流比 n-3(% FLC)

 

244

66:01:5F

Ulnt

L1 电流比 n-3(% FLC)

 

245

66:01:60

Ulnt

L2 电流比 n-3(% FLC)

 

246

66:01:61

Ulnt

L3 电流比 n-3(% FLC)

 

247

66:01:62

Ulnt

接地电流比 n-3(x 0.1 % FLC 最小值)

 

248

66:01:63

Ulnt

满载电流最大值 n-3( 0.1 A)

 

249

66:01:64

Ulnt

电流相不平衡 n-3(%)

 

250

66:01:65

Ulnt

频率 n-3(x 0.1 Hz)

2

251

66:01:66

Ulnt

电机温度传感器 n-3(x 0.1 欧姆)

 

252-255

66:01:67 - 66:01:6A

字 [4]

日期和时间 n-3 DT_DateTime

 

256

66:01:6B

Ulnt

平均电压 n-3(V)

1

257

66:01:6C

Ulnt

L3-L1 电压 n-3(V)

1

258

66:01:6D

Ulnt

L1-L2 电压 n-3(V)

1

259

66:01:6E

Ulnt

L2-L3 电压 n-3(V)

1

260

66:01:6F

Ulnt

电压相不平衡 n-3(%)

1

261

66:01:70

Ulnt

有功功率 n-3 (x 0.1 kWh)

1

262

66:01:71

Ulnt

功率因子 n-3(x 0.01)

1

263-269

66:01:72 - 66:01:78

(无意义)

 

N-4 脱扣统计

n-4 脱扣统计由地址为 420 至 429 的变量完成。

寄存器

DeviceNet 地址

变量类型

只读变量

270

66:01:79

Ulnt

脱扣代码 n-4

 

271

66:01:7A

Ulnt

电机满载电流比 n-4(% FLC 最大值)

 

272

66:01:7B

Ulnt

热容量水平 n-4(% 脱扣级别)

 

273

66:01:7C

Ulnt

平均电流比 n-4(% FLC)

 

274

66:01:7D

Ulnt

L1 电流比 n-4(% FLC)

 

275

66:01:7E

Ulnt

L2 电流比 n-4(% FLC)

 

276

66:01:7F

Ulnt

L3 电流比 n-4(% FLC)

 

277

66:01:80

Ulnt

接地电流比 n-4(x 0.1 % FLC 最小值)

 

278

66:01:81

Ulnt

满载电流最大值 n-4(x 0.1 A)

 

279

66:01:82

Ulnt

电流相不平衡 n-4(%)

 

280

66:01:83

Ulnt

频率 n-4(x 0.1 Hz)

2

281

66:01:84

Ulnt

电机温度传感器 n-4(x 0.1 欧姆)

 

282-285

66:01:85 - 66:01:88

字 [4]

日期和时间 n-4 DT_DateTime

 

286

66:01:89

Ulnt

平均电压 n-4(V)

1

287

66:01:8A

Ulnt

L3-L1 电压 n-4(V)

1

288

66:01:8B

Ulnt

L1-L2 电压 n-4(V)

1

289

66:01:8C

Ulnt

L2-L3 电压 n-4(V)

1

290

66:01:8D

Ulnt

电压相不平衡 n-4 (x 1%)

1

291

66:01:8E

Ulnt

有功功率 n-4 (x 0.1 kWh)

1

292

66:01:8F

Ulnt

功率因子 n-4(x 0.01)

1

293-299

66:01:90 - 66:01:96

 

(无意义)

 

上次脱扣 (n-0) 统计扩展

上次脱扣主统计在地址 150 至 179 列出。

寄存器

DeviceNet 地址

变量类型

只读变量

300-301

67:01:01 - 67:01:02

UDlnt

平均电流 n-0(x 0.01 A)

 

302-303

67:01:03 - 67:01:04

UDlnt

L1 电流 n-0(x 0.01 A)

 

304-305

67:01:05 - 67:01:06

UDlnt

L2 电流 n-0(x 0.01 A)

 

306-307

67:01:07 - 67:01:08

UDlnt

L3 电流 n-0(x 0.01 A)

 

308-309

67:01:09 - 67:01:0A

UDlnt

接地电流 n-0(mA)

 

310

67:01:0B

Ulnt

电机温度传感器度数 n-0(°C)

 

N-1 脱扣统计扩展

n-1 脱扣主统计在地址 180 至 209 列出。

寄存器

DeviceNet 地址

变量类型

只读变量

330-331

67:01:1F - 67:01:20

UDlnt

平均电流 n-1(x 0.01 A)

 

332-333

67:01:21 - 67:01:22

UDlnt

L1 电流 n-1(x 0.01 A)

 

334-335

67:01:23 - 67:01:24

UDlnt

L2 电流 n-1(x 0.01 A)

 

336-337

67:01:25 - 67:01:26

UDlnt

L3 电流 n-1(x 0.01 A)

 

338-339

67:01:27 - 67:01:28

UDlnt

接地电流 n-1(mA)

 

340

67:01:29

Ulnt

电机温度传感器度数 n-1(°C)

 

N-2 脱扣统计扩展

n-2 脱扣主统计在地址 210 至 239 列出。

寄存器

DeviceNet 地址

变量类型

只读变量

360-361

67:01:3D - 67:01:3E

UDlnt

平均电流 n-2(x 0.01 A)

 

362-363

67:01:3F - 67:01:40

UDlnt

L1 电流 n-2(x 0.01 A)

 

364-365

67:01:41 - 67:01:42

UDlnt

L2 电流 n-2(x 0.01 A)

 

366-367

67:01:43 - 67:01:44

UDlnt

L3 电流 n-2(x 0.01 A)

 

368-369

67:01:45 - 67:01:46

UDlnt

接地电流 n-2(mA)

 

370

67:01:47

Ulnt

电机温度传感器度数 n-2(°C)

 

N-3 脱扣统计扩展

n-3 脱扣主统计在地址 240 至 269 列出。

寄存器

DeviceNet 地址

变量类型

只读变量

390-391

67:01:5B - 67:01:5C

UDlnt

平均电流 n-3(x 0.01 A)

 

392-393

67:01:5D - 67:01:5E

UDlnt

L1 电流 n-3(x 0.01 A)

 

394-395

67:01:5F - 67:01:60

UDlnt

L2 电流 n-3(x 0.01 A)

 

396-397

67:01:61 - 67:01:62

UDlnt

L3 电流 n-3(x 0.01 A)

 

398-399

67:01:63 - 67:01:64

UDlnt

接地电流 n-3(mA)

 

400

67:01:65

Ulnt

电机温度传感器度数 n-3(°C)

 

N-4 脱扣统计扩展

n-4 脱扣主统计在地址 270 至 299 列出。

寄存器

DeviceNet 地址

变量类型

只读变量

420-421

67:01:79 - 67:01:7A

UDlnt

平均电流 n-4(x 0.01 A)

 

422-423

67:01:7B - 67:01:7C

UDlnt

L1 电流 n-4(x 0.01 A)

 

424-425

67:01:7D - 67:01:7E

UDlnt

L2 电流 n-4(x 0.01 A)

 

426-427

67:01:7F - 67:01:80

UDlnt

L3 电流 n-4(x 0.01 A)

 

428-429

67:01:81 - 67:01:82

UDlnt

接地电流 n-4(mA)

 

430

67:01:83

Ulnt

电机温度传感器度数 n-4(°C)

 

监控变量

监控概述

监控变量根据以下条件进行分组:

监控变量组

寄存器

DeviceNet 地址

脱扣监控

450 至 454

68 : 01 : 01 至 68:01:05

状态监控

455 至 459

68 : 01 : 06 至 68:01:0A

报警监控

460 至 464

68:01:0B 到 68:01:0F

测量监控

465 至 539

68 : 01 : 10 至 68:01:5A

脱扣监控

脱扣监控变量的描述见下表:

寄存器

DeviceNet 地址

变量类型

只读变量

450

68:01:01

Ulnt

最短等待时间(秒)

 

451

68:01:02

Ulnt

脱扣代码(上次脱扣或优先脱扣的代码)DT_TripCode

 

452

68:01:03

Word

脱扣寄存器 1

 

位 0-1(保留)

 

位 2 接地电流脱扣

 

位 3 热过载脱扣

 

位4 长时启动脱扣

 

位 5 堵转脱扣

 

位 6 电流相不平衡脱扣

 

位 7 欠流脱扣

 

位 8(保留)

 

位 9 测试脱扣

 

位 10 HMI 端口脱扣

 

位 11 控制器内部脱扣

 

位 12 内部端口脱扣

 

位 13(无意义)

 

位 14 网络端口配置脱扣

 

位 15 网络端口脱扣

 

453

68:01:04

Word

脱扣寄存器 2

 

位 0 外部系统脱扣

 

位 1 诊断脱扣

 

位 2 接线脱扣

 

位 3 过流脱扣

 

位 4 电流相丢失脱扣

 

位 5 电流相反相脱扣

 

位 6 电机温度传感器脱扣

1

位 7 电压相不平衡脱扣

1

位 8 电压相丢失脱扣

1

位 9 电压相反相脱扣

1

位 10 欠压脱扣

1

位 11 过压脱扣

1

位 12 欠功率脱扣

1

位 13 过功率脱扣

1

位 14 欠功率因子脱扣

1

位 15 过功率因子脱扣

1

454

68:01:05

Word

脱扣寄存器 3

 

位 0 LTME 配置脱扣

 

位 1-15(保留)

 

状态监控

状态监控变量的描述见下表:

寄存器

DeviceNet 地址

变量类型

只读变量

455

68:01:06

Word

系统状态寄存器 1

 

位 0 系统就绪

 

位 1 系统开机

 

位 2 系统脱扣

 

位 3 系统报警

 

位 4 系统已脱扣

 

位 5 脱扣复位已授权

 

位 6 控制器功率

 

位 7 电机运行(如果电流大于 10% FLC,则进行电流检测)

 

位 8-13 电机平均电流比

32 = 100% FLC - 63 = 200% FLC

 

位 14 处于远程模式

 

位 15 电机启动(正在进行启动)

0 = 递减的电流小于 150% FLC

1 = 递增的电流大于 10% FLC

 

456

68:01:07

Word

系统状态寄存器 2

 

位 0 自动复位激活

 

位 1(无意义)

 

已请求位 2 脱扣电源循环

 

位 3 未定义电机重启时间

 

位 4 快速循环锁定

 

位 5 负载脱落

1

位 6 电机速度

0 = FLC1 设置已使用

1 = FLC2 设置已使用

 

位 7 HMI 端口通讯丢失

 

位 8 网络端口通讯丢失

 

位 9 电机转换锁定

 

位 10-15(无意义)

 

457

68:01:08

Word

逻辑输入状态

 

位 0 逻辑输入 1

 

位 1 逻辑输入 2

 

位 2 逻辑输入 3

 

位 3 逻辑输入 4

 

位 4 逻辑输入 5

 

位 5 逻辑输入 6

 

位 6 逻辑输入 7

 

位 7 逻辑输入 8

1

位 8 逻辑输入 9

1

位 9 逻辑输入 10

1

位 10 逻辑输入 11

1

位 11 逻辑输入 12

1

位 12 逻辑输入 13

1

位 13 逻辑输入 14

1

位 14 逻辑输入 15

1

位 15 逻辑输入 16

1

458

68:01:09

Word

逻辑输出状态

 

位 0 逻辑输出 1

 

位 1 逻辑输出 2

 

位 2 逻辑输出 3

 

位 3 逻辑输出 4

 

位 4 逻辑输出 5

1

位 5 逻辑输出 6

1

位 6 逻辑输出 7

1

位 7 逻辑输出 8

1

位 8-15(保留)

 

459

68:01:0A

Word

I/O 状态

 

位 0 输入 1

 

位 1 输入 2

 

位 2 输入 3

 

位 3 输入 4

 

位 4 输入 5

 

位 5 输入 6

 

位 6 输入 7

 

位 7 输入 8

 

位 8 输入 9

 

位 9 输入 10

 

位 10 输入 11

 

位 11 输入 12

 

位 12 输出 1 (13-14)

 

位 13 输出 2 (23-24)

 

位 14 输出 3 (33-34)

 

位 15 输出 4(95-96,97-98)

 

报警监控

报警监控变量的描述见下表:

寄存器

DeviceNet 地址

变量类型

只读变量

460

68:01:0B

UInt

报警代码 DT_AlarmCode

 

461

68:01:0C

Word

警报寄存器 1

 

位 0-1(无意义)

 

位 2 接地电流报警

 

位 3 热过载报警

 

位 4(无意义)

 

位 5 堵转报警

 

位 6 电流相不平衡报警

 

位 7 欠流报警

 

位 8-9(无意义)

 

位 10 HMI 端口报警

 

位 11 控制器内部温度报警

 

位 12-14(无意义)

 

位 15 网络端口报警

 

462

68:01:0D

Word

警报寄存器 2

 

位 0(无意义)

 

位 1 诊断报警

 

位 2(保留)

 

位 3 过流报警

 

位 4 电流相丢失报警

 

位 5 电流相反相报警

 

位 6 电机温度传感器报警

 

位 7 电压相不平衡报警

1

位 8 电压相丢失报警

1

位 9(无意义)

 

位 10 欠压报警

1

位 11 过压报警

1

位 12 欠功率报警

1

位 13 过功率报警

1

位 14 欠功率因子报警

1

位 15 过功率因子报警

1

463

68:01:0E

Word

警报寄存器 3

 

位 0 LTME 配置报警

 

位 1-15(保留)

 

464

68:01:0F

Ulnt

电机温度传感器度数 (°C)

 

测量监控

测量监控变量的描述见下表:

寄存器

DeviceNet 地址

变量类型

只读变量

465

68:01:10

UInt

热容量水平(% 脱扣级别)

 

466

68:01:11

UInt

平均电流比 (% FLC)

 

467

68:01:12

UInt

L1 电流比 (% FLC)

 

468

68:01:13

UInt

L2 电流比 (% FLC)

 

469

68:01:14

UInt

L3 电流比 (% FLC)

 

470

68:01:15

UInt

接地电流比(x 0.1 % FLC 最小值)

 

471

68:01:16

UInt

电流相不平衡 (%)

 

472

68:01:17

Int

控制器内部温度 (°C)

 

473

68:01:18

UInt

控制器配置校验和

 

474

68:01:19

UInt

频率 (x 0.01 Hz)

2

475

68:01:1A

UInt

电机温度传感器(x 0.1 欧姆)

 

476

68:01:1B

UInt

平均电压 (V)

1

477

68:01:1C

UInt

L3-L1 电压 (V)

1

478

68:01:1D

UInt

L1-L2 电压 (V)

1

479

68:01:1E

UInt

L2-L3 电压 (V)

1

480

68:01:1F

UInt

电压相不平衡 (%)

1

481

68:01:20

UInt

功率因子 (x 0.01)

1

482

68:01:21

UInt

有功功率(x 0.1 千瓦)

1

483

68:01:22

UInt

无功功率(x 0.1 千瓦)

1

484

68:01:23

Word

自动重启状态寄存器

 

位 0 电压下降发生

 

位 1 电压下降检测

 

位 2 立即自动重启状态

 

位 3 自动重启延迟状态

 

位 4 手动自动重启状态

 

位 5-15(无意义)

 

485

68:01:24

Word

控制器上次电源关闭持续时间

 

486-489

68:01:25 - 68:01:28

 

(无意义)

 

490

68:01:29

Word

网络端口监测

 

位 0 网络端口通讯

 

位 1 网络端口已连接

 

位 2 网络端口自测

 

位 3 网络端口自检

 

位 4 网络端口配置错误

 

位 5-15(无意义)

 

491

68:01:2A

UInt

网络端口波特率DT_ExtBaudRate

 

492

68:01:2B

 

(无意义)

 

493

68:01:2C

UInt

网络端口奇偶校验 DT_ExtParity

 

494-499

68:01:2D - 68:01:32

 

(无意义)

 

500-501

68:01:33 - 68:01:34

UDInt

平均电流(x 0.01 A)

 

502-503

68:01:35 - 68:01:36

UDInt

L1 电流(x 0.01 A)

 

504-505

68:01:37 - 68:01:38

UDInt

L2 电流(x 0.01 A)

 

506-507

68:01:39 - 68:01:3A

UDInt

L3 电流(x 0.01 A)

 

508-509

68:01:3B - 68:01:3C

UDInt

接地电流 (mA)

 

510

68:01:3D

UInt

控制器端口 ID

 

511

68:01:3E

UInt

脱扣时间(x 1 秒)

 

512

68:01:3F

UInt

电机上次启动电流比 (% FLC)

 

513

68:01:40

UInt

电机上次启动时间(秒)

 

514

68:01:41

UInt

每小时电机启动计数

 

515

68:01:42

Word

相不平衡寄存器

 

位 0 L1 电流最大不平衡

 

位 1 L2 电流最大不平衡

 

位 2 L3 电流最大不平衡

 

位 3 L1-L2 电压最大不平衡

1

位 4 L2-L3 电压最大不平衡

1

位 5 L3-L1 电压最大不平衡

1

位 6-15(无意义)

 

516-523

68:01:43 - 68:01:5A

 

(保留)

 

524-539

68:01:4B - 68:01:5A

 

(禁止)

 

配置变量

配置概述

配置变量根据以下条件进行分组

配置变量组

寄存器

DeviceNet 地址

配置

540 至 649

69 : 01 : 01 至 6A : 01:32

设置

650 至 699

6B : 01 : 01 至 6B : 01:32

配置变量

配置变量的描述见下表:

寄存器

DeviceNet 地址

变量类型

读/写变量

540

69:01:01

UInt

电机运行模式

2 = 2 线过载

3 = 3 线过载

4 = 2 线独立

5 = 3 线独立

6 = 2 线换向

7 = 3 线换向

8 = 2 线 2 步

9 = 3 线 2 步

10 = 2 线 2 速

11 = 3 线 2 速

256-511 = 自定义逻辑程序 (0-255)

B

541

69:01:02

UInt

电机转换超时(秒)DT_ACInputSetting

 

542-544

69:01:03 - 6A : 01:05

 

(保留)

 

545

69:01:06

Word

控制器交流输入设置寄存器

 

位 0-3 控制器交流逻辑输入配置 DT_ACInputSetting

 

位 4-15(保留)

 

546

69:01:07

UInt

热过载设置

B

位 0-2 电机温度传感器类型:

0 = 无

1 = PTC 二进制

2 = PT100

3 = PTC 模拟

4 = NTC 模拟

位 3-4 热过载模式:

0 = 定时限

2 = 反向热保护

位 5-15(保留)

547

69:01:08

UInt

热过载定时限保护脱扣超时(秒)

 

548

6A:01:09

(保留)

 

549

69:01:0A

UInt

电机温度传感器脱扣阈值(x 0.1 欧姆)

 

550

69:01:0B

UInt

电机温度传感器警报阈值(x 0.1 欧姆)

 

551

69:01:0C

UInt

电机温度传感器脱扣阈值度数(°C)

 

552

6A:01:0D

UInt

电机温度传感器警报阈值度数(°C)

 

553

69:01:0E

UInt

快速循环锁定超时(秒)

 

554

69:01:0F

 

(保留)

 

555

69:01:10

UInt

电流相丢失超时(x 0.1 秒)

 

556

69:01:11

UInt

过流脱扣超时(秒)

 

557

69:01:12

UInt

过流脱扣阈值 (% FLC)

 

558

69:01:13

UInt

过流警报阈值 (% FLC)

 

559

69:01:14

Word

接地电流脱扣配置

B

位 0 接地电流模式

位 1-15(保留)

560

69:01:15

UInt

接地电流传感器一次电流

 

561

69:01:16

UInt

接地电流传感器二次电流

 

562

69:01:17

UInt

外部接地电流脱扣超时(x 0.01 秒)

 

563

69:01:18

UInt

外部接地电流脱扣阈值(x 0.01 A)

 

564

69:01:19

UInt

外部接地电流警报阈值(x 0.01 A)

 

565

69:01:1A

UInt

电机额定电压(V)

1

566

69:01:1B

UInt

电压相不平衡脱扣超时启动(x 0.1 秒)

1

567

69:01:1C

UInt

电压相不平衡脱扣超时运行(x 0.1 秒)

1

568

69:01:1D

UInt

电压相不平衡脱扣阈值 (% imb)

1

569

69:01:1E

UInt

电压相不平衡警报阈值 (% imb)

1

570

69:01:1F

UInt

过压脱扣超时(x 0.1 秒)

1

571

69:01:20

UInt

过压脱扣阈值(% Vnom)

1

572

69:01:21

UInt

过压警报阈值(% Vnom)

1

573

69:01:22

UInt

欠压脱扣超时(x 0.1 秒)

1

574

69:01:23

UInt

欠压脱扣阈值(% Vnom)

1

575

69:01:24

UInt

欠压警报阈值(% Vnom)

1

576

69:01:25

UInt

电压相丢失脱扣超时(x 0.1 秒)

1

577

69:01:26

Word

电压下降设置

1

位 0 负载脱落启用

位 1 自动重启启用

位 2-15(保留)

578

69:01:27

UInt

负载脱落超时(秒)

1

579

69:01:28

UInt

电压下降阈值(% Vnom)

1

580

69:01:29

UInt

电压下降重启超时(秒)

1

581

69:01:2A

UInt

电压下降重启阈值(% Vnom)

1

582

69:01:2B

Ulnt

自动重启立即超时(x0.1 秒)

 

583

69:01:2C

UInt

电机额定功率(x0.1 千瓦)

1

584

69:01:2D

UInt

过功率脱扣超时(秒)

1

585

69:01:2E

UInt

过功率脱扣阈值(% Pnom)

1

586

69:01:2F

UInt

过功率警报阈值(% Pnom)

1

587

69:01:30

UInt

欠功率脱扣超时(秒)

1

588

69:01:31

UInt

欠功率脱扣阈值(% Pnom)

1

589

69:01:32

UInt

欠功率警报阈值(% Pnom)

1

590

69:01:33

UInt

欠功率因子脱扣超时(x 0.1 秒)

1

591

69:01:34

UInt

欠功率因子脱扣阈值(x 0.01 PF)

1

592

69:01:35

UInt

欠功率因子警报阈值(x 0.01 PF)

1

593

69:01:36

UInt

过功率因子脱扣超时(x 0.1 秒)

1

594

69:01:37

UInt

过功率因子脱扣阈值(x 0.01 PF)

1

595

69:01:38

UInt

过功率因子警报阈值(x 0.01 PF)

1

596

69:01:39

UInt

自动重启延时超时(秒)

 

597-599

69:01:3A - 69 : 01:3C

 

(保留)

 

600

6A:01:01

(无意义)

 

601

6A:01:02

Word

常规配置寄存器 1

 

需要位 0 控制器系统配置:

0 = 退出配置菜单

1 = 转至配置菜单

A

位 1-7(保留)

 

控制模式配置,位 8-10(1 位已设置为 1):

 

通过 HMI 键盘启用进行位 8 配置

 

通过 HMI 工程工具启用进行位 9 配置

 

通过网络端口启用进行位 10 配置

 

位 11 电机星形三角连接

B

位 12 电机相位序列

0 = A-B-C

1 = A-B-C

 

位 13-14 电机相位 DT_PhaseNumber

B

位 15 电机辅助风扇冷却(出厂设置 = 0)

 

602

6A:01:03

Word

常规配置寄存器 2

 

位 0-2 脱扣复位模式 DT_ResetMode

C

位 3 HMI 端口校验位设置:

0 = 无

1 = 偶(出厂设置)

 

位 4-8(保留)

 

位 9 HMI 端口字节存储次序设置

 

位 10 网络端口字节序设置

 

位 11 HMI 电机状态 LED 颜色

 

位 12-15(保留)

 

603

6A:01:04

Ulnt

HMI 端口地址设置

 

604

6A:01:05

Ulnt

HMI 端口波特率设置(波特)

 

605

6A:01:06

(保留)

 

606

6A:01:07

Ulnt

电机脱扣级别(秒)

 

607

6A:01:08

 

(保留)

 

608

6A:01:09

Ulnt

热过载脱扣复位阈值(% 脱扣级别)

 

609

6A:01:0A

Ulnt

热过载警报阈值(% 脱扣级别)

 

610

6A:01:0B

UInt

内部接地电流脱扣超时(x 0.1 秒)

 

611

6A:01:0C

UInt

内部接地电流脱扣阈值(% FLCmin)

 

612

6A:01:0D

UInt

内部接地电流报警阈值(% FLCmin)

 

613

6A:01:0E

UInt

电流相不平衡脱扣超时启动(x 0.1 秒)

 

614

6A:01:0F

UInt

电流相不平衡脱扣超时运行(x 0.1 秒)

 

615

6A:01:10

UInt

电流相不平衡脱扣阈值 (% imb)

 

616

6A:01:11

UInt

电流相不平衡警报阈值 (% imb)

 

617

6A:01:12

UInt

堵转脱扣超时(秒)

 

618

6A:01:13

UInt

堵转脱扣阈值 (% FLC)

 

619

6A:01:14

UInt

堵转警报阈值 (% FLC)

 

620

6A:01:15

UInt

欠流脱扣超时(秒)

 

621

6A:01:16

UInt

欠流脱扣阈值 (% FLC)

 

622

6A:01:17

UInt

欠流警报阈值 (% FLC)

 

623

6A:01:18

UInt

长时启动脱扣超时(秒)

 

624

6A:01:19

UInt

长时启动脱扣阈值(% FLC)

 

625

6A:01:1A

 

(保留)

 

626

6A:01:1B

UInt

HMI 显示屏对比度设置

 

位 0-7 HMI 显示屏对比度设置

 

HMI 显示屏亮度设置

 

627

6A:01:1C

UInt

接触器额定值(0.1 A)

 

628

6A:01:1D

UInt

负载 CT 一次电流

B

629

6A:01:1E

UInt

负载 CT 二次电流

B

630

6A:01:1F

UInt

负载 CT 多路(通路)

B

631

6A:01:20

Word

脱扣启用寄存器 1

 

位 0-1(保留)

 

位 2 接地电流脱扣启用

 

位 3 热过载脱扣启用

 

位 4 长时启动脱扣启用

 

位 5 堵转脱扣启用

 

位 6 电流相不平衡脱扣启用

 

位 7 欠流脱扣启用

 

位 8 (保留)

 

位 9 自测启用

0 = 禁用

1 = 启用(出厂设置)

 

位 10 HMI 端口脱扣启用

 

位 11-14(保留)

 

位 15 网络端口脱扣启用

 

632

6A:01:21

Word

警报启用寄存器 1

 

位 0(无意义)

 

位 1(保留)

 

位 2 接地电流警报启用

 

位 3 热过载警报启用

 

位 4(保留)

 

位 5 堵转警报启用

 

位 6 电流相不平衡警报启用

 

位 7 欠流警报启用

 

位 8-9(保留)

 

位 10 HMI 端口警报启用

 

位 11控制器内部温度警报启用

 

位 12-14(保留)

 

位 15 网络端口警报启用

 

633

6A:01:22

Word

脱扣启用寄存器 2

 

位 0(保留)

 

位 1 诊断脱扣启用

 

位 2 接线脱扣启用

 

位 3 过流脱扣启用

 

位 4 电流相丢失脱扣启用

 

位 5 电流相反相脱扣启用

 

位 6 电机温度传感器脱扣启用

 

位 7 电压相不平衡脱扣启用

1

位 8 电压相丢失脱扣启用

1

位 9 电压相反相脱扣启用

1

位 10 欠压脱扣启用

1

位 11 过压脱扣启用

1

位 12 欠功率脱扣启用

1

位 13 过功率脱扣启用

1

位 14 欠功率因子脱扣启用

1

位 15 过功率因子脱扣启用

1

634

6A:01:23

Word

警报启用寄存器 2

 

位 0(保留)

 

位 1 诊断警报启用

 

位 2 (保留)

 

位 3 过流警报启用

 

位 4 电流相丢失警报启用

 

5 位(保留)

 

位 6 电机温度传感器警报启用

 

位 7 电压相不平衡警报启用

1

位 8 电压相丢失警报启用

1

9 位(保留)

1

位 10 欠压警报启用

1

位 11 过压警报启用

1

位 12 欠功率警报启用

1

位 13 过功率警报启用

1

位 14 欠功率因子警报启用

1

位 15 过功率因子警报启用

1

635-6

6A:01:24 - 6A : 01:25

(保留)

 

637

6A:01:26

UInt

自动复位尝试组 1 设置

 

638

6A:01:27

UInt

自动复位组 1 超时

 

639

6A:01:28

UInt

自动复位尝试组 2 设置

 

640

6A:01:29

UInt

自动复位组 2 超时

 

641

6A:01:2A

UInt

自动复位尝试组 3 设置

 

642

6A:01:2B

UInt

自动复位组 3 超时

 

643

6A:01:2C

UInt

电机步骤 1 到 2 超时

 

644

6A:01:2D

UInt

电机步骤 1 到 2 阈值

 

645

6A:01:2E

UInt

HMI 端口故障预置设置 DT_OutputFallbackStrategy

 

646-649

6A:01:2F - 6A : 01:32

(保留)

 

设置变量

设置变量的描述见下表:

寄存器

DeviceNet 地址

变量类型

读/写变量

650

6B:01:01

Word

HMI 语言设置寄存器:

 

位 0-4 HMI 语言设置 DT_Language5

 

位 5-15(无意义)

 

651

6B:01:02

Word

HMI 显示器项目寄存器 1

 

位 0 HMI 显示器平均电流启用

 

位 1 HMI 显示器热容量水平启用

 

位 2 HMI 显示器 L1 电流启用

 

位 3 HMI 显示器 L2 电流启用

 

位 4 HMI 显示器 L3 电流启用

 

位 5 HMI 显示器接地电流启用

 

位 6 HMI 显示器电机状态启用

 

位 7 HMI 显示器电流相不平衡启用

 

位 8 HMI 显示器运行时间启用

 

位 9 HMI 显示器 I/O 状态启用

 

位 10 HMI 显示器无功功率启用

 

位 11 HMI 显示器频率启用

 

位 12 HMI 显示器每小时启动次数启用

 

位 13 HMI 显示器控制模式启用

 

位 14 HMI 显示器启动统计启用

 

位 15 HMI 电机温度传感器启用

 

652

6B:01:03

Ulnt

电机满载电流比,FLC1(% FLCmax)

 

653

6B:01:04

Ulnt

电机高速满载电流比,FLC2(% FLCmax)

 

654

6B:01:05

Word

HMI 显示器项目寄存器 2

 

位 0 HMI 显示器 L1-L2 电压启用

1

位 1 HMI 显示器 L2-L3 电压启用

1

位 2 HMI 显示器 L3-L1 电压启用

1

位 3 HMI 显示器平均电压启用

1

位 4 HMI 显示器有功功率启用

1

位 5 HMI 显示器功耗启用

1

位 6 HMI 显示器功率因子启用

1

位 7 HMI 显示器平均电流比启用

 

位 8 HMI 显示器 L1 电流比启用

1

位 9 HMI 显示器 L2 电流比启用

1

位 10 HMI 显示器 L3 电流比启用

1

位 11 HMI 显示器剩余热容量启用

 

位 12 HMI 显示器脱扣 启用

 

位 13 HMI 显示器电压相不平衡启用

1

位 14 HMI 显示器日期启用

 

位 15 HMI 显示器时间启用

 

655-658

6B:01:06 - 6B:01:09

字 [4]

日期和时间设置 DT_DateTime

 

659

6B:01:0A

字 [4]

HMI 显示器项目寄存器 3

 

位 0 HMI 显示器温度传感器度数 CF

 

位 1-15(保留)

 

660-681

6B:01:0B - 6B:01:20

(保留)

 

682

6B:01:21

Ulnt

网络端口故障预置设置 DT_OutputFallbackStrategy

 

683

6B:01:22

Word

控制器设置寄存器

 

位 0-1(保留)

 

位 2 控制远程本地默认模式(使用 LTMCU

0 = 远程

1 = 本地

 

3 位(保留)

 

位 4 控制远程本地按钮启用(使用 LTMCU

0 = 禁用

1 = 启用

 

位 5-6 控制远程通道设置(使用 LTMCU

0 = 网络

1 = 端子板

2 = HMI

 

7 位(保留)

 

位 8 控制本地通道设置

0 = 端子板

1 = HMI

 

位 9 控制直接转换

0 = 转换期间需要停止

1 = 转换期间不需要停止

 

位 10 控制传输模式

0 = 干扰

1 = 无扰

 

位 11 停止端子板禁用

0 = 启用

1 = 禁用

 

位 12 停止 HMI 禁用

0 = 启用

1 = 禁用

 

位 13-15(保留)

 

684-694

6B:01:23 - 6B:01:2D

 

(保留)

 

695

6B:01:2E

Ulnt

网络端口波特率设置(波特)DT_ExtBaudRate

 

696

6B:01:2F

Ulnt

网络端口地址设置

 

697-699

6B:01:30 - 6B:01:32

 

(无意义)

 

命令变量

命令变量

命令变量的描述见下表:

寄存器

DeviceNet 地址

变量类型

读/写变量

700

6C:01:01

Word

提供给可在特定自定义逻辑中处理的远程写入命令的寄存器

 

701-703

6C:01:02 - 6C:01:04

(保留)

 

704

6C:01:05

Word

控制寄存器 1

 

位 0 电机正向运行命令*

 

位 1 电机反向运行命令*

 

位 2(保留)

 

位 3 脱扣复位命令

 

位 4(保留)

 

位 5 自测命令

 

位 6 电机低速命令

 

位 7-15(保留)

 

705

6C:01:06

Word

控制寄存器 2

 

位 0 清除全部命令

清除以下项以外的所有参数:

  • 电机 LO1 关闭计数

  • 电机 LO2 关闭计数

  • 控制器内部温度最大值

  • 热容量水平

 

位 1 清除统计信息命令

 

位 2 清除热容量水平命令

 

位 3 清除控制器设置命令

 

位 4 清除网络端口设置命令

 

位 5-15(保留)

 

706-709

6C:01:07 - 6C:01:0A

 

(保留)

 

710-799

6C:01:08 - 6C:01:64

(禁止)

 

自定义逻辑变量

自定义逻辑变量

自定义逻辑变量的描述见下表:

寄存器

DeviceNet 地址

变量类型

只读变量

1200

71:01:01

Word

自定义逻辑状态寄存器

 

位 0 自定义逻辑运行

 

位 1 自定义逻辑停止

 

位 2 自定义逻辑复位

 

位 3 自定义逻辑第二步

 

位 4 自定义逻辑转换

 

位 5 自定义逻辑相位反相

 

位 6 自定义逻辑网络控制

 

位 7 自定义逻辑 FLC 选择

 

位 8(保留)

 

位 9 自定义逻辑辅助 1 LED

 

位 10 自定义逻辑辅助 2 LED

 

位 11 自定义逻辑停止 LED

 

位 12 自定义逻辑 LO1

 

位 13 自定义逻辑 LO2

 

位 14 自定义逻辑 LO3

 

位 15 自定义逻辑 LO4

 

1201

71:01:02

Word

自定义逻辑版本

 

1202

71:01:03

Word

自定义逻辑内存空间

 

1203

71:01:04

Word

已用自定义逻辑内存

 

1204

71:01:05

Word

自定义逻辑临时空间

 

1205

71:01:06

Word

自定义逻辑非易失性空间

 

1206-1249

71:01:0C - 71:01:32

 

(保留)

 

寄存器

DeviceNet 地址

变量类型

读/写变量

1250

71:01:33

Word

自定义逻辑设置寄存器 1

 

位 0(保留

 

位 1 逻辑输入 3 外部就绪启用

 

位 2-15(保留

 

1251-1269

71:01:34 - 71:01:46

(保留)

 

1270

71:01:47

Word

自定义逻辑命令寄存器 1

 

位 0 自定义逻辑外部脱扣命令

 

位 1-15(保留

 

1271-1279

71:01:48 - 71:01:50

(保留)

 

寄存器

DeviceNet 地址

变量类型

只读变量

1280

71:01:51

Word

自定义逻辑监测寄存器 1

 

位 0(保留)

 

位 1 自定义逻辑系统就绪

 

位 2-15(保留

 

1281-1300

71:01:52 - 71:01:65

 

(保留)

 

寄存器

DeviceNet 地址

变量类型

读/写变量

1301-1399

71:01:66 - 71:01:C8

字 [99]

逻辑功能的通用寄存器

 
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.