DOCA0133DE-01

FLC

Volllaststrom (Full Load Current); auch als Nennstrom bekannt. Der Strom, den der Motor bei Nennspannung und Nennlast aufnimmt. Der LTM R-Controller verfügt über zwei FLC-Einstellungen: FLC1 (Motor - Volllaststrom - Verhältnis) und FLC2 (Motor - Hohe Drehzahl - Volllaststrom Verhältnis), wobei jeder Parameter als Prozentsatz von FLC max eingestellt wird.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?