Características del programa de lógica personalizada
Introducción
Los datos transferidos a o desde la LTMT main unit tienen la forma de registros de 16 bits. Los registros están ordenados numéricamente y se indican mediante una dirección de registro de 16 bits (0 a 65.535).
El programa personalizado puede modificar los valores de tres tipos de registros:
-
Registros LTMT
-
Registros temporales
-
Registros no volátiles
Características de la memoria de lógica
La lista de comandos del programa personalizado se guarda en una zona de la memoria no volátil interna de la LTMT main unit.
El formato de esta memoria de lógica se muestra en la siguiente tabla:
|
Ubicación de memoria |
Elemento |
Rango |
Descripción |
|---|---|---|---|
|
0 |
Tamaño de programa de lógica (n) |
0-8.191 0 significa que no se ha cargado ningún programa personalizado. |
Palabra de 16 bits |
|
1 |
Suma de comprobación de lógica |
0-65.535 |
Suma de la memoria del programa desde offset 2 a n+2 |
|
2 |
ID de lógica |
256–511, consulte |
Identificador del programa personalizado en el LTMT main unit |
|
3 |
Comando de lógica/argumento 1 |
En función de los comandos de lógica |
Una palabra de función de lógica |
|
4 |
Comando de lógica/argumento 2 |
||
|
5 |
Comando de lógica/argumento 3 |
||
|
– |
– |
– |
– |
|
n+2 |
Comando de lógica/argumento n |
– |
Una palabra de función de lógica |
Límites de la memoria de lógica
El tamaño del programa depende del número de comandos de lógica. Si bien, en el editor de texto, un comando y sus argumentos ocuparán una sola línea, en la memoria ocuparán tantas ubicaciones de memoria como argumentos existan.
Por ejemplo, el comando temporizador 0,1980 utilizará cuatro ubicaciones de memoria.