DOCA0275ES-01

Definición de las variables de la LTMT Main Unit

Registros de LTMT Main Unit

La memoria de la LTMT main unit incluye 9250 registros de datos en direcciones que van de 0 a 9249 (de 0x0000 a 0x2421).

Cada registro es una palabra de 16 bits y es:

  • de solo lectura, con valores que no se pueden editar.

  • de lectura y escritura, con valores que se pueden editar.

El número de registro es igual a la dirección de registro + 1.

El custom logic editor solo usa direcciones de registro.

Se pueden usar comandos de lógica personalizada para cambiar los valores de los registros de lectura y escritura de la LTMT main unit.

Acceso a los registros

Con el custom logic editor, puede acceder a todos los registros de la LTMT main unit que se definen en las Guías de comunicación de TeSys Tera.

Registros de lógica personalizada

Los registros de las direcciones de 1200 a 1205 (de 0x04B0 a 0x04B5) y el registro de la dirección 1291 (0x050B) los usa la TeSys Tera DTM Library para acceder a los registros de la LTMT main unit.

Estos registros también son los registros de lógica personalizada a los que es posible acceder desde los puertos de comunicación. Estos registros de solo lectura se describen en las siguientes secciones.

En la tabla siguiente se ofrece una lista de estos registros:

Dirección de registro

Definición

Rango (valor)

1201 (0x04B1)

Versión de lógica personalizada

0-65.535

1202 (0x04B2)

Espacio en memoria de lógica personalizada

1203 (0x04B3)

Memoria de lógica personalizada usada

1204 (0x04B4)

Espacio de memoria temporal de lógica personalizada

1205 (0x04B5)

Espacio de memoria no volátil de lógica personalizada

1291 (0x050B)

Información de entrada de DO de lógica personalizada

Registro de la dirección 1201 (0x04B1)

El registro de la dirección 1201 (0x04B1) indica la versión de la funcionalidad de lógica personalizada. El número de versión identifica un grupo específico de comandos de lógica que admite la LTMT main unit.

Registro de la dirección 1202 (0x04B2)

El registro de la dirección 1202 (0x04B2) define el espacio de memoria de lógica disponible. El número de palabras de memoria de lógica no volátil (16 bits) de la LTMT main unit disponibles para guardar comandos de lógica.

Registro de la dirección 1203 (0x04B3)

El registro de la dirección 1203 (0x04B3) define la memoria de lógica utilizada. Se trata del número de palabras de memoria de lógica no volátil (16 bits) de la LTMT main unit usadas por los comandos de lógica almacenados actualmente en la LTMT main unit.

Registro de la dirección 1204 (0x04B4)

El registro de la dirección 1204 (0x04B4) define el número de registros temporales que proporciona la LTMT main unit.

Registro de la dirección 1205 (0x04B5)

El registro de la dirección 1205 (0x04B5) define el número de registros no volátiles que proporciona la LTMT main unit.

Registro de la dirección 1291 (0x050B)

El registro de la dirección 1291 (0x050B) corresponde al registro de información de entrada de DO de la lógica personalizada. Permite al programa personalizado configurar la asignación de entradas y salidas.

En esta tabla se describe cada bit de este registro:

Dirección de registro

Número de bit

Descripción

1291 (0x050B)

0

Información de entrada de la salida digital 1 (DO1) de la lógica personalizada

1

Información de entrada de la salida digital 2 (DO2) de la lógica personalizada

2

Información de entrada de la salida digital 3 (DO3) de la lógica personalizada

3

Información de entrada de la salida digital 4 (DO4) de la lógica personalizada

4

Información de entrada de la salida digital 5 (DO5) de la lógica personalizada

5

Información de entrada de la salida digital 6 (DO6) de la lógica personalizada

6

Información de entrada de la salida digital 7 (DO7) de la lógica personalizada

7

Información de entrada de la salida digital 8 (DO8) de la lógica personalizada

8

Información de entrada de la salida digital 9 (DO9) de la lógica personalizada

9

Información de entrada de la salida digital 10 (DO10) de la lógica personalizada

10

Información de entrada de la salida digital 11 (DO11) de la lógica personalizada

11

Información de entrada de la salida digital 12 (DO12) de la lógica personalizada

12

Información de entrada de la salida digital 13 (DO13) de la lógica personalizada

13

Reservado

14

Reservado

15

Reservado

Registros de las direcciones 1301 a 1399 (0x0515 a 0x0577)

Los registros de las direcciones 1301 a 1399 (0x0515 a 0x0577) son los registros para fines generales destinados a funciones de lógica. Se usan para el intercambio de información entre fuentes externas (como el PLC) y las aplicaciones de lógica personalizada.

Estos registros volátiles se leen o escriben y pueden editarse mediante funciones custom logic o a través del puerto de comunicación.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.