Temporizador antirretroceso
En la tabla se muestra el temporizador antirretroceso para la comunicación de Modbus TCP/IP y EtherNet/IP.
|
Dirección Modbus TCP/IP (Registro) |
Dirección EtherNet/IP |
L/E |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Valor predeterminado |
Guardado |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0EDA (3803) |
83 : 03 : 35 |
L/E |
1 |
– |
UINT16 |
|
0 |
SÍ |
Ajuste de funciones |
|
0x0EDB (3804) |
83 : 03 : 36 |
L/E |
1 |
s |
UINT16 |
0-60 000 |
0 |
SÍ |
Retardo |
|
0x0EDC (3805) |
83 : 03 : 37 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Reservado |