DOCA0258KO-00

EtherNet/IP 프로토콜 원칙

개요

이 섹션에서는 LTMT main unit 통신 프로토콜 네트워크에서 EtherNet/IP 를 사용하는 방법에 대해 설명합니다.

경고
통제 상실
  • 제어 장치의 설계자는 제어 경로의 잠재적 고장 모드를 고려해야 하며 특정 중요 기능에 대해 경로 고장 동안과 이후에 안전 상태를 달성할 수 있는 수단을 제공해야 합니다. 중요 제어 기능의 예로는 비상 정지와 과행정 정지가 있습니다.
  • 중요 제어 기능에는 별도의 제어 경로나 중복 제어 경로를 제공해야 합니다.
  • 시스템 제어 경로에 통신 연결이 포함될 수 있습니다. 예상되는 전송 지연이나 링크 오류의 영향에 대해 고려해야 합니다. 추가 정보에 대해서는 NEMA ICS 1.1(최신 버전), Safety Guidelines for the Application, Installation, and Maintenance of Solid State Control을 참조하십시오.
  • 의 각 구현은 서비스에 LTMT main unit투입되기 전에 올바른 작동을 위해 개별적으로 철저히 테스트되어야 합니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어지거나 장비가 손상될 수 있습니다.
경고
예상치 못한 모터 재시작
PLC 애플리케이션 소프트웨어가 다음을 처리하도록 하십시오:
  • 강제 시동 명령.
  • 로컬에서 원격으로 모드 변경.
  • 로컬에서 원격으로 전환되는 동안의 모터 제어 명령.
  • 정의되지 않은 제어 관리를 가진 다중 Modbus클라이언트.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어지거나 장비가 손상될 수 있습니다.

네트워크 제어 채널로 전환할 때, LTMT main unit는 통신 프로토콜 구성을 확인합니다. 그 후 PLC로부터 마지막으로 알려진 모터 제어 명령을 사용하여 모터를 자동으로 재시작합니다.

EtherNet/IP 는 네트워크 상의 장치를 일련의 객체로 취급하는 애플리케이션 계층 프로토콜입니다. 는 위에서 구현된 것입니다 Common Industrial Protocol (CIP) TCP/IP.

네트워크는 제어 데이터와 제어되는 장치의 속성을 전달합니다. 클라이언트/서버 모드 또는 피어 투 피어 모드 중 하나로 작동할 수 있습니다.

메시지는 다음을 통해 교환될 수 있습니다:

  • I/O 메시징: 프로세스 데이터 교환 전용. 클래스 1 메시징 또는 암시적 메시징이라고도 합니다.

  • 명시적 메시징: 구성, 설정 또는 진단 데이터와 같은 교환 전용. 클래스 3 메시징이라고도 합니다.

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.