EtherNet/IP Protokollprinzipien
Überblick
Dieser Abschnitt beschreibt die Verwendung des LTMT main unit über ein EtherNet/IP Kommunikationsprotokollnetzwerk.
WARNUNG |
|---|
|
STEUERUNGSAUSFALL
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden
zur Folge haben.
|
WARNUNG |
|---|
|
UNERWARTETER MOTORNEUSTART
Stellen Sie sicher, dass die SPS-Anwendungssoftware Folgendes
verarbeitet:
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden
zur Folge haben.
|
Beim Umschalten auf die Netzwerksteuerungskanäle überprüft LTMT main unit die Konfiguration des Kommunikationsprotokolls. Anschließend nutzt es die zuletzt bekannten Motorsteuerungsbefehle der SPS, um den Motor automatisch neu zu starten.
EtherNet/IP ist ein Anwendungsschichtprotokoll, das Geräte im Netzwerk als eine Reihe von Objekten behandelt. Es handelt sich um eine Implementierung des Common Industrial Protocol (CIP) über TCP/IP.
Über das Netzwerk werden Steuerungsdaten sowie die Eigenschaften des gesteuerten Geräts übertragen. Es ermöglicht Ihnen den Betrieb entweder im Client/Server- oder im Peer-to-Peer-Modus.
Die Nachrichten können ausgetauscht werden über:
-
I/O-Messaging: dient dem Austausch von Prozessdaten. Es wird auch als Class-One-Messaging oder implizite Nachrichtenübermittlung bezeichnet.
-
Explizite Nachrichtenübermittlung: speziell für den Austausch von Konfigurations-, Einstellungs- oder Diagnosedaten. Es wird auch als Klasse-3-Nachrichtenübermittlung bezeichnet.
WARNUNG