DOCA0276FR-01

Compatibilité

@Vipin or Nilesh or Ashok to confirm

Le tableau suivant indique la compatibilité des logiciels de configuration ou de programmation avec TeSys Tera system dans les versions actives.

Version du package de micrologiciel TeSys Tera

Version DTM

Version de micrologiciel de LTMTCUF Control Operator Unit

Version de micrologiciel de l'outil LTMTCUF Programmer

TeSysTera_Ethernet_V001.000.001.sedp (LTMTE••)

DTM v2.0.0

TeSys Tera_HMI_V002.000.027_sedp

Intégré à DTM

TeSysTera_Ethernet_V001.000.000.sedp (LTMTE••)

DTM v2.0.0

TeSys Tera_HMI_V002.000.000_sedp

Intégré à DTM

TeSysTera_Serial_V002.000.012.sedp (LTMTM•• et LTMTP••)

DTM v2.0.0

TeSys Tera_HMI_V002.000.027_sedp

Intégré à DTM

TeSysTera_ V002.000.000.sedp (LTMTM•• et LTMTP••)

DTM v2.0.0

LTMTCUF_HW2_V002.000.000_TERA.bin

V3.2.000

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.