Compatibilità
La tabella seguente mostra la compatibilità dei software di configurazione o programmazione con i TeSys Tera system in versioni attive.
| Versione del pacchetto firmware TeSys Tera |
Versione DTM |
Versione firmware dell’unità del controller LTMTCUF |
Versione dello strumento di programmazione LTMTCUF |
|---|---|---|---|
|
TeSysTera_Ethernet_V001.000.001.sedp (LTMTE••) |
DTM v2.0.0 |
TeSys Tera_HMI_V002.000.027_sedp |
Integrato con DTM |
|
TeSysTera_Ethernet_V001.000.000.sedp (LTMTE••) |
DTM v2.0.0 |
TeSys Tera_HMI_V002.000.000_sedp |
Integrato con DTM |
|
TeSysTera_Serial_V002.000.012.sedp (LTMTM•• e LTMTP••) |
DTM v2.0.0 |
TeSys Tera_HMI_V002.000.027_sedp |
Integrato con DTM |
|
TeSysTera_ V002.000.000.sedp (LTMTM•• e LTMTP••) |
DTM v2.0.0 |
LTMTCUF_HW2_V002.000.000_TERA.bin |
V3.2.000 |