DOCA0356FR-01

Dégagement à prévoir

Pour garantir la compatibilité électromagnétique (CEM), il est recommandé d’installer un contacteur à plus de 100 mm (3,93 po) de LTMT main unit et de LTMT expansion module.

Les dégagements nécessaires entre le contacteur, le LTMT main unit et le LTMT expansion module sont indiqués ci-dessous :

Pour en savoir plus sur les dégagements à respecter, reportez-vous au manuel Okken and BlokSeT Communications Cabling and Wiring Guide (Guide de câblage et de raccordement de communications Okken et BlokSeT) (disponible sur demande).

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.