DOCA0356FR-01

Consignes de déballage

Ouverture de la boîte

La boîte contient les modules TeSys Tera et leurs accessoires respectifs, comme illustré ci-dessous.

  1. Modules: LTMT main unit, LTMTCT/LTMTCTV sensor module, LTMT expansion module, LTMTCUF control operator unit, et câbles.

  2. Notice d’instructions simplifiée

Modules et câbles

Contenu de la boîte

LTMT main unit

LTMTCT/LTMTCTV sensor module

La boîte contient également deux vis permettant de fixer le LTMT main unit au-dessus du module capteur.

LTMT expansion module

LTMTCUF control operator unit

LTMT main unit vers le câble de connexion du connecteur LTMTCT/LTMTCTV sensor module RJ11

LTMT main unit vers le câble de connexion du connecteur LTMT expansion module RJ45

LTMT main unit vers le câble de connexion LTMTCUF control operator unit RJ45

Instructions relatives à l’étiquette pelable

L’étiquette pelable se trouve sur la face avant du LTMT main unit.

  1. Lisez les instructions imprimées sur l’étiquette avant de la retirer:

    AVERTISSEMENT
    FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L’ÉQUIPEMENT
    • Assurez-vous que les contacts DO du LTMT main unitsont réglés en position normalement ouverte (NO) à l’aide d’un multimètre.
    • Assurez-vous d’alimenter le LTMT main uniten tension auxiliaire avant d’appliquer la tension de commande moteur.
    Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.
    NOTE: Mettez le module d’alimentation sous tension pour placer le DO en position NO lorsqu’aucune charge n’est connectée.

  2. Le tableau suivant présente l’état normal des contacts DO:

    Détails des bornes État attendu
    Vérifier entre O3 NO et O3 C2 NO
    Vérifier entre O3 NC et O3 C2 CR
    Vérifier entre O1 13 et C1 14 NO
    Vérifier entre O2 23 et C1 14 NO
    Si l’un des états ci-dessus ne correspond pas, mettez le relais sous tension et vérifiez que les sorties de contact correspondent à l’état spécifié.

  3. Pour retirer l’étiquette pelable, tenez l’encoche prévue à cet effet puis décollez l’étiquette du LTMT main unit

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.