Dépannage
Tests d’autodiagnostic
Le LTMT main unit exécute une série d’autotests lors de la mise sous tension et pendant le fonctionnement. Les étapes à suivre en cas d’erreur détectée sont décrites ci-dessous.
| Type | Erreur détectée | Action |
|---|---|---|
| Détection d’erreur interne majeure de l’appareil |
Erreur de communication avec le module de capteur détectée |
1. Vérifiez que le câble RJ11 LTMT9RJ105, LTMT9RJ1015 ou LTMT9RJ102 est bien ajouté et correctement raccordé entre LTMT main unit et le module de capteur. 2. Vérifiez la présence de LTMT Sensor Module dans l’onglet TeSys Tera DTM Mon appareil. 3. Remplacez le câble RJ11 LTMT9RJ105 ou LTMT9RJ1015 ou LTMT9RJ102 et contrôlez le résultat. 4. Vérifiez l’absence de mauvais contact sur le câble LTMT9RJ105/LTMT9RJ1015. 5. Remplacez le module de capteur et contrôlez le résultat. 6. Remplacez le LTMT main unit. |
|
Erreur de communication LTMT expansion module détectée |
1. Vérifiez la configuration de l’appareil pour le LTMT expansion module. Vérifiez la détection du LTMT expansion module dans l’onglet DTM Mon appareil. 2. Vérifiez que le câble RJ45 LTMT9RJ401 est correctement raccordé entre LTMT main unit et LTMT expansion module. 3. Remplacez le câble RJ45 LTMT9RJ401 et contrôlez le résultat. 4. Remplacez le câble LTMT expansion module et contrôlez le résultat. 5. Remplacez le LTMT main unit. |
|
|
Erreur de configuration détectée |
1. Vérifiez la configuration de l’appareil pour le LTMT expansion module et pour le module de capteur CT. 2. Vérifiez la détection du LTMT expansion module sur l’onglet DTM Mon appareil. 3. Corrigez la configuration et contrôlez le résultat. |
|
|
Température interne élevée |
Remplacez le LTMT main unit. |
|
|
Détection d’erreur interne mineure de l’appareil |
– |
Contactez l’équipe d’assistance de Schneider Electric. |