DOCA0356KO-01

문제 해결

자체 진단 테스트

LTMT main unit은 전원이 켜질 때와 작동 중에 일련의 자체 테스트를 수행합니다. 오류가 감지된 경우 취할 수 있는 다음 단계는 다음과 같습니다.

유형 오류가 감지되었습니다 조치
주요 장치 내부 오류 감지

센서 모듈 통신 오류 감지됨

1. RJ11 LTMT9RJ105 또는 LTMT9RJ1015 또는 LTMT9RJ102가 추가되고 LTMT main unit과 센서 모듈 사이에 올바르게 연결되었는지 확인합니다.

2. TeSys Tera DTM My device(내 장치) 탭에서 감지된 LTMT Sensor Module을 확인합니다.

3. RJ11 LTMT9RJ105 또는 LTMT9RJ1015 또는 LTMT9RJ102로 교체하고 확인합니다.

4. LTMT9RJ105/LTMT9RJ1015 케이블의 연결이 헐겁지 않은지 확인합니다.

5. 센서 모듈을 교체하고 확인합니다.

6. LTMT main unit을 교체합니다.

LTMT expansion module 통신 오류 감지됨

1. LTMT expansion module에 대한 장치 구성 설정을 확인합니다. DTM My Device(내 장치) 탭에서 감지된 LTMT expansion module을 확인합니다.

2. RJ45 LTMT9RJ401이 LTMT main unitLTMT expansion module 사이에 올바르게 연결되었는지 확인합니다.

3. RJ45 LTMT9RJ401를 교체하고 확인합니다.

4. LTMT expansion module을 교체하고 확인합니다.

5. LTMT main unit을 교체합니다.

구성 오류 감지됨

1. LTMT expansion module 및 CT 센서 모듈에 대한 장치 구성 설정을 확인합니다.

2. DTM my device(내 장치) 탭에서 감지된 LTMT expansion module을 확인합니다.

3. 올바르게 구성하고 확인합니다.

내부 온도가 높음

LTMT main unit을 교체합니다.

경미한 장치 내부 오류 감지

Schneider Electric 지원 팀에 문의하십시오.

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.