Risoluzione dei problemi
Test di autodiagnostica
La LTMT main unit esegue una serie di autotest all'accensione e durante il funzionamento. Di seguito sono descritti i passi da compiere in risposta a un errore rilevato:
| Tipo | Errore rilevato | Azione |
|---|---|---|
| Rilevamento errore interno dispositivo principale |
Rilevato errore di comunicazione Sensor Module |
1. Controllare che l’RJ11 LTMT9RJ105 o LTMT9RJ1015 o LTMT9RJ102 sia aggiunto e collegato correttamente tra l’LTMT main unit e il modulo sensore. 2. Controllare il LTMT Sensor Module rilevato nella scheda TeSys Tera DTM Il mio dispositivo. 3. Sostituire l’RJ11 LTMT9RJ105 o LTMT9RJ1015 o LTMT9RJ102 e controllare. 4. Controllare se la connessione del cavo LTMT9RJ105/LTMT9RJ1015 è allentata. 5. Sostituire il Sensor Module e controllare. 6. Sostituire LTMT main unit. |
|
Rilevato errore di comunicazione LTMT expansion module |
1. Controllare le impostazioni di configurazione del dispositivo per LTMT expansion module. Controllare l’LTMT expansion module rilevato nella scheda DTM Il mio dispositivo. 2. Controllare che RJ45 LTMT9RJ401 sia collegato correttamente tra LTMT main unit e LTMT expansion module. 3. Sostituire RJ45 LTMT9RJ401 e controllare. 4. Sostituire l’LTMT expansion module e controllare. 5. Sostituire l’LTMT main unit. |
|
|
Rilevato errore di configurazione |
1. Controllare l'impostazione della configurazione del dispositivo per l’LTMT expansion module e il modulo sensore TC. 2. Controllare il LTMT expansion module rilevato sulla scheda Il mio dispositivo del DTM. 3. Effettuare la configurazione corretta e controllare. |
|
|
Temperatura interna elevata |
Sostituire LTMT main unit. |
|
|
Rilevamento errore interno dispositivo minore |
– |
Contattare il team di supporto di Schneider Electric. |