DOCA0276IT-01

Politica di aggiornamento del firmware

Eseguire l'aggiornamento del firmware per sfruttare le funzioni più recenti e le correzioni dei bug. Si consiglia di non aggiornare il firmware alla versione più recente, se le ultime funzionalità non sono necessarie per la propria applicazione.

Consultare le note di versione per stabilire se un aggiornamento alla versione più recente del firmware di TeSys Tera è pertinente per la propria applicazione.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.