DOCA0276ES-01

Política de actualización de firmware

Se recomienda realizar una actualización de firmware para disfrutar de las funciones más recientes y posibles correcciones de errores de programación. Le recomendamos no actualizar el firmware a la versión más reciente si su aplicación no requiere las funciones más recientes.

Utilice esta nota de la versión para determinar si su aplicación requiere la actualización a la versión más reciente del firmware TeSys Tera.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.