DOCA0276IT-01

Compatibilità

@Vipin or Nilesh or Ashok to confirm

La tabella seguente mostra la compatibilità dei software di configurazione o programmazione con i TeSys Tera system in versioni attive.

Versione del pacchetto firmware TeSys Tera

Versione DTM

Versione firmware dell’unità del controller LTMTCUF

Versione dello strumento di programmazione LTMTCUF

TeSysTera_Ethernet_V001.000.001.sedp (LTMTE••)

DTM v2.0.0

TeSys Tera_HMI_V002.000.027_sedp

Integrato con DTM

TeSysTera_Ethernet_V001.000.000.sedp (LTMTE••)

DTM v2.0.0

TeSys Tera_HMI_V002.000.000_sedp

Integrato con DTM

TeSysTera_Serial_V002.000.012.sedp (LTMTM•• e LTMTP••)

DTM v2.0.0

TeSys Tera_HMI_V002.000.027_sedp

Integrato con DTM

TeSysTera_ V002.000.000.sedp (LTMTM•• e LTMTP••)

DTM v2.0.0

LTMTCUF_HW2_V002.000.000_TERA.bin

V3.2.000

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.