DOCA0356ES-01

Dimensiones del área de separación

Para la compatibilidad electromagnética (EMC), se recomienda montar un contactor a una distancia de más de 100 mm (3,93 pulgadas) de la LTMT main unit y del LTMT expansion module.

A continuación se muestran las dimensiones de separación del contactor con la LTMT main unit y el LTMT expansion module:

Para más información sobre las dimensiones de separación, consulte la Guía de cableado de comunicaciones Okken y BlokSeT (disponible previa solicitud).

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.