Solución de problemas
Pruebas de autodiagnóstico
La LTMT main unit realiza una serie de autocomprobaciones en el encendido y durante el funcionamiento. A continuación se describen los pasos a seguir en respuesta a un error detectado:
| Tipo | Error detectado | Acción |
|---|---|---|
| Detección de errores graves en el interior del dispositivo principal |
Error de comunicación del módulo sensor detectado |
1. Compruebe que RJ11 LTMT9RJ105, LTMT9RJ1015 o LTMT9RJ102 se haya añadido y conectado correctamente entre la LTMT main unit y el módulo sensor. 2. Compruebe el LTMT Sensor Module detectado en la pestaña Mi dispositivo del TeSys Tera DTM. 3. Reemplace RJ11 LTMT9RJ105, LTMT9RJ1015 o LTMT9RJ102 y compruebe el resultado. 4. Compruebe si hay alguna conexión suelta del cable LTMT9RJ105/LTMT9RJ1015. 5. Reemplace el módulo de sensores y compruebe. 6. Reemplace LTMT main unit. |
|
Error de comunicación de LTMT expansion module detectado |
1. Compruebe la configuración del dispositivo para LTMT expansion module. Compruebe el LTMT expansion module detectado en la pestaña Mi dispositivo del DTM. 2. Compruebe que el RJ45 LTMT9RJ401 está conectado correctamente entre la LTMT main unit y el LTMT expansion module. 3. Reemplace RJ45 LTMT9RJ401 y compruebe. 4. Reemplace el LTMT expansion module y compruébelo. 5. Reemplace LTMT main unit. |
|
|
Error de configuración detectado |
1. Compruebe la configuración del dispositivo para el LTMT expansion module y el módulo sensor CT. 2. Compruebe la LTMT expansion module detectada en la pestaña Mi dispositivo de DTM. 3. Realice la configuración y comprobación correspondientes. |
|
|
La temperatura interna es alta |
Reemplace LTMT main unit. |
|
|
Detección de errores leves en el interior del dispositivo principal |
– |
Póngase en contacto con el equipo de asistencia de Schneider Electric. |