DOCA0356ES-01

Directrices de desembalaje

Apertura de la caja

La caja contiene los módulos TeSys Tera y sus respectivos accesorios, que se muestran en la imagen siguiente.

  1. Módulos: LTMT main unit, LTMTCT/LTMTCTV sensor module, LTMT expansion module, LTMTCUF control operator unit y cables.

  2. Hoja de instrucciones sencillas

Módulos y cables

En la caja

LTMT main unit

LTMTCT/LTMTCTV sensor module

La caja también contiene dos tornillos para montar la LTMT main unit encima del módulo de sensores.

LTMT expansion module

LTMTCUF control operator unit

Cable de conector RJ11 entre la LTMT main unit y el LTMTCT/LTMTCTV sensor module

Cable de conector RJ45 entre la LTMT main unit y el LTMT expansion module

Cable de conexión RJ45 entre la LTMT main unit y la LTMTCUF control operator unit

Instrucciones para etiquetas despegables

La etiqueta despegable se encuentra en la cara frontal de la LTMT main unit.

  1. Lea las siguientes instrucciones impresas en la etiqueta antes de quitarla:

    ADVERTENCIA
    FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO
    • Asegúrese de que los contactos DO de la LTMT main unitse colocan en la posición normalmente abierta (NA) con un multímetro.
    • Asegúrese de proporcionar una fuente de alimentación auxiliar a la LTMT main unitantes de aplicar la tensión de control del motor.
    Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.
    NOTA: Encienda el módulo de alimentación para poner la DO en estado NA cuando no hay carga conectada.

  2. La siguiente tabla representa el estado normal de los contactos DO:

    Detalles del terminal Estado esperado
    Verificar entre O3 NA y O3 C2 NA
    Verificar entre O3 NC y O3 C2 NC
    Verificar entre O1 13 y C1 14 NA
    Verificar entre O2 23 y C1 14 NA
    Si alguno de los estados mencionados anteriormente no coincide, encienda el relé y compruebe que las salidas de contacto correspondan al estado especificado.

  3. Para quitar la etiqueta despegable, sujete la muesca y despegue la etiqueta de la LTMT main unit.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.