DOCA0356ZH-CN-01

间隙区域尺寸

为了确保电磁兼容性 (EMC),建议将接触器安装在距离 LTMT main unitLTMT expansion module 100 毫米(3.93 英寸)以上的位置。

接触器与 LTMT main unitLTMT expansion module 的间隙尺寸如下:

有关间隙尺寸的详细信息,请参阅 Okken 和 BlokSeT 通讯电缆和接线指南(应要求提供)。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.