DOCA0356ZH-CN-01

故障排除

自诊断测试

LTMT main unit 在通电时和运行期间执行一系列自检。下面介绍了在检测到错误时应采取的措施:

类型 检测到的错误 操作
检测到重大设备内部错误

检测到传感器模块通讯错误

1. 确认添加了 RJ11 LTMT9RJ105 或 LTMT9RJ1015 或 LTMT9RJ102 且其正确连接在 LTMT main unit 与传感器模块之间。

2. 在 TeSys Tera DTMMy Device 选项卡上,检查检测到的 LTMT Sensor Module

3. 更换 RJ11 LTMT9RJ105 或 LTMT9RJ1015 或 LTMT9RJ102,并进行检查。

4. 检查 LTMT9RJ105/LTMT9RJ1015 电缆的连接是否松动。

5. 更换传感器模块并进行检查。

6. 更换 LTMT main unit

检测到 LTMT expansion module 通讯错误

1. 检查 LTMT expansion module 的设备配置设置。在 DTM 的 My Device 选项卡上,检查检测到的 LTMT expansion module

2. 确认 RJ45 LTMT9RJ401 正确连接在 LTMT main unitLTMT expansion module 之间。

3. 更换 RJ45 LTMT9RJ401 并进行检查。

4. 更换 LTMT expansion module 并进行检查。

5. 更换 LTMT main unit

检测到配置错误

1. 检查 LTMT expansion module 和 CT 传感器模块的设备配置设置。

2. 在 DTM 的 My device 选项卡上,检查检测到的 LTMT expansion module

3. 进行正确配置并检查。

内部温度过高

更换 LTMT main unit

检测到微小设备内部错误

请联系 Schneider Electric 支持团队。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.