DOCA0356ZH-CN-01

开箱规则

开箱

包装箱中包含下图所示的 TeSys Tera 模块和相应附件。

  1. 模块:LTMT main unitLTMTCT/LTMTCTV sensor moduleLTMT expansion module, LTMTCUF control operator unit 和电缆。

  2. 简要说明书

模块和电缆

箱内

LTMT main unit

LTMTCT/LTMTCTV sensor module

箱内还包含两个螺钉,用于将 LTMT main unit 安装到传感器模块顶部。

LTMT expansion module

LTMTCUF control operator unit

LTMT main unitLTMTCT/LTMTCTV sensor module RJ11 接口用电缆

LTMT main unitLTMT expansion module RJ45 接口用电缆

LTMT main unitLTMTCUF control operator unit RJ45 连接电缆

离型标签说明

离型标签位于 LTMT main unit 的正面。

  1. 在移除标签之前,请阅读标签上打印的以下说明:

    警告
    意外的设备操作
    • 务必使用万用表将 LTMT main unit 的 DO 触点设置到常打开 (NO) 位置。
    • 在施加电机控制电压之前,确保为提供 LTMT main unit 辅助电源。
    未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
    注: 在未连接负载时,打开电源模块,将 DO 设置为 NO 状态。

  2. 下表显示了 DO 触点的正常状态:

    端子详细信息 预期状态
    在 O3 NO 与 O3 C2 之间进行检查 NO
    在 O3 NC 与 O3 C2 之间进行检查 NC
    在 O1 13 与 C1 14 之间进行检查 NO
    在 O2 23 与 C1 14 之间进行检查 NO
    如果上述状态中的任何一个不匹配,请打开继电器电源,并确认触点输出对应于指定状态。

  3. 如要移除离型标签,请抓住提供的凹槽,将标签从 LTMT main unit 上剥离。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.