辅助触点

辅助触点分为两类,分别用于 TransferPacT Active Automatic / Automatic 转换开关设备。

下表提供了辅助触点的列表:

开关

辅助触点类型

辅助触点

Frame 100:32-100 A

电源位置

TPSAUX32

OFF 位置

TPSAUX33

Frame 160:80-160 A

电源位置

TPSAUX32

OFF 位置

TPSAUX33

Frame 250 100–250 A

电源位置

TPSAUX43

OFF 位置

TPSAUX44

Frame 630:320-630 A

Frame 800:800 A

电源位置

TPSAUX43

OFF 位置

TPSAUX44

Frame 1A:800–1600 A

电源位置

TPSAUX71

OFF 位置

TPSAUX72

相关安装信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书:

  • TransferPacT Active Automatic / Automatic 32-100 A:JYT3049801

  • TransferPacT Active Automatic / Automatic 80-160 A:JYT3049901

  • TransferPacT Active Automatic / Automatic / Remote 100–250 A:GEX2525501

  • TransferPacT Active Automatic / Automatic / Remote 320–630 A:GEX2525601

  • TransferPacT Active Automatic / Automatic / Remote 800 A:BQT1751501

  • TransferPacT Active Automatic 800–1600 A:BQT7680301

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?