压缩接线片

危险
电击、爆炸或弧闪危险
  • 必须安装相间隔板。
  • 必须使用开关包装盒中随附的螺钉。
  • 对于带相间隔板的铝接线片,必须安装前绝缘隔板或定制的纤维绝缘板。
  • 对于铜接线片两线制连接,必须安装后绝缘隔板或定制的纤维绝缘板。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
警告
火灾危险
  • 仅为设备使用具有指定线规的接线,并遵守接线要求。
  • 以指定的扭矩值紧固接头。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

使用开关随附的螺钉将压缩接线片拧到开关上。

下表提供了压缩接线片的列表:

开关

极数

材料

压缩接线片

Frame 250:100-250 A

3P

Cu

LV429252

LV429253

LV429254

Al

LV429504

LV429506

4P

Cu

LV429256

LV429257

LV429258

Al

LV429505

LV429507

Frame 630:320-630 A

3P

Cu

TPSCON57

TPSCON59

Al

TPSCON61

TPSCON63

4P

Cu

TPSCON58

TPSCON60

Al

TPSCON62

TPSCON64

Frame 800:800 A

3P

Cu

TPSCON57

TPSCON59

4P

Cu

TPSCON58

TPSCON60

相关安装信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书:

  • TransferPacT Active Automatic / Automatic / Remote 100–250 A:GEX2525501

  • TransferPacT Active Automatic / Automatic / Remote 320–630 A:GEX2525601

  • TransferPacT Active Automatic / Automatic / Remote 800 A:BQT1751501

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?