绝缘隔板

危险
电击、爆炸或弧闪危险
  • 当接线间隙距离小于最小间隙距离时,必须安装绝缘隔板或定制的纤维绝缘板。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

绝缘隔板安装在转换开关设备的电源端子前面或后面,以在相之间提供隔离。

下表提供了绝缘隔板的列表:

开关

绝缘隔板

Frame 250:100-250 A

TPSISO66

Frame 630:320-630 A

Frame 800:800 A

TPSISO67

相关安装信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书:

  • TransferPacT Active Automatic / Automatic / Remote 100–250 A:GEX2525501

  • TransferPacT Active Automatic / Automatic / Remote 320–630 A:GEX2525601

  • TransferPacT Active Automatic / Automatic / Remote 800 A:BQT1751501

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?