Ecran d'isolement

DANGER
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, D’EXPLOSION OU D’ARC ÉLECTRIQUE
  • Il est obligatoire d'installer des écrans d'isolement ou des plaques isolantes en fibre sur mesure lorsque la distance de dégagement du câblage est inférieure à la distance de dégagement minimum.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Les écran d'isolement sont installés à l’avant ou à l’arrière des bornes d’alimentation de l’équipement de commutation de transfert pour assurer l’isolation entre les phases.

Le tableau ci-dessous dresse la liste des écrans d'isolement :

Commutateur

Ecran d'isolement

Châssis 250 : 100-250 A

TPSISO66

Châssis 630 : 320-630 A

Châssis 800 : 800 A

TPSISO67

Pour plus d'informations sur l'installation, consultez les instructions de service suivantes sur le site Web de Schneider Electric :

  • TransferPacT Active Automatic / Automatic / Remote 100–250 A : GEX2525501

  • TransferPacT Active Automatic / Automatic / Remote 320–630 A : GEX2525601

  • TransferPacT Active Automatic / Automatic / Remote 800 A : BQT1751501

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?