相间隔板

相间隔板安装在转换开关设备的电源端子之间,用于在相间提供绝缘。
注: 相间隔板不能用于 TransferPacT Active Automatic / Automatic 32–100 A 转换开关设备。

下表提供了相间隔板的列表:

开关

极数

相间隔板

Frame 160:80-160 A

3P / 4P

TPSISO29

Frame 250:100-250 A

3P / 4P

TPSISO65

Frame 630:320-630 A

Frame 800:800 A

3P / 4P

TPSISO65

Frame 1A:800–1600 A

3P / 4P

TPSISO70

相关安装信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书:

  • TransferPacT Active Automatic / Automatic 80-160 A:JYT3049901

  • TransferPacT Active Automatic / Automatic / Remote 100–250 A:GEX2525501

  • TransferPacT Active Automatic / Automatic / Remote 320–630 A:GEX2525601

  • TransferPacT Active Automatic / Automatic / Remote 800 A:BQT1751501

  • TransferPacT Active Automatic 800–1600 A:BQT7680301

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?