关于本书

文档范围

使用本指南可以:

  • 熟悉 TransferPacTTM 系列 Automatic 转换开关设备 (ATSE) 和 Remote 转换开关设备 (RTSE) 的组件的机械和电气特性。

  • 组装并连接 ATSE 和 RTSE。

有效性说明

本用户指南适用于 TransferPacT 系列 ATSE 和 RTSE 的配置,如下所述:

  • 五个额定电流范围:

    • Frame 100:额定电流 32-100 A

    • Frame 160:额定电流 80-160 A

    • Frame 250:额定电流 100-250 A

    • Frame 630:额定电流 320-630 A

    • Frame 800:额定电流 800 A

    • Frame 1A:额定电流 800-1600 A

  • 极数

    • 2P(仅适用于 Frame 100)

    • 3P

    • 4P

本指南中所述的某些功能的可用性取决于 TransferPacT 系列 ATSE 和 RTSE 上安装的物理模块。

在线信息

本文档中的信息可能在任何时候更新。Schneider Electric 强烈建议您通过 www.se.com/ww/en/download 获得最新版本。

本手册中描述的设备技术特性在网站上也有提供。如要在线访问此信息,请访问 Schneider Electric 主页 www.se.com

本指南中提供的技术特性应该与在线内容相同。如果发现本指南中包含的信息与在线信息之间存在差异,请以在线信息为准。

有关产品在环境指令(比如 RoHS、REACH、PEP 和 EOLI)方面的合规性,请访问 www.se.com/green-premium

相关文档

文档标题

文档参考号

TransferPacT Active Automatic and TransferPacT Automatic 转换开关设备网络安全指南

DOCA0215EN

TransferPacT Active Automatic 32-100 A / TransferPacT Automatic 32-100 A 转换开关设备说明书

JYT3049801

TransferPacT Active Automatic 80-160 A and TransferPacT Automatic 80-160 A 转换开关设备说明书

JYT3049901

TransferPacT Active Automatic 100-250 A / TransferPacT Automatic 200-250 A / TransferPacT Remote 160-250 A 转换开关设备说明书

GEX2525501

TransferPacT Active Automatic 320-630 A / TransferPacT Automatic 320-630 A / TransferPacT Remote 320-630 A 转换开关设备说明书

GEX2525601

TransferPacT Active Automatic 800 A / TransferPacT Automatic 800 A / TransferPacT Remote 800 A 转换开关设备说明书

BQT1751501

TransferPacT Active Automatic 800-1600 A 转换开关设备说明书

BQT7680301

有关非包容性或非敏感术语的信息

作为一家负责任、具有包容性的公司,Schneider Electric 不断更新其包含非包容性或非敏感术语的沟通方式和产品。但是,尽管我们做了这些努力,我们的内容仍可能包含某些客户认为不合适的条款。

商标

QR Code 是 DENSO WAVE INCORPORATED 在日本和其他国家或地区的注册商标。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?