Acerca de este libro

Alcance del documento

Utilice esta guía para:

  • Familiarizarse con las características mecánicas y eléctricas de los componentes de la gama TransferPacTTM de equipos de conmutación de transferencia automática (ATSE) y equipos de conmutación de transferencia remota (RTSE).

  • Montar y cablear el ATSE y el RTSE.

Campo de aplicación

Esta guía del usuario es válida para la gama TransferPacT de configuraciones ATSE y RTSE, como se indica a continuación:

  • Cinco rangos de clasificación de corriente:

    • Bastidor 100: corriente nominal 32-100 A

    • Bastidor 160: corriente nominal 80-160 A

    • Bastidor 250: corriente nominal 100-250 A

    • Bastidor 630: corriente nominal 320-630 A

    • Bastidor 800: corriente nominal 800 A

    • Marco 1A: corriente nominal de 800 a 1600 A

  • Número de polos

    • 2P (disponible solo para bastidor 100)

    • 3P

    • 4P

La disponibilidad de algunas funciones descritas en esta guía depende de los módulos físicos instalados en la gama TransferPacT de ATSE y RTSE.

Información en línea

La información incluida en este documento está sujeta a actualizaciones en cualquier momento. Schneider Electric recomienda instalar la versión más reciente y actualizada disponible en www.se.com/ww/en/download.

Las características técnicas de los dispositivos que se describen en este documento también se encuentran en línea. Si desea consultar la información en línea, visite la página de inicio de Schneider Electric www.se.com.

Las características técnicas que se describen en esta guía deben ser las mismas que las que aparecen en línea. Si observa una diferencia entre la información de esta guía y la información en línea, tenga en cuenta esta última.

Para obtener información sobre la conformidad de los productos con las directivas medioambientales como RoHS, REACH, PEP y EOLI, visite www.se.com/green-premium.

Documentación relacionada

Título del documento

Número de referencia del documento

Guía de ciberseguridad para equipos de conmutación de transferencia TransferPacT Active Automatic y TransferPacT Automatic

DOCA0215EN

Hoja de instrucciones del equipo de conmutación de transferencia TransferPacT Active Automatic 32-100 A / TransferPacT Automatic 32-100 A

JYT3049801

Hoja de instrucciones del equipo de conmutación de transferencia TransferPacT Active Automatic 80-160 A and TransferPacT Automatic 80-160 A

JYT3049901

Hoja de instrucciones del equipo de conmutación de transferencia TransferPacT Active Automatic 100-250 A / TransferPacT Automatic 200-250 A / TransferPacT Remote 160-250 A

GEX2525501

Hoja de instrucciones del equipo de conmutación de transferencia TransferPacT Active Automatic 320-630 A / TransferPacT Automatic 320-630 A / TransferPacT Remote 320-630 A

GEX2525601

Hoja de instrucciones del equipo de conmutación de transferencia TransferPacT Active Automatic 800 A / TransferPacT Automatic 800 A / TransferPacT Remote 800 A

BQT1751501

Hoja de instrucciones del equipo de conmutación de transferencia TransferPacT Active Automatic 800-1600 A

BQT7680301

Información sobre terminología no inclusiva o insensible

Como empresa responsable e inclusiva, Schneider Electric actualiza constantemente sus comunicaciones y productos que contienen terminología no inclusiva o insensible. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, nuestro contenido aún puede contener términos que algunos clientes consideren inapropiados.

Marcas comerciales

QR Code es una marca comercial registrada de DENSO WAVE INCORPORATED en Japón y otros países.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?