缩略词和术语

简写

扩展

描述

TSE

转换开关设备

自动转换开关设备,包括用于切换操作的所有必要的传感输入、监控和控制逻辑。

ATSE

自动转换开关设备

RTSE

远程转换开关设备

远程操作的转换开关设备

MTSE

手动转换开关设备

手动操作的转换开关设备

SI

电源 I

SI 电源

SII

电源 II

SII 电源

N

正常

正常电源

A

备用

备用电源

E

紧急

 

O

OFF 位置

两个电源断开连接

特定 TSE

特定转换开关设备

2/3 专用位置,依据 IEC 60947-6-1 产品要求进行设计

衍生 TSE

衍生的转换开关设备

符合其他 IEC 60947 产品标准的要求

开路瞬时切换

正常切换

基本切换功能

同相切换

同步切换

开路瞬时切换,但在再切换时,会检测相位角

延迟切换

延迟切换

中性线位置的可编程时间延迟

闭路切换

闭路切换

通过暂时并联两个电源来切换负载

中性线重叠

中性线重叠情形下的切换

先通后断,N 永不丢失

欠压传感器

 

检测电源欠压

过压传感器

 

检测电源过压

频率传感器

 

检测电源频率

电压不平衡传感器

 

检测电源的平衡状况

相位旋转传感器

 

检测电源的相位角

单相失相传感器

 

检测电源的相位

T2

切换延迟

切换延迟

T4

OFF 位置切换延迟

OFF 位置切换延迟

T6

再切换延迟

再切换延迟

T7

发电机组启动延迟

发电机组启动延迟

T8

负载卸除延迟

负载卸除延迟

T9

发电机组冷却延迟

发电机组冷却延迟

T10

发电机组故障延迟

发电机组故障延迟

T13

有载测试延迟

有载测试延迟

T14

空载测试延迟

空载测试延迟

电源型号

 

控制器的附加电源连接

Auto-Return

 

ATSE 控制器的工作模式

Non-Return

 

ATSE 控制器的工作模式

Manual-return

 

ATSE 控制器的工作模式

负载卸除

 

来自 ATSE 控制器的负载卸除信号

切换禁止

 

覆盖切换指令

发电机组启动

 

来自控制器的发电机组启动信号

消防

 

收到火灾信号时脱离 ATSE

自发远程控制

 

远程切换

外部 24 Vdc

 

控制器/通讯的外部电源

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?