概述

TransferPacT Remote 为输入和输出端子提供切换解决方案。

输入和输出端子的详情如下所示:

端子

标识

定义

产品可用性

P0

P1、P2 的公共端子

P1

输出信号,当任一电源电压在规定范围内且产品不处于手动模式时,NO 端子将闭合。

P2

输出信号,当任一电源电压在规定范围内且产品不处于手动模式时,NC 端子将断开。

远程切换

R0

R1、R2、R3 的公共端子

R1

被动输入信号,在以 R0 闭合且持续至少 200 毫秒时,远程切换至位置 I。

R2

被动输入信号,在以 R0 闭合且持续至少 200 毫秒时,远程切换至位置 II。

R3

被动输入信号,在以 R0 闭合且持续至少 200 毫秒时,远程切换至位置 O。

有关输入和输出端子的安装信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书:

  • TransferPacT Active Automatic / Automatic / Remote 100–250 A:GEX2525501

  • TransferPacT Active Automatic / Automatic / Remote 320–630 A:GEX2525601

  • TransferPacT Active Automatic / Automatic / Remote 800 A:BQT1751501

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?