Descripción general

TransferPacT Remote proporciona soluciones de transferencia con terminales de entrada y salida.

A continuación se muestran los detalles de los terminales de entrada y salida:

Bornes

Marcas

Definición

Disponibilidad del producto

P0

Terminal común para P1, P2

P1

Señal de salida: cuando la tensión de la fuente está en el rango y el producto NO está en modo manual, se cerrará el terminal NO.

P2

Señal de salida: cuando la tensión de la fuente está en el rango y el producto NC está en modo manual, se abrirá el terminal NC.

Transferencia remota

R0

Terminal común para R1, R2, R3

R1

Señal de entrada pasiva, transferencia remota a la posición I cuando se cierra con R0 y dura al menos 200 ms.

R2

Señal de entrada pasiva, transferencia remota a la posición II cuando se cierra con R0 y dura al menos 200 ms.

R3

Señal de entrada pasiva, transferencia remota a la posición O cuando se cierra con R0 y dura al menos 200 ms.

Para obtener más información sobre la instalación de terminales de entrada/salida, consulte las hojas de instrucciones disponible en el sitio web de Schneider Electric:

  • TransferPacT Active Automatic / Automatic / Remote 100–250 A: GEX2525501

  • TransferPacT Active Automatic / Automatic / Remote 320–630 A: GEX2525601

  • TransferPacT Active Automatic / Automatic / Remote 800 A: BQT1751501

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?