附件限制

类型

最大值

DI - 消防(包括 4 种消防类型)

1

DI - 禁止

1

DI - 自发

1

DI - 禁止和测试

1

DO - 负载卸除和可用性

1

DO - 发电机组启动和报警

1

Modbus

2

不允许

TransferPacT Active Automatic

TransferPacT Automatic

允许

TPCDIO05

DO(负载卸除和可用性)

TPCDIO07

DI(禁止和测试)

TPCDIO08

DI(自发)

TPCDIO10

消防(24 V 脉冲)

TPCDIO11

消防(24 V 常量)

TPCDIO13

消防(230 V 常量)

TPCDIO14

消防(干触点)

TPCDIO15

总线扩展和 24 V DC 辅助电源模块

TPCCOM16

Modbus RTU(串行端口)

TPCDIO17

DO(发电机组启动和报警)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?