Modbus 寄存器

远程监视 TransferPacT 开关设备所需的主要信息包含于从寄存器 1001 开始的公用寄存器表中。

一个 Modbus 读取请求最多可用于 125 个寄存器。要读取整个寄存器表,必须使用三个 Modbus 读取请求。

强烈建议使用这些公用寄存器来优化响应时间,简化数据使用。

表格格式

寄存器表包含如下各栏:

地址

寄存器

极数

R/W

单位

类型

范围

TA

描述

                   
  • 地址:一个十六进制的 16 位寄存器地址。该地址是 Modbus 帧中使用的数据。

  • 寄存器:一个十进制的 16 位寄存器号(寄存器 = 地址 + 1)。

  • 极数:适用于该寄存器的极数。

  • R/W:寄存器读写状态

    • R:寄存器可通过 Modbus 功能读取

    • W:寄存器可通过 Modbus 功能写入

    • RW:寄存器可通过 Modbus 功能读写

    • RC:寄存器可通过命令接口读取

    • WC:寄存器可通过命令接口写入

  • 单位:用来表示信息的单位。

  • 类型:编码数据类型(参阅下文介绍的数据类型)。

  • 范围 :这个变量的允许值,通常是格式允许的一个子集。

  • TA:寄存器适用的 TransferPacT 开关的类型。

  • :适用于该寄存器的位位置。

  • 说明:提供关于寄存器的信息以及相关的限制条件。

TransferPacT 开关设备寄存器

地址

寄存器

极数

R/W

单位

类型

范围

TA

描述

0x03E8

1001

全部

R

ENUM

ENUM

TA

开关位置

  • 1 = N 位置

  • 2 = A 位置

  • 4 = OFF 位置

  • 其他 = 错误

0x03EA

1003

全部

R

ENUM

ENUM

TA

正常电源状态

  • 0 = 电源在规定范围内

  • 1 = 电源超出规定范围

  • 2 = 无电压

0x03EC

1005

全部

R

ENUM

ENUM

TA

备用电源状态

  • 0 = 电源在规定范围内

  • 1 = 电源超出规定范围

  • 2 = 无电压

0x03ED

1006

4P

R

BOOL

TA

0

SI 相序错误有效性

  • 0 = 无效

  • 1 = 有效

0x03ED

1006

4P

R

BOOL

TA

1

SI 中性线位置错误有效性

  • 0 = 无效

  • 1 = 有效

0x03ED

1006

3P/4P

R

BOOL

TA

2

SI 不平衡电压有效性

  • 0 = 无效

  • 1 = 有效

0x03ED

1006

4P

R

BOOL

TA

3

SI 中性线丢失报警有效性

  • 0 = 无效

  • 1 = 有效

0x03ED

1006

全部

R

BOOL

TA

4

SI 过压状态有效性

  • 0 = 无效

  • 1 = 有效

0x03ED

1006

全部

R

BOOL

TA

5

SI 欠压状态有效性

  • 0 = 无效

  • 1 = 有效

0x03ED

1006

全部

R

BOOL

TA

6

SI 过频状态有效性

  • 0 = 无效

  • 1 = 有效

0x03ED

1006

全部

R

BOOL

TA

7

SI 欠频状态有效性

  • 0 = 无效

  • 1 = 有效

0x03EE

1007

4P

R

BOOL

TA

0

SI 相序错误

  • 1 = 是

0x03EE

1007

4P

R

BOOL

TA

1

SI 中性线位置错误

  • 1 = 是

0x03EE

1007

3P/4P

R

BOOL

TA

2

SI 不平衡电压状态

  • 1 = 是

0x03EE

1007

4P

R

BOOL

TA

3

SI 中性线丢失报警

  • 1 = 是

0x03EE

1007

全部

R

BOOL

TA

4

SI 过压状态

  • 1 = 是

0x03EE

1007

全部

R

BOOL

TA

5

SI 欠压状态

  • 1 = 是

0x03EE

1007

全部

R

BOOL

TA

6

SI 过频状态

  • 1 = 是

0x03EE

1007

全部

R

BOOL

TA

7

SI 欠频状态

  • 1 = 是

0x03EF

1008

4P

R

BOOL

TA

0

SII 相序错误有效性

  • 0 = 无效

  • 1 = 有效

0x03EF

1008

4P

R

BOOL

TA

1

SII 中性线位置错误有效性

  • 0 = 无效

  • 1 = 有效

0x03EF

1008

3P/4P

R

BOOL

TA

2

SII 不平衡电压有效性

  • 0 = 无效

  • 1 = 有效

0x03EF

1008

4P

R

BOOL

TA

3

SII 中性线丢失报警有效性

  • 0 = 无效

  • 1 = 有效

0x03EF

1008

全部

R

BOOL

TA

4

SII 过压状态有效性

  • 0 = 无效

  • 1 = 有效

0x03EF

1008

全部

R

BOOL

TA

5

SII 欠压状态有效性

  • 0 = 无效

  • 1 = 有效

0x03EF

1008

全部

R

BOOL

TA

6

SII 过频状态有效性

  • 0 = 无效

  • 1 = 有效

0x03EF

1008

全部

R

BOOL

TA

7

SII 欠频状态有效性

  • 0 = 无效

  • 1 = 有效

0x03F0

1009

4P

R

BOOL

TA

0

SII 相序错误

  • 1 = 是

0x03F0

1009

4P

R

BOOL

TA

1

SII 中性线位置错误

  • 1 = 是

0x03F0

1009

3P/4P

R

BOOL

TA

2

SII 不平衡电压状态

  • 1 = 是

0x03F0

1009

4P

R

BOOL

TA

3

SII 中性线丢失报警

  • 1 = 是

0x03F0

1009

全部

R

BOOL

TA

4

SII 过压状态

  • 1 = 是

0x03F0

1009

全部

R

BOOL

TA

5

SII 欠压状态

  • 1 = 是

0x03F0

1009

全部

R

BOOL

TA

6

SII 过频状态

  • 1 = 是

0x03F0

1009

全部

R

BOOL

TA

7

SII 欠频状态

  • 1 = 是

0x03FC

1021

全部

R

ENUM

ENUM

TA

负载卸除功能支持

  • 1 = 支持

0x03FD

1022

全部

R

ENUM

ENUM

TA

负载卸除状态

  • 0 = 不活动

  • 1 = 活动

0x03FE

1023

全部

R

ENUM

ENUM

TA

发电机组控制状态支持

  • 1 = 支持

0x03FF

1024

全部

R

ENUM

ENUM

TA

发电机组控制状态

  • 0 = 不活动

  • 1 = 活动

  • 2 = 无法控制

0x044B

1100

全部

R

ENUM

ENUM

TA

Runtime 模式

  • 0 = 初始化

  • 1 = 自动

  • 2 = 测试

  • 3 = 自发

  • 4 = 远程

  • 5 = 本地

  • 6 = 禁止

  • 7 = 消防

  • 8 = 强制关闭

  • 9 = 重大故障

  • 10 = 手柄

0x044F

1104

全部

R/W

FLOAT32

TA

发电机就绪报警延迟 T10

  • 15 ~ 300

0x07CF

2000

3P/4P

R

V

FLOAT32

TA

SI VAB

  • 0 ~ 6553.5

0x07D1

2002

3P/4P

R

V

FLOAT32

TA

SI VBC

  • 0 ~ 6553.5

0x07D3

2004

3P/4P

R

V

FLOAT32

TA

SI VCA

  • 0 ~ 6553.5

0x07D5

2006

全部

R

Hz

FLOAT32

TA

SI 频率

  • 0 ~ 6553.5

0x07D7

2008

2P/4P

R

V

FLOAT32

TA

SI VAN

  • 0 ~ 6553.5

0x07D9

2010

4P

R

V

FLOAT32

TA

SI VBN

  • 0 ~ 6553.5

0x07DB

2012

4P

R

V

FLOAT32

TA

SI VCN

  • 0 ~ 6553.5

0x07DD

2014

3P/4P

R

%

FLOAT32

TA

SI 电压不平衡率

  • 0 ~ 100.0

0x0833

2100

3P/4P

R

V

FLOAT32

TA

SII VAB

  • 0 ~ 6553.5

0x0835

2102

3P/4P

R

V

FLOAT32

TA

SII VBC

  • 0 ~ 6553.5

0x0837

2104

3P/4P

R

V

FLOAT32

TA

SII VCA

  • 0 ~ 6553.5

0x0839

2106

全部

R

Hz

FLOAT32

TA

SII 频率

  • 0 ~ 6553.5

0x083B

2108

2P/4P

R

V

FLOAT32

TA

SII VAN

  • 0 ~ 6553.5

0x083D

2110

4P

R

V

FLOAT32

TA

SII VBN

  • 0 ~ 6553.5

0x083F

2112

4P

R

V

FLOAT32

TA

SII VCN

  • 0 ~ 6553.5

0x0841

2114

3P/4P

R

%

FLOAT32

TA

SII 电压不平衡率

  • 0 ~ 100.0

0x0BB9

3002

全部

R/W

V

FLOAT32

TA

电源额定电压

产品系列

极数

额定电压

HMI 中的额定电压范围

Frame 100

2P

220 V

220 V/230 V/240 V/250 V

Frame 100 和 160

3P/4P

380–440 V

380 V/400 V/415 V/440 V

Frame 250、630 和 800

3P/4P

208–240 V

208 V/220 V/230 V/240 V

Frame 235、630、800 和 1A

3P/4P

380–440 V

380 V/400 V/415 V/440 V

0x0BBB

3004

全部

R/W

Hz

FLOAT32

TA

电源额定频率

  • 50 或 60

0x0BBD

3006

全部

R

ENUM

ENUM

TA

电源中性线位置

  • 0 = 相序末尾

  • 1 = 相序开头

0x0BC1

3010

全部

R/W

ENUM

ENUM

TA

启用异常频率切换

  • 0 = 禁用

  • 1 = 启用

0x0BC2

3011

全部

R/W

数字

FLOAT32

TA

SI 欠频启动/释放百分比阈值

  • 0.80 ~ 0.98

  • 80% ~ 98%

0x0BC4

3013

全部

R/W

数字

FLOAT32

TA

SI 欠频复位/吸合百分比阈值

  • Max [0.85, dropout + Fgap] ~ 1

  • Max [85%, dropout + Fgap] ~ 100%

0x0BC6

3015

全部

R/W

数字

FLOAT32

TA

SII 欠频启动/释放百分比阈值

  • 0.80 ~ 0.98

  • 80% ~ 98%

0x0BC8

3017

全部

R/W

数字

FLOAT32

TA

SII 欠频复位/吸合百分比阈值

  • Max [0.85, dropout + Fgap] ~ 1

  • Max [85%, dropout + Fgap] ~ 100%

0x0BCA

3019

全部

R/W

数字

FLOAT32

TA

SI 过频启动/释放百分比阈值

  • 1.01 ~ 1.2

  • 101% ~ 120%

0x0BCC

3021

全部

R/W

数字

FLOAT32

TA

SI 过频复位/吸合百分比阈值

  • 1 ~ min [1.15, dropout - Fgap]

  • 100% ~ min [115%, dropout - Fgap]

0x0BCE

3023

全部

R/W

数字

FLOAT32

TA

SII 过频启动/释放百分比阈值

  • 1.01 ~ 1.2

  • 101% ~ 120%

0x0BD0

3025

全部

R/W

数字

FLOAT32

TA

SII 过频复位/吸合百分比阈值

  • 1 ~ min [1.15, dropout - Fgap]

  • 100% ~ min [115%, dropout - Fgap]

0x0BD3

3028

全部

R/W

数字

FLOAT32

TA

SI 欠压启动/释放百分比阈值

  • 0.70 ~ 0.95

  • 70% ~ 95%

0x0BD5

3030

全部

R/W

数字

FLOAT32

TA

SI 欠压复位/吸合百分比阈值

  • Max[0.85, dropout+Vgap] ~ 1

  • Max[ 85%, dropout + Vgap] ~ 100%

0x0BD7

3032

全部

R/W

数字

FLOAT32

TA

SII 欠压启动/释放百分比阈值

  • 0.70 ~ 0.95

  • 70% ~ 95%

0x0BD9

3034

全部

R/W

数字

FLOAT32

TA

SII 欠压复位/吸合百分比阈值

  • Max[0.85, dropout+Vgap] ~ 1

  • Max[ 85%, dropout + Vgap] ~ 100%

0x0BDB

3036

全部

R/W

ENUM

ENUM

TA

启用过压切换

  • 0 = 禁用

  • 1 = 启用

0x0BDC

3037

全部

R/W

数字

FLOAT32

TA

SI 过压启动/释放百分比阈值

  • 1.05 ~ 1.35

  • 105% ~ 135%

0x0BDE

3039

全部

R/W

数字

FLOAT32

TA

SI 过欠压复位/吸合百分比阈值

  • 1 ~ min[1.15, dropout - Vgap]

  • 100% ~ min[115%, dropout - Vgap]

0x0BE0

3041

全部

R/W

数字

FLOAT32

TA

SII 过压启动/释放百分比阈值

  • 1.05 ~ 1.35

  • 105% ~ 135%

0x0BE2

3043

全部

R/W

数字

FLOAT32

TA

SII 过欠压复位/吸合百分比阈值

  • 1 ~ min[1.15, dropout - Vgap]

  • 100% ~ min[115%, dropout - Vgap]

0x0BE4

3045

3P/4P

R/W

ENUM

ENUM

TA

启用电压不平衡

  • 0 = 禁用

  • 1 = 启用

0x0BE5

3046

3P/4P

R/W

数字

FLOAT32

TA

SI 不平衡阈值

  • 0.02 ~ 0.30

  • 2% ~ 30%

0x0BE7

3048

3P/4P

R/W

数字

FLOAT32

TA

SII 不平衡阈值

  • 0.02 ~ 0.30

  • 2% ~ 30%

0x0BE9

3050

4P

R/W

ENUM

ENUM

TA

启用相序警告

  • 0 = 禁用

  • 1 = 启用

0x0BEA

3051

4P

R

ENUM

ENUM

TA

电源相序

  • 0 = 1-2-3 (ro)

0x0BEF

3056

全部

R/W

ENUM

ENUM

TA

电源优先级

  • 1 = 电源 I 为 N,电源 II 为 A

  • 2 = 电源 I 为 A,电源 II 为 N

0x0BF0

3057

全部

R/W

ENUM

ENUM

TA

电源使用

  • 1 = U-U

  • 2 = U-G

0x0BF1

3058

全部

R/W

ENUM

ENUM

TA

自动切换模式

  • 0 = 自动返回

  • 1 = 不返回 (IEC) /互为备用(中国)

  • 2 = 手动返回

0x0BF2

3059

全部

R/W

FLOAT32

TA

N 切换至 A 时的切换确认延迟 T2

  • 0 ~ 1800

0x0BF4

3061

全部

R/W

FLOAT32

TA

A 切换至 N 时的切换确认延迟 T6

  • 0 ~ 3600

0x0BF6

3063

全部

R/W

FLOAT32

TA

OFF 位置切换延迟 T4

  • 0 ~ 30

0x0BF8

3065

全部

R/W

FLOAT32

TA

发电机启动延迟 T7

  • 0 ~ 120

0x0BFA

3067

全部

R/W

FLOAT32

TA

发电机停止延迟 T9

  • 0 ~ 3600

0x0BFC

3069

全部

R/W

ENUM

ENUM

TA

启用发电机组启动失败警告

  • 0 = 禁用

  • 1 = 启用

0x0BFD

3070

4P

R/W

ENUM

ENUM

TA

启用中性线位置错误警告

  • 0 = 禁用

  • 1 = 启用

0x0BFE

3071

4P

R/W

ENUM

ENUM

TA

启用中性线丢失警告

  • 0 = 禁用

  • 1 = 启用

0x0BFF

3072

全部

R/W

ENUM

ENUM

TA

有载测试定时器 T13 时限

  • 0 = 无时限

  • 1 = 有时限

0x0C00

3073

全部

R/W

FLOAT32

TA

有载测试定时器 T13 时间周期

  • 1 ~ 1800

0x0C02

3075

全部

R/W

ENUM

ENUM

TA

空载测试定时器 T14 时限

  • 0 = 无时限

  • 1 = 有时限

0x0C03

3076

全部

R/W

FLOAT32

TA

空载测试定时器 T14 时间周期

  • 1 ~ 1800

0x0C05

3078

全部

R/W

ENUM

ENUM

TA

依据 DI 测试模块配置的测试类型

  • 0 = 有载测试

  • 1 = 空载测试

0x0C1B

3100

全部

R

Hz

FLOAT32

TA

SI 欠频启动/释放阈值

  • 标称频率 * 百分比

0x0C1D

3102

全部

R

Hz

FLOAT32

TA

SI 欠频复位/吸合阈值

  • 标称频率 * 百分比

0x0C1F

3104

全部

R

Hz

FLOAT32

TA

SII 欠频启动/释放阈值

  • 标称频率 * 百分比

0x0C21

3106

全部

R

Hz

FLOAT32

TA

SII 欠频复位/吸合阈值

  • 标称频率 * 百分比

0x0C23

3108

全部

R

Hz

FLOAT32

TA

SI 过频启动/释放阈值

  • 标称频率 * 百分比

0x0C25

3110

全部

R

Hz

FLOAT32

TA

SI 过频复位/吸合阈值

  • 标称频率 * 百分比

0x0C27

3112

全部

R

Hz

FLOAT32

TA

SII 过频启动/释放阈值

  • 标称频率 * 百分比

0x0C29

3114

全部

R

Hz

FLOAT32

TA

SII 过频复位/吸合阈值

  • 标称频率 * 百分比

0x0C2B

3116

全部

R

V

FLOAT32

TA

SI 欠压启动/释放阈值

  • 标称频率 * 百分比

0x0C2D

3118

全部

R

V

FLOAT32

TA

SI 欠压复位/吸合阈值

  • 标称频率 * 百分比

0x0C2F

3120

全部

R

V

FLOAT32

TA

SII 欠压启动/释放阈值

  • 标称频率 * 百分比

0x0C31

3122

全部

R

V

FLOAT32

TA

SII 欠压复位/吸合阈值

  • 标称频率 * 百分比

0x0C33

3124

全部

R

V

FLOAT32

TA

SI 过压启动/释放阈值

  • 标称频率 * 百分比

0x0C35

3126

全部

R

V

FLOAT32

TA

SI 过欠压复位/吸合阈值

  • 标称频率 * 百分比

0x0C37

3128

全部

R

V

FLOAT32

TA

SII 过压启动/释放阈值

  • 标称频率 * 百分比

0x0C39

3130

全部

R

V

FLOAT32

TA

SII 过欠压复位/吸合阈值

  • 标称频率 * 百分比

0x0DAB

3500

全部

R

BOOL

TA

0

发电机组启动失败报警有效性

  • 0 = 无效

  • 1 = 有效

0x0DAC

3501

全部

R

BOOL

TA

0

发电机组启动失败报警

  • 1 = 是

0x0DAD

3502

全部

R

BOOL

TA

0

外部电源存在有效性

  • 0 = 无效

  • 1 = 有效

0x0DAE

3503

全部

R

BOOL

TA

0

外部电源存在

  • 1 = 存在

0x0DAF

3504

全部

R

BOOL

TA

0

有载测试不合格报警有效性

  • 0 = 无效

  • 1 = 有效

0x0DAF

3504

全部

R

BOOL

TA

1

空载测试不合格报警有效性

  • 0 = 无效

  • 1 = 有效

0x0DB0

3505

全部

R

BOOL

TA

0

有载测试不合格报警

  • 1 = 是

0x0DB0

3505

全部

R

BOOL

TA

1

空载测试不合格报警

  • 1 = 是

0x0DB1

3506

全部

R

ENUM

ENUM

TA

意外位置报警

  • 0 = 无警报

  • 1 = 在切换到到 A 位置时

  • 2 = 在切换到到 N 位置时

  • 3 = 在切换到到 OFF 位置时

  • 4 = 在切换到到无效位置时

  • 5 = 在处于非手柄模式时

0x0FBD

4030

全部

R

数字

UINT32

TA

总切换次数(不统计手柄次数)

  • 0 ~ 65535

0x0FBF

4032

全部

R

数字

UINT32

TA

切换失败总次数

  • 0 ~ 65535

0x0FC1

4034

全部

R

数字

UINT32

TA

过快切换次数

  • 0 ~ 65535

0x0FD1

4050

全部

R

数字

UINT32

TA

配置更改次数

  • 0 ~ 4294967295

0x01389

5002

全部

R

ENUM

ENUM

TA

强制关闭功能支持

  • 1 = 支持

0x0138A

5003

全部

R

ENUM

ENUM

TA

强制关闭状态

  • 0 = 不活动

  • 1 = 活动

0x0138B

5004

全部

R

ENUM

ENUM

TA

禁止功能支持

  • 1 = 支持

0x0138C

5005

全部

R

ENUM

ENUM

TA

禁止状态

  • 0 = 不活动

  • 1 = 活动

0x0138D

5006

全部

R

ENUM

ENUM

TA

自发远程控制功能支持

  • 1 = 支持

0x0138E

5007

全部

R

ENUM

ENUM

TA

自发远程控制状态

  • 0 = 不活动

  • 1 = 至 N

  • 2 = 至 A

0x0138F

5008

全部

R

ENUM

ENUM

TA

消防功能支持

  • 1 = 支持

0x01390

5009

全部

R

ENUM

ENUM

TA

消防状态

  • 0 = 不活动

  • 1 = 活动

0x01391

5010

全部

R

ENUM

ENUM

TA

测试状态功能支持

  • 1 = 支持

0x01392

5011

全部

R

ENUM

ENUM

TA

测试状态

  • 0 = 不活动

  • 1 = 活动

0x01393

5012

全部

R

ENUM

ENUM

TA

HMI 切换功能支持

  • 1 = 支持

0x01394

5013

全部

R

ENUM

ENUM

TA

HMI 切换状态(本地控制)

  • 0 = 不活动

  • 1 = 活动

0x01395

5014

全部

R

ENUM

ENUM

TA(仅限 Frame 250、630 和 800)

通讯控制功能支持

  • 0 = 不支持

  • 1 = 支持

0x01396

5015

全部

R

ENUM

ENUM

TA(仅限 Frame 250、630 和 800)

根据通讯状态切换

  • 0 = 不活动

  • 1 = 至 N

  • 2 = 至 A

  • 3 = 至 OFF

0x01397

5016

全部

R

ENUM

ENUM

TA(仅限 Frame 250、630 和 800)

测试结果

  • 0 = 上个运行时结果合格

  • 1 = 上个运行时结果不合格

  • 2 = 有载测试

  • 3 = 空载测试

0x0144F

5200

全部

R/W

FLOAT32

TA

负载卸除时间延迟 T8

  • 0 ~ 15

0x0176F

6000

全部

R/W

IEC870-5-4

DATETIME

TA

系统时间

  • IEC870-5-4 日期时间

0x01773

6004

全部

R

ENUM

ENUM

TA

极数

  • 2 = 2P

  • 3 = 3P

  • 4 = 4P

0x01783

6020

全部

R

数字

UINT16

TA

产品标识符

  • 19750(用于 Frame 100 和 160)

  • 19751(用于Frame 250、630 和 800)

0x01784

6021

全部

R

STRING

STRING

TA

供应商名称

  • Schneider Electric

0x0178E

6031

全部

R

STRING

STRING

TA

产品系列

  • TransferPacT 开关

0x01797

6040

全部

R

STRING

STRING

TA

产品系列

  • TransferPacT

0x017A1

6050

全部

R

STRING

STRING

TA

产品型号

  • TSE- Active Auto

  • TSE - Auto

  • TSE - WTS

  • TSE - Manual

0x017A9

6058

全部

R

STRING

STRING

TA

产品代码

CR num

0x017B1

6066

全部

R

STRING

STRING

TA

序列号

PP-YY-ww-D-ll-xxxx

0x017BB

6076

全部

R/W

STRING

STRING

TA

用户应用程序名称

“用户应用程序名称”

0x017DB

6108

全部

R/W

STRING

STRING

TA

产品能力

“产品能力”

0x017E7

6120

全部

R

STRING

STRING

TA

固件版本

xxx.yyy.zzz

0x017ED

6126

全部

R

STRING

STRING

TA

硬件版本

xxx.yyy.zzz

0x017F3

6132

全部

R

ENUM

ENUM

TA

当前运行映像类型

  • 0 = Exploit

  • 1 = Fct

  • 2 = Upgrader

0x017F4

6133

全部

R

STRING

STRING

TA

供应商 URL

www.se.com

0x02324

8997

全部

R

ENUM

ENUM

TA(仅限 Frame 250、630 和 800)

启用藉由通讯的切换

  • 0 = 禁用

  • 1 = 启用

0x02325

8998

全部

R

ENUM

ENUM

TA(仅限 Frame 250、630 和 800)

检查是否可以执行通讯控制

  • 0 = 无法执行通讯控制

  • 1 = 可以执行通讯控制

0x02326

8999

全部

R

ENUM

ENUM

TA(仅限 Frame 250、630 和 800)

通讯控制方法

  • 0 = 简单控制

  • 1 = 高级控制

0x02327

9000

全部

W

ENUM

ENUM

TA(仅限 Frame 250、630 和 800)

根据通讯请求切换

  • 0 = 退出

  • 1 = 切换至 N

  • 2 = 切换至 A

  • 3 = 切换至 OFF

0x02328

9001

全部

R

ENUM

ENUM

TA(仅限 Frame 250、630 和 800)

启用藉由通讯的测试

  • 0 = 禁用

  • 1 = 启用

0x02329

9002

全部

W

ENUM

ENUM

TA(仅限 Frame 250、630 和 800)

根据通讯请求测试

  • 0 = 测试未激活(退出)

  • 1 = 有载测试已激活

  • 2 = 空载测试已激活

0x0270F

10000

全部

R

数字

UINT16

TA

事件日志版本

0-65535

0x02710

10001

全部

R

数字

UINT16

TA

事件日志类型

0-65535

0x02711

10002

全部

R

数字

UINT16

TA

事件日志队列大小(日志数量)

0-1000

0x02712

10003

全部

R

数字

UINT16

TA

队列中的事件日志当前日志编号

0-1000

0x02713

10004

全部

R

数字

UINT16

TA

事件日志最新索引

0-65535

0x02714

10005

全部

R

TI086

TI086

TA

事件日志内容

0x09C3F

40000

全部

R

数字

UINT16

TA

系统日志版本

0-65535

0x09C40

40001

全部

R

数字

UINT16

TA

系统日志类型

0-65535

0x09C41

40002

全部

R

数字

UINT16

TA

系统日志队列大小(日志数量)

0-1000

0x09C42

40003

全部

R

数字

UINT16

TA

队列中的系统日志当前日志编号

0-1000

0x09C43

40004

全部

R

数字

UINT16

TA

系统日志最新索引

0-65535

0x09C44

40005

全部

R

TI086

TI086

TA

系统日志内容

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?