Registros Modbus
La información principal necesaria para la supervisión remota de un equipo de conmutación TransferPact se encuentra en la tabla de registros comunes que comienzan en el registro 1001.
Una solicitud de lectura Modbus se limita a 125 registros como máximo. Se necesitan tres solicitudes de lectura Modbus para leer toda la tabla.
Se recomienda encarecidamente el uso de estos registros comunes para optimizar los tiempos de respuesta y simplificar el uso de los datos.
Formato de tabla
Las tablas de registro tienen estas columnas:
|
Dirección |
Registro |
Número de polos |
L/E |
Unidad |
Tipo |
Intervalo |
TA |
Bit |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-
Dirección: una dirección de registro de 16 bits en formato hexadecimal. La dirección responde a los datos utilizados en la trama Modbus.
-
Registro: un número de registro de 16 bits en formato decimal (registro = dirección + 1).
-
Número de polos: número de polos que pueden aplicarse para ese registro.
-
L/E: estado de lectura-escritura del registro
-
L: el registro puede leerse mediante las funciones Modbus
-
E: puede escribirse en el registro mediante las funciones Modbus
-
LE: el registro puede leerse y puede escribirse en él mediante las funciones Modbus
-
LC: el registro puede leerse por medio de la interfaz de comandos
-
EC: puede escribirse en el registro por medio de la interfaz de comandos
-
-
Unidad: la unidad en la que se expresa la información.
-
Tipo: tipo de datos de codificación (consulte la descripción de los tipos de datos a continuación).
-
Rango: los valores permitidos para esta variable, normalmente un subconjunto de lo que permite el formato.
-
TA: tipo de conmutador TransferPact para el que está disponible el registro.
-
Bit: posición de bit aplicable para ese registro.
-
Descripción: proporciona información sobre el registro y las restricciones que se aplican.
Registro de equipo de conmutación TransferPacT
|
Dirección |
Registro |
Número de polos |
L/E |
Unidad |
Tipo |
Intervalo |
TA |
Bit |
Descripción |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x03E8 |
1001 |
TODOS |
R |
ENUM |
ENUM |
– |
TA |
– |
Posición del conmutador
|
||||||||||||||||||||
|
0x03EA |
1003 |
TODOS |
R |
ENUM |
ENUM |
– |
TA |
– |
Estado de origen normal
|
||||||||||||||||||||
|
0x03EC |
1005 |
TODOS |
R |
ENUM |
ENUM |
– |
TA |
– |
Estado de origen alternativo
|
||||||||||||||||||||
|
0x03ED |
1006 |
4P |
R |
– |
BOOL |
– |
TA |
0 |
Validez de error de secuencia de fase de SI
|
||||||||||||||||||||
|
0x03ED |
1006 |
4P |
R |
– |
BOOL |
– |
TA |
1 |
Validez incorrecta de posición del neutro de SI
|
||||||||||||||||||||
|
0x03ED |
1006 |
3P/4P |
R |
– |
BOOL |
– |
TA |
2 |
Validez de tensión de desequilibrio de SI
|
||||||||||||||||||||
|
0x03ED |
1006 |
4P |
R |
– |
BOOL |
– |
TA |
3 |
Validez de alarma de pérdida de neutro de SI
|
||||||||||||||||||||
|
0x03ED |
1006 |
TODOS |
R |
– |
BOOL |
– |
TA |
4 |
Validez de estado de sobretensión de SI
|
||||||||||||||||||||
|
0x03ED |
1006 |
TODOS |
R |
– |
BOOL |
– |
TA |
5 |
Validez de estado de subtensión de SI
|
||||||||||||||||||||
|
0x03ED |
1006 |
TODOS |
R |
– |
BOOL |
– |
TA |
6 |
Validez de estado de sobrefrecuencia de SI
|
||||||||||||||||||||
|
0x03ED |
1006 |
TODOS |
R |
– |
BOOL |
– |
TA |
7 |
Validez de estado de subfrecuencia de SI
|
||||||||||||||||||||
|
0x03EE |
1007 |
4P |
R |
– |
BOOL |
– |
TA |
0 |
Error de secuencia de fase de SI
|
||||||||||||||||||||
|
0x03EE |
1007 |
4P |
R |
– |
BOOL |
– |
TA |
1 |
Posición del neutro incorrecta de SI
|
||||||||||||||||||||
|
0x03EE |
1007 |
3P/4P |
R |
– |
BOOL |
– |
TA |
2 |
Estado de tensión de desequilibrio de SI
|
||||||||||||||||||||
|
0x03EE |
1007 |
4P |
R |
– |
BOOL |
– |
TA |
3 |
Alarma de pérdida de neutro de SI
|
||||||||||||||||||||
|
0x03EE |
1007 |
TODOS |
R |
– |
BOOL |
– |
TA |
4 |
Estado de sobretensión de SI
|
||||||||||||||||||||
|
0x03EE |
1007 |
TODOS |
R |
– |
BOOL |
– |
TA |
5 |
Estado de subtensión de SI
|
||||||||||||||||||||
|
0x03EE |
1007 |
TODOS |
R |
– |
BOOL |
– |
TA |
6 |
Estado de sobrefrecuencia de SI
|
||||||||||||||||||||
|
0x03EE |
1007 |
TODOS |
R |
– |
BOOL |
– |
TA |
7 |
Estado de subfrecuencia de SI
|
||||||||||||||||||||
|
0x03EF |
1008 |
4P |
R |
– |
BOOL |
– |
TA |
0 |
Validez de error de secuencia de fase de SII
|
||||||||||||||||||||
|
0x03EF |
1008 |
4P |
R |
– |
BOOL |
– |
TA |
1 |
Validez incorrecta de posición del neutro de SII
|
||||||||||||||||||||
|
0x03EF |
1008 |
3P/4P |
R |
– |
BOOL |
– |
TA |
2 |
Validez de tensión de desequilibrio de SII
|
||||||||||||||||||||
|
0x03EF |
1008 |
4P |
R |
– |
BOOL |
– |
TA |
3 |
Validez de alarma de pérdida de neutro de SII
|
||||||||||||||||||||
|
0x03EF |
1008 |
TODOS |
R |
– |
BOOL |
– |
TA |
4 |
Validez de estado de sobretensión de SII
|
||||||||||||||||||||
|
0x03EF |
1008 |
TODOS |
R |
– |
BOOL |
– |
TA |
5 |
Validez de estado de subtensión de SII
|
||||||||||||||||||||
|
0x03EF |
1008 |
TODOS |
R |
– |
BOOL |
– |
TA |
6 |
Validez de estado de sobrefrecuencia de SII
|
||||||||||||||||||||
|
0x03EF |
1008 |
TODOS |
R |
– |
BOOL |
– |
TA |
7 |
Validez de estado de subfrecuencia de SII
|
||||||||||||||||||||
|
0x03F0 |
1009 |
4P |
R |
– |
BOOL |
– |
TA |
0 |
Error de secuencia de fase de SII
|
||||||||||||||||||||
|
0x03F0 |
1009 |
4P |
R |
– |
BOOL |
– |
TA |
1 |
Posición del neutro incorrecta de SII
|
||||||||||||||||||||
|
0x03F0 |
1009 |
3P/4P |
R |
– |
BOOL |
– |
TA |
2 |
Estado de tensión de desequilibrio de SII
|
||||||||||||||||||||
|
0x03F0 |
1009 |
4P |
R |
– |
BOOL |
– |
TA |
3 |
Alarma de pérdida de neutro de SII
|
||||||||||||||||||||
|
0x03F0 |
1009 |
TODOS |
R |
– |
BOOL |
– |
TA |
4 |
Estado de sobretensión de SII
|
||||||||||||||||||||
|
0x03F0 |
1009 |
TODOS |
R |
– |
BOOL |
– |
TA |
5 |
Estado de subtensión de SII
|
||||||||||||||||||||
|
0x03F0 |
1009 |
TODOS |
R |
– |
BOOL |
– |
TA |
6 |
Estado de sobrefrecuencia de SII
|
||||||||||||||||||||
|
0x03F0 |
1009 |
TODOS |
R |
– |
BOOL |
– |
TA |
7 |
Estado de subfrecuencia de SII
|
||||||||||||||||||||
|
0x03FC |
1021 |
TODOS |
R |
ENUM |
ENUM |
– |
TA |
– |
Función de deslastrado compatible
|
||||||||||||||||||||
|
0x03FD |
1022 |
TODOS |
R |
ENUM |
ENUM |
– |
TA |
– |
Estado de deslastrado
|
||||||||||||||||||||
|
0x03FE |
1023 |
TODOS |
R |
ENUM |
ENUM |
– |
TA |
– |
Estado de control de grupo electrógeno compatible
|
||||||||||||||||||||
|
0x03FF |
1024 |
TODOS |
R |
ENUM |
ENUM |
– |
TA |
– |
Estado de control de grupo electrógeno
|
||||||||||||||||||||
|
0x044B |
1100 |
TODOS |
R |
ENUM |
ENUM |
– |
TA |
– |
Modo de tiempo de ejecución
|
||||||||||||||||||||
|
0x044F |
1104 |
TODOS |
L/E |
s |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
Retardo de alarma preparado para el generador T10
|
||||||||||||||||||||
|
0x07CF |
2000 |
3P/4P |
R |
V |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
VAB de SI
|
||||||||||||||||||||
|
0x07D1 |
2002 |
3P/4P |
R |
V |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
VBC de SI
|
||||||||||||||||||||
|
0x07D3 |
2004 |
3P/4P |
R |
V |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
VCA de SI
|
||||||||||||||||||||
|
0x07D5 |
2006 |
TODOS |
R |
Hz |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
Frecuencia SI
|
||||||||||||||||||||
|
0x07D7 |
2008 |
2P/4P |
R |
V |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
VAN de SI
|
||||||||||||||||||||
|
0x07D9 |
2010 |
4P |
R |
V |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
VBN de SI
|
||||||||||||||||||||
|
0x07DB |
2012 |
4P |
R |
V |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
VCN de SI
|
||||||||||||||||||||
|
0x07DD |
2014 |
3P/4P |
R |
% |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
Tasa de desequilibrio de tensión SI
|
||||||||||||||||||||
|
0x0833 |
2100 |
3P/4P |
R |
V |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
VAB de SII
|
||||||||||||||||||||
|
0x0835 |
2102 |
3P/4P |
R |
V |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
VBC de SII
|
||||||||||||||||||||
|
0x0837 |
2104 |
3P/4P |
R |
V |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
VCA de SII
|
||||||||||||||||||||
|
0x0839 |
2106 |
TODOS |
R |
Hz |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
Frecuencia SII
|
||||||||||||||||||||
|
0x083B |
2108 |
2P/4P |
R |
V |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
VAN de SII
|
||||||||||||||||||||
|
0x083D |
2110 |
4P |
R |
V |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
VBN de SII
|
||||||||||||||||||||
|
0x083F |
2112 |
4P |
R |
V |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
VCN de SII
|
||||||||||||||||||||
|
0x0841 |
2114 |
3P/4P |
R |
% |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
Tasa de desequilibrio de tensión SII
|
||||||||||||||||||||
|
0x0BB9 |
3002 |
TODOS |
L/E |
V |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
Tensión nominal de fuente
|
||||||||||||||||||||
|
0x0BBB |
3004 |
TODOS |
L/E |
Hz |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
Frecuencia nominal de fuente
|
||||||||||||||||||||
|
0x0BBD |
3006 |
TODOS |
R |
ENUM |
ENUM |
– |
TA |
– |
Posición del neutro de la fuente
|
||||||||||||||||||||
|
0x0BC1 |
3010 |
TODOS |
L/E |
ENUM |
ENUM |
– |
TA |
– |
Habilitar transferencia de frecuencia anormal
|
||||||||||||||||||||
|
0x0BC2 |
3011 |
TODOS |
L/E |
numeral |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
Porcentaje de umbral de inicio/caída de subfrecuencia de SI
|
||||||||||||||||||||
|
0x0BC4 |
3013 |
TODOS |
L/E |
numeral |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
Porcentaje de umbral de restablecimiento/retorno de subfrecuencia de SI
|
||||||||||||||||||||
|
0x0BC6 |
3015 |
TODOS |
L/E |
numeral |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
Porcentaje de umbral de inicio/caída de subfrecuencia de SII
|
||||||||||||||||||||
|
0x0BC8 |
3017 |
TODOS |
L/E |
numeral |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
Porcentaje de umbral de restablecimiento/retorno de subfrecuencia de SII
|
||||||||||||||||||||
|
0x0BCA |
3019 |
TODOS |
L/E |
numeral |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
Porcentaje de umbral de inicio/caída de sobrefrecuencia de SI
|
||||||||||||||||||||
|
0x0BCC |
3021 |
TODOS |
L/E |
numeral |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
Porcentaje de umbral de restablecimiento/retorno de sobrefrecuencia de SI
|
||||||||||||||||||||
|
0x0BCE |
3023 |
TODOS |
L/E |
numeral |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
Porcentaje de umbral de inicio/caída de sobrefrecuencia de SII
|
||||||||||||||||||||
|
0x0BD0 |
3025 |
TODOS |
L/E |
numeral |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
Porcentaje de umbral de restablecimiento/retorno de sobrefrecuencia de SII
|
||||||||||||||||||||
|
0x0BD3 |
3028 |
TODOS |
L/E |
numeral |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
Porcentaje de umbral de inicio/caída de subtensión de SI
|
||||||||||||||||||||
|
0x0BD5 |
3030 |
TODOS |
L/E |
numeral |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
Porcentaje de umbral de restablecimiento/retorno de subtensión de SI
|
||||||||||||||||||||
|
0x0BD7 |
3032 |
TODOS |
L/E |
numeral |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
Porcentaje de umbral de inicio/caída de subtensión de SII
|
||||||||||||||||||||
|
0x0BD9 |
3034 |
TODOS |
L/E |
numeral |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
Porcentaje de umbral de restablecimiento/retorno de subtensión de SII
|
||||||||||||||||||||
|
0x0BDB |
3036 |
TODOS |
L/E |
ENUM |
ENUM |
– |
TA |
– |
Habilitar transferencia por sobretensión
|
||||||||||||||||||||
|
0x0BDC |
3037 |
TODOS |
L/E |
numeral |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
Porcentaje de umbral de inicio/caída de sobretensión de SI
|
||||||||||||||||||||
|
0x0BDE |
3039 |
TODOS |
L/E |
numeral |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
Porcentaje de umbral de restablecimiento/retorno de sobretensión de SI
|
||||||||||||||||||||
|
0x0BE0 |
3041 |
TODOS |
L/E |
numeral |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
Porcentaje de umbral de inicio/caída de sobretensión de SII
|
||||||||||||||||||||
|
0x0BE2 |
3043 |
TODOS |
L/E |
numeral |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
Porcentaje de umbral de restablecimiento/retorno de sobretensión de SII
|
||||||||||||||||||||
|
0x0BE4 |
3045 |
3P/4P |
L/E |
ENUM |
ENUM |
– |
TA |
– |
Habilitar desequilibrio de tensión
|
||||||||||||||||||||
|
0x0BE5 |
3046 |
3P/4P |
L/E |
numeral |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
Umbral de desequilibrio de SI
|
||||||||||||||||||||
|
0x0BE7 |
3048 |
3P/4P |
L/E |
numeral |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
Umbral de desequilibrio de SII
|
||||||||||||||||||||
|
0x0BE9 |
3050 |
4P |
L/E |
ENUM |
ENUM |
– |
TA |
– |
Habilitar advertencia de secuencia de fase
|
||||||||||||||||||||
|
0x0BEA |
3051 |
4P |
R |
ENUM |
ENUM |
– |
TA |
– |
Secuencia de fase de la fuente
|
||||||||||||||||||||
|
0x0BEF |
3056 |
TODOS |
L/E |
ENUM |
ENUM |
– |
TA |
– |
Prioridad de fuente
|
||||||||||||||||||||
|
0x0BF0 |
3057 |
TODOS |
L/E |
ENUM |
ENUM |
– |
TA |
– |
Uso de la fuente
|
||||||||||||||||||||
|
0x0BF1 |
3058 |
TODOS |
L/E |
ENUM |
ENUM |
– |
TA |
– |
Modo de transferencia automática
|
||||||||||||||||||||
|
0x0BF2 |
3059 |
TODOS |
L/E |
s |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
Retardo de transferencia de confirmación de N a A T2
|
||||||||||||||||||||
|
0x0BF4 |
3061 |
TODOS |
L/E |
s |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
Retardo de transferencia de confirmación de A a N T6
|
||||||||||||||||||||
|
0x0BF6 |
3063 |
TODOS |
L/E |
s |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
Retardo de tiempo de posición de apagado central T4
|
||||||||||||||||||||
|
0x0BF8 |
3065 |
TODOS |
L/E |
s |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
Retardo de inicio del generador T7
|
||||||||||||||||||||
|
0x0BFA |
3067 |
TODOS |
L/E |
s |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
Retardo de parada del generador T9
|
||||||||||||||||||||
|
0x0BFC |
3069 |
TODOS |
L/E |
ENUM |
ENUM |
– |
TA |
– |
Habilitar advertencia de fallo de inicio de grupo electrógeno
|
||||||||||||||||||||
|
0x0BFD |
3070 |
4P |
L/E |
ENUM |
ENUM |
– |
TA |
– |
Habilitar advertencia de posición errónea del neutro
|
||||||||||||||||||||
|
0x0BFE |
3071 |
4P |
L/E |
ENUM |
ENUM |
– |
TA |
– |
Habilitar advertencia de pérdida del neutro
|
||||||||||||||||||||
|
0x0BFF |
3072 |
TODOS |
L/E |
ENUM |
ENUM |
– |
TA |
– |
Temporizador de prueba en carga T13 limitado
|
||||||||||||||||||||
|
0x0C00 |
3073 |
TODOS |
L/E |
s |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
Temporizador de prueba en carga T13 período de tiempo
|
||||||||||||||||||||
|
0x0C02 |
3075 |
TODOS |
L/E |
ENUM |
ENUM |
– |
TA |
– |
Temporizador de prueba sin carga T14 limitado
|
||||||||||||||||||||
|
0x0C03 |
3076 |
TODOS |
L/E |
s |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
Temporizador de prueba sin carga T14 período de tiempo
|
||||||||||||||||||||
|
0x0C05 |
3078 |
TODOS |
L/E |
ENUM |
ENUM |
– |
TA |
– |
Tipo de prueba de la configuración del módulo de prueba de entrada digital
|
||||||||||||||||||||
|
0x0C1B |
3100 |
TODOS |
R |
Hz |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
Valor de umbral de inicio/caída de subfrecuencia de SI
|
||||||||||||||||||||
|
0x0C1D |
3102 |
TODOS |
R |
Hz |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
Valor de umbral de restablecimiento/retorno de subfrecuencia de SI
|
||||||||||||||||||||
|
0x0C1F |
3104 |
TODOS |
R |
Hz |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
Valor de umbral de inicio/caída de subfrecuencia de SII
|
||||||||||||||||||||
|
0x0C21 |
3106 |
TODOS |
R |
Hz |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
Valor de umbral de restablecimiento/retorno de subfrecuencia de SII
|
||||||||||||||||||||
|
0x0C23 |
3108 |
TODOS |
R |
Hz |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
Valor de umbral de inicio/caída de sobrefrecuencia de SI
|
||||||||||||||||||||
|
0x0C25 |
3110 |
TODOS |
R |
Hz |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
Valor de umbral de restablecimiento/retorno de sobrefrecuencia de SI
|
||||||||||||||||||||
|
0x0C27 |
3112 |
TODOS |
R |
Hz |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
Valor de umbral de inicio/caída de sobrefrecuencia de SII
|
||||||||||||||||||||
|
0x0C29 |
3114 |
TODOS |
R |
Hz |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
Valor de umbral de restablecimiento/retorno de sobrefrecuencia de SII
|
||||||||||||||||||||
|
0x0C2B |
3116 |
TODOS |
R |
V |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
Valor de umbral de inicio/caída de subtensión de SI
|
||||||||||||||||||||
|
0x0C2D |
3118 |
TODOS |
R |
V |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
Valor de umbral de restablecimiento/retorno de subtensión de SI
|
||||||||||||||||||||
|
0x0C2F |
3120 |
TODOS |
R |
V |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
Valor de umbral de inicio/caída de subtensión de SII
|
||||||||||||||||||||
|
0x0C31 |
3122 |
TODOS |
R |
V |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
Valor de umbral de restablecimiento/retorno de subtensión de SII
|
||||||||||||||||||||
|
0x0C33 |
3124 |
TODOS |
R |
V |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
Valor de umbral de inicio/caída de sobretensión de SI
|
||||||||||||||||||||
|
0x0C35 |
3126 |
TODOS |
R |
V |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
Valor de umbral de restablecimiento/retorno de sobretensión de SI
|
||||||||||||||||||||
|
0x0C37 |
3128 |
TODOS |
R |
V |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
Valor de umbral de inicio/caída de sobretensión de SII
|
||||||||||||||||||||
|
0x0C39 |
3130 |
TODOS |
R |
V |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
Valor de umbral de restablecimiento/retorno de sobretensión de SII
|
||||||||||||||||||||
|
0x0DAB |
3500 |
TODOS |
R |
– |
BOOL |
– |
TA |
0 |
Validez de la alarma de fallo de inicio del grupo electrógeno
|
||||||||||||||||||||
|
0x0DAC |
3501 |
TODOS |
R |
– |
BOOL |
– |
TA |
0 |
Alarma de fallo de inicio del grupo electrógeno
|
||||||||||||||||||||
|
0x0DAD |
3502 |
TODOS |
R |
– |
BOOL |
– |
TA |
0 |
Validez de la presencia de fuente de alimentación externa
|
||||||||||||||||||||
|
0x0DAE |
3503 |
TODOS |
R |
– |
BOOL |
– |
TA |
0 |
Presencia de fuente de alimentación externa
|
||||||||||||||||||||
|
0x0DAF |
3504 |
TODOS |
R |
– |
BOOL |
– |
TA |
0 |
Validez de la alarma de fallo de prueba en carga
|
||||||||||||||||||||
|
0x0DAF |
3504 |
TODOS |
R |
– |
BOOL |
– |
TA |
1 |
Validez de la alarma de fallo de prueba sin carga
|
||||||||||||||||||||
|
0x0DB0 |
3505 |
TODOS |
R |
– |
BOOL |
– |
TA |
0 |
Alarma de fallo de prueba en carga
|
||||||||||||||||||||
|
0x0DB0 |
3505 |
TODOS |
R |
– |
BOOL |
– |
TA |
1 |
Alarma de fallo de prueba sin carga
|
||||||||||||||||||||
|
0x0DB1 |
3506 |
TODOS |
R |
ENUM |
ENUM |
– |
TA |
– |
Alarma de posición inesperada
|
||||||||||||||||||||
|
0x0FBD |
4030 |
TODOS |
R |
numeral |
UINT32 |
– |
TA |
– |
Recuento total de transferencias (sin recuento de maneta)
|
||||||||||||||||||||
|
0x0FBF |
4032 |
TODOS |
R |
numeral |
UINT32 |
– |
TA |
– |
Recuento total de fallos de transferencia
|
||||||||||||||||||||
|
0x0FC1 |
4034 |
TODOS |
R |
numeral |
UINT32 |
– |
TA |
– |
Contador de transferencias demasiado rápidas
|
||||||||||||||||||||
|
0x0FD1 |
4050 |
TODOS |
R |
numeral |
UINT32 |
– |
TA |
– |
Recuento modificado de configuración
|
||||||||||||||||||||
|
0x01389 |
5002 |
TODOS |
R |
ENUM |
ENUM |
– |
TA |
– |
Función de Forzar apagado compatible
|
||||||||||||||||||||
|
0x0138A |
5003 |
TODOS |
R |
ENUM |
ENUM |
– |
TA |
– |
Estado de Forzar apagado
|
||||||||||||||||||||
|
0x0138B |
5004 |
TODOS |
R |
ENUM |
ENUM |
– |
TA |
– |
Función de inhibición compatible
|
||||||||||||||||||||
|
0x0138C |
5005 |
TODOS |
R |
ENUM |
ENUM |
– |
TA |
– |
Estado de inhibición
|
||||||||||||||||||||
|
0x0138D |
5006 |
TODOS |
R |
ENUM |
ENUM |
– |
TA |
– |
Función de control remoto voluntario compatible
|
||||||||||||||||||||
|
0x0138E |
5007 |
TODOS |
R |
ENUM |
ENUM |
– |
TA |
– |
Estado de control remoto voluntario
|
||||||||||||||||||||
|
0x0138F |
5008 |
TODOS |
R |
ENUM |
ENUM |
– |
TA |
– |
Función contra incendios compatible
|
||||||||||||||||||||
|
0x01390 |
5009 |
TODOS |
R |
ENUM |
ENUM |
– |
TA |
– |
Estado de función contra incendios
|
||||||||||||||||||||
|
0x01391 |
5010 |
TODOS |
R |
ENUM |
ENUM |
– |
TA |
– |
Función de estado de prueba compatible
|
||||||||||||||||||||
|
0x01392 |
5011 |
TODOS |
R |
ENUM |
ENUM |
– |
TA |
– |
Estado de la prueba
|
||||||||||||||||||||
|
0x01393 |
5012 |
TODOS |
R |
ENUM |
ENUM |
– |
TA |
– |
Función de transferencia de HMI compatible
|
||||||||||||||||||||
|
0x01394 |
5013 |
TODOS |
R |
ENUM |
ENUM |
– |
TA |
– |
Estado de transferencia de HMI (control local)
|
||||||||||||||||||||
|
0x01395 |
5014 |
TODOS |
R |
ENUM |
ENUM |
– |
TA (solo bastidores 250, 630 y 800) |
– |
Función de control de comunicaciones admitida
|
||||||||||||||||||||
|
0x01396 |
5015 |
TODOS |
R |
ENUM |
ENUM |
– |
TA (solo bastidores 250, 630 y 800) |
– |
Estado de transferencia por comunicaciones
|
||||||||||||||||||||
|
0x01397 |
5016 |
TODOS |
R |
ENUM |
ENUM |
– |
TA (solo bastidores 250, 630 y 800) |
– |
Resultado de la prueba
|
||||||||||||||||||||
|
0x0144F |
5200 |
TODOS |
L/E |
s |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
Retardo de deslastrado T8
|
||||||||||||||||||||
|
0x0176F |
6000 |
TODOS |
L/E |
IEC870-5-4 |
DATETIME |
– |
TA |
– |
Hora del sistema
|
||||||||||||||||||||
|
0x01773 |
6004 |
TODOS |
R |
ENUM |
ENUM |
– |
TA |
– |
Número de polos
|
||||||||||||||||||||
|
0x01783 |
6020 |
TODOS |
R |
numeral |
UINT16 |
– |
TA |
– |
Identificador de producto
|
||||||||||||||||||||
|
0x01784 |
6021 |
TODOS |
R |
STRING |
CADENA DE CARACTERES |
– |
TA |
– |
Nombre del proveedor
|
||||||||||||||||||||
|
0x0178E |
6031 |
TODOS |
R |
STRING |
CADENA DE CARACTERES |
– |
TA |
– |
Familia de productos
|
||||||||||||||||||||
|
0x01797 |
6040 |
TODOS |
R |
STRING |
CADENA DE CARACTERES |
– |
TA |
– |
Gama de productos
|
||||||||||||||||||||
|
0x017A1 |
6050 |
TODOS |
R |
STRING |
CADENA DE CARACTERES |
– |
TA |
– |
Modelo del producto
|
||||||||||||||||||||
|
0x017A9 |
6058 |
TODOS |
R |
STRING |
CADENA DE CARACTERES |
– |
TA |
– |
Código del producto Número CR |
||||||||||||||||||||
|
0x017B1 |
6066 |
TODOS |
R |
STRING |
CADENA DE CARACTERES |
– |
TA |
– |
Número de serie PP-YY-ww-D-ll-xxxx |
||||||||||||||||||||
|
0x017BB |
6076 |
TODOS |
L/E |
STRING |
CADENA DE CARACTERES |
– |
TA |
– |
Nombre de la aplicación de usuario "Nombre de la aplicación del usuario" |
||||||||||||||||||||
|
0x017DB |
6108 |
TODOS |
L/E |
STRING |
CADENA DE CARACTERES |
– |
TA |
– |
Capacidad del producto "Funcionalidad del producto" |
||||||||||||||||||||
|
0x017E7 |
6120 |
TODOS |
R |
STRING |
CADENA DE CARACTERES |
– |
TA |
– |
Versión del firmware xxx.yyy.zzz |
||||||||||||||||||||
|
0x017ED |
6126 |
TODOS |
R |
STRING |
CADENA DE CARACTERES |
– |
TA |
– |
Versión de hardware xxx.yyy.zzz |
||||||||||||||||||||
|
0x017F3 |
6132 |
TODOS |
R |
ENUM |
ENUM |
– |
TA |
– |
Tipo de imagen actual en ejecución
|
||||||||||||||||||||
|
0x017F4 |
6133 |
TODOS |
R |
STRING |
CADENA DE CARACTERES |
– |
TA |
– |
URL del proveedor |
||||||||||||||||||||
|
0x02324 |
8997 |
TODOS |
R |
ENUM |
ENUM |
– |
TA (solo bastidores 250, 630 y 800) |
– |
Activar transferencia por comunicaciones
|
||||||||||||||||||||
|
0x02325 |
8998 |
TODOS |
R |
ENUM |
ENUM |
– |
TA (solo bastidores 250, 630 y 800) |
– |
Comprobar si se puede realizar el control de comunicaciones
|
||||||||||||||||||||
|
0x02326 |
8999 |
TODOS |
R |
ENUM |
ENUM |
– |
TA (solo bastidores 250, 630 y 800) |
– |
Método de control de comunicaciones
|
||||||||||||||||||||
|
0x02327 |
9000 |
TODOS |
Ancho |
ENUM |
ENUM |
– |
TA (solo bastidores 250, 630 y 800) |
– |
Petición de transferencia por comunicaciones
|
||||||||||||||||||||
|
0x02328 |
9001 |
TODOS |
R |
ENUM |
ENUM |
– |
TA (solo bastidores 250, 630 y 800) |
– |
Activar prueba por com
|
||||||||||||||||||||
|
0x02329 |
9002 |
TODOS |
Ancho |
ENUM |
ENUM |
– |
TA (solo bastidores 250, 630 y 800) |
– |
Prueba por petición de comunicaciones
|
||||||||||||||||||||
|
0x0270F |
10000 |
TODOS |
R |
numeral |
UINT16 |
– |
TA |
– |
Versión del registro de eventos 0-65535 |
||||||||||||||||||||
|
0x02710 |
10001 |
TODOS |
R |
numeral |
UINT16 |
– |
TA |
– |
Tipo de registro de eventos 0-65535 |
||||||||||||||||||||
|
0x02711 |
10002 |
TODOS |
R |
numeral |
UINT16 |
– |
TA |
– |
Tamaño de cola del registro de eventos (número de registro) 0-1000 |
||||||||||||||||||||
|
0x02712 |
10003 |
TODOS |
R |
numeral |
UINT16 |
– |
TA |
– |
Número de registro actual del registro de eventos en cola 0-1000 |
||||||||||||||||||||
|
0x02713 |
10004 |
TODOS |
R |
numeral |
UINT16 |
– |
TA |
– |
Índice más reciente del registro de eventos 0-65535 |
||||||||||||||||||||
|
0x02714 |
10005 |
TODOS |
R |
TI086 |
TI086 |
– |
TA |
– |
Contenido del registro de eventos |
||||||||||||||||||||
|
0x09C3F |
40000 |
TODOS |
R |
numeral |
UINT16 |
– |
TA |
– |
Versión del registro del sistema 0-65535 |
||||||||||||||||||||
|
0x09C40 |
40001 |
TODOS |
R |
numeral |
UINT16 |
– |
TA |
– |
Tipo del registro del sistema 0-65535 |
||||||||||||||||||||
|
0x09C41 |
40002 |
TODOS |
R |
numeral |
UINT16 |
– |
TA |
– |
Tamaño de cola del registro del sistema (número de registro) 0-1000 |
||||||||||||||||||||
|
0x09C42 |
40003 |
TODOS |
R |
numeral |
UINT16 |
– |
TA |
– |
Número de registro actual del sistema en cola 0-1000 |
||||||||||||||||||||
|
0x09C43 |
40004 |
TODOS |
R |
numeral |
UINT16 |
– |
TA |
– |
Índice más reciente del registro del sistema 0-65535 |
||||||||||||||||||||
|
0x09C44 |
40005 |
TODOS |
R |
TI086 |
TI086 |
– |
TA |
– |
Contenido del registro del sistema |