Registres Modbus
Les principales informations nécessaires à la supervision à distance d'un équipement de commutation TransferPact sont contenues dans la table des registres communs à partir du registre 1001.
Une requête de lecture Modbus est limitée à 125 registres. Trois requêtes de lecture Modbus sont nécessaires pour lire la totalité du tableau.
L'utilisation de ces registres communs est vivement recommandée pour optimiser les temps de réponse et simplifier l'utilisation des données.
Format des tables
Les tables de registre se composent des colonnes suivantes :
|
Adresse |
Registre |
Nombre de pôles |
L/E |
Unité |
Type |
Plage |
TA |
Bit |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-
Adresse : une adresse de registre de 16 bits en hexadécimal. L'adresse correspond aux données utilisées dans la trame Modbus.
-
Registre : un numéro de registre de 16 bits sous forme de nombre décimal (registre = adresse + 1).
-
Nombre de pôles : nombre de pôles applicables pour ce registre.
-
L/E : statut de lecture/écriture du registre
-
L : le registre peut être lu en utilisant les fonctions Modbus.
-
E : le registre peut être écrit en utilisant les fonctions Modbus.
-
LE : le registre peut être lu et écrit en utilisant les fonctions Modbus.
-
LC : le registre peut être lu en utilisant l'interface de commande.
-
EC : le registre peut être écrit en utilisant l'interface de commande.
-
-
Unité : unité de mesure de l'information.
-
Type : type de données de codage (voir la description des types de données ci-dessous).
-
Plage : valeurs permises pour cette variable, généralement un sous-ensemble de ce que permet le format.
-
TA : type de commutateur TransferPact pour lequel le registre est disponible.
-
Bit : position de bit applicable pour ce registre.
-
Description : fournit des informations sur le registre et les restrictions qui s'appliquent.
Registre d'équipement de commutation TransferPacT
|
Adresse |
Registre |
Nombre de pôles |
L/E |
Unité |
Type |
Plage |
TA |
Bit |
Description |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x03E8 |
1001 |
TOUS |
L |
ENUM |
ENUM |
– |
TA |
– |
Position du commutateur
|
||||||||||||||||||||
|
0x03EA |
1003 |
TOUS |
L |
ENUM |
ENUM |
– |
TA |
– |
Etat de la source normale
|
||||||||||||||||||||
|
0x03EC |
1005 |
TOUS |
L |
ENUM |
ENUM |
– |
TA |
– |
Etat de la source alternative
|
||||||||||||||||||||
|
0x03ED |
1006 |
4P |
L |
– |
BOOL |
– |
TA |
0 |
Validité de l'erreur de la séquence de phases sur SI
|
||||||||||||||||||||
|
0x03ED |
1006 |
4P |
L |
– |
BOOL |
– |
TA |
1 |
Validité de la mauvaise position du neutre sur SI
|
||||||||||||||||||||
|
0x03ED |
1006 |
3P/4P |
L |
– |
BOOL |
– |
TA |
2 |
Validité du déséquilibre de tension sur SI
|
||||||||||||||||||||
|
0x03ED |
1006 |
4P |
L |
– |
BOOL |
– |
TA |
3 |
Validité de l’alarme de perte du neutre sur SI
|
||||||||||||||||||||
|
0x03ED |
1006 |
TOUS |
L |
– |
BOOL |
– |
TA |
4 |
Validité de l’état de sur-tension sur SI
|
||||||||||||||||||||
|
0x03ED |
1006 |
TOUS |
L |
– |
BOOL |
– |
TA |
5 |
Validité de l’état de sous-tension sur SI
|
||||||||||||||||||||
|
0x03ED |
1006 |
TOUS |
L |
– |
BOOL |
– |
TA |
6 |
Validité de l’état de sur-fréquence sur SI
|
||||||||||||||||||||
|
0x03ED |
1006 |
TOUS |
L |
– |
BOOL |
– |
TA |
7 |
Validité de l’état de sous-fréquence sur SI
|
||||||||||||||||||||
|
0x03EE |
1007 |
4P |
L |
– |
BOOL |
– |
TA |
0 |
Erreur de séquence de phases sur SI
|
||||||||||||||||||||
|
0x03EE |
1007 |
4P |
L |
– |
BOOL |
– |
TA |
1 |
Position du neutre incorrecte sur SI
|
||||||||||||||||||||
|
0x03EE |
1007 |
3P/4P |
L |
– |
BOOL |
– |
TA |
2 |
Statut de déséquilibre de tension sur SI
|
||||||||||||||||||||
|
0x03EE |
1007 |
4P |
L |
– |
BOOL |
– |
TA |
3 |
Alarme de perte du neutre sur SI
|
||||||||||||||||||||
|
0x03EE |
1007 |
TOUS |
L |
– |
BOOL |
– |
TA |
4 |
État de sur-tension sur SI
|
||||||||||||||||||||
|
0x03EE |
1007 |
TOUS |
L |
– |
BOOL |
– |
TA |
5 |
État de sous-tension sur SI
|
||||||||||||||||||||
|
0x03EE |
1007 |
TOUS |
L |
– |
BOOL |
– |
TA |
6 |
État de sur-fréquence sur SI
|
||||||||||||||||||||
|
0x03EE |
1007 |
TOUS |
L |
– |
BOOL |
– |
TA |
7 |
État de sous-fréquence sur SI
|
||||||||||||||||||||
|
0x03EF |
1008 |
4P |
L |
– |
BOOL |
– |
TA |
0 |
Validité de l'erreur de la séquence de phases sur SII
|
||||||||||||||||||||
|
0x03EF |
1008 |
4P |
L |
– |
BOOL |
– |
TA |
1 |
Validité de la mauvaise position du neutre sur SII
|
||||||||||||||||||||
|
0x03EF |
1008 |
3P/4P |
L |
– |
BOOL |
– |
TA |
2 |
Validité du déséquilibre de tension sur SII
|
||||||||||||||||||||
|
0x03EF |
1008 |
4P |
L |
– |
BOOL |
– |
TA |
3 |
Validité de l’alarme de perte du neutre sur SII
|
||||||||||||||||||||
|
0x03EF |
1008 |
TOUS |
L |
– |
BOOL |
– |
TA |
4 |
Validité de l’état de sur-tension sur SII
|
||||||||||||||||||||
|
0x03EF |
1008 |
TOUS |
L |
– |
BOOL |
– |
TA |
5 |
Validité de l’état de sous-tension sur SII
|
||||||||||||||||||||
|
0x03EF |
1008 |
TOUS |
L |
– |
BOOL |
– |
TA |
6 |
Validité de l’état de sur-fréquence sur SII
|
||||||||||||||||||||
|
0x03EF |
1008 |
TOUS |
L |
– |
BOOL |
– |
TA |
7 |
Validité de l’état de sous-fréquence sur SII
|
||||||||||||||||||||
|
0x03F0 |
1009 |
4P |
L |
– |
BOOL |
– |
TA |
0 |
Erreur de séquence de phases sur SII
|
||||||||||||||||||||
|
0x03F0 |
1009 |
4P |
L |
– |
BOOL |
– |
TA |
1 |
Position du neutre incorrecte sur SII
|
||||||||||||||||||||
|
0x03F0 |
1009 |
3P/4P |
L |
– |
BOOL |
– |
TA |
2 |
Statut de déséquilibre de tension sur SII
|
||||||||||||||||||||
|
0x03F0 |
1009 |
4P |
L |
– |
BOOL |
– |
TA |
3 |
Alarme de perte du neutre sur SII
|
||||||||||||||||||||
|
0x03F0 |
1009 |
TOUS |
L |
– |
BOOL |
– |
TA |
4 |
État de sur-tension sur SII
|
||||||||||||||||||||
|
0x03F0 |
1009 |
TOUS |
L |
– |
BOOL |
– |
TA |
5 |
État de sous-tension sur SII
|
||||||||||||||||||||
|
0x03F0 |
1009 |
TOUS |
L |
– |
BOOL |
– |
TA |
6 |
État de sur-fréquence sur SII
|
||||||||||||||||||||
|
0x03F0 |
1009 |
TOUS |
L |
– |
BOOL |
– |
TA |
7 |
État de sous-fréquence sur SII
|
||||||||||||||||||||
|
0x03FC |
1021 |
TOUS |
L |
ENUM |
ENUM |
– |
TA |
– |
Fonction de délestage de charge prise en charge
|
||||||||||||||||||||
|
0x03FD |
1022 |
TOUS |
L |
ENUM |
ENUM |
– |
TA |
– |
Statut de délestage de charge
|
||||||||||||||||||||
|
0x03FE |
1023 |
TOUS |
L |
ENUM |
ENUM |
– |
TA |
– |
Statut du contrôle de générateur pris en charge
|
||||||||||||||||||||
|
0x03FF |
1024 |
TOUS |
L |
ENUM |
ENUM |
– |
TA |
– |
Statut du contrôle de générateur
|
||||||||||||||||||||
|
0x044B |
1100 |
TOUS |
L |
ENUM |
ENUM |
– |
TA |
– |
Mode d’exécution
|
||||||||||||||||||||
|
0x044F |
1104 |
TOUS |
L/E |
s |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
Temporisation d'alarme Prêt du générateur T10
|
||||||||||||||||||||
|
0x07CF |
2000 |
3P/4P |
L |
V |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
VAB SI
|
||||||||||||||||||||
|
0x07D1 |
2002 |
3P/4P |
L |
V |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
VBC SI
|
||||||||||||||||||||
|
0x07D3 |
2004 |
3P/4P |
L |
V |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
VCA SI
|
||||||||||||||||||||
|
0x07D5 |
2006 |
TOUS |
L |
Hz |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
Fréquence SI
|
||||||||||||||||||||
|
0x07D7 |
2008 |
2P/4P |
L |
V |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
VAN SI
|
||||||||||||||||||||
|
0x07D9 |
2010 |
4P |
L |
V |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
VBN SI
|
||||||||||||||||||||
|
0x07DB |
2012 |
4P |
L |
V |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
VCN SI
|
||||||||||||||||||||
|
0x07DD |
2014 |
3P/4P |
L |
% |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
Taux de déséquilibre de tension sur SI
|
||||||||||||||||||||
|
0x0833 |
2100 |
3P/4P |
L |
V |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
VAB SII
|
||||||||||||||||||||
|
0x0835 |
2102 |
3P/4P |
L |
V |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
VBC SII
|
||||||||||||||||||||
|
0x0837 |
2104 |
3P/4P |
L |
V |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
VCA SII
|
||||||||||||||||||||
|
0x0839 |
2106 |
TOUS |
L |
Hz |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
Fréquence SII
|
||||||||||||||||||||
|
0x083B |
2108 |
2P/4P |
L |
V |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
VAN SII
|
||||||||||||||||||||
|
0x083D |
2 110 |
4P |
L |
V |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
VBN SII
|
||||||||||||||||||||
|
0x083F |
2112 |
4P |
L |
V |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
VCN SII
|
||||||||||||||||||||
|
0x0841 |
2114 |
3P/4P |
L |
% |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
Taux de déséquilibre de tension sur SII
|
||||||||||||||||||||
|
0x0BB9 |
3002 |
TOUS |
L/E |
V |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
Tension nominale de la source
|
||||||||||||||||||||
|
0x0BBB |
3004 |
TOUS |
L/E |
Hz |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
Fréquence nominale de la source
|
||||||||||||||||||||
|
0x0BBD |
3006 |
TOUS |
L |
ENUM |
ENUM |
– |
TA |
– |
Position du neutre sur la source
|
||||||||||||||||||||
|
0x0BC1 |
3010 |
TOUS |
L/E |
ENUM |
ENUM |
– |
TA |
– |
Activer le transfert de fréquence anormale
|
||||||||||||||||||||
|
0x0BC2 |
3011 |
TOUS |
L/E |
chiffres |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
Pourcentage de seuil de démarrage/transfert de sous-fréquence SI
|
||||||||||||||||||||
|
0x0BC4 |
3013 |
TOUS |
L/E |
chiffres |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
Pourcentage de seuil de réinitialisation/retour de sous-fréquence SI
|
||||||||||||||||||||
|
0x0BC6 |
3015 |
TOUS |
L/E |
chiffres |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
Pourcentage de seuil de démarrage/transfert de sous-fréquence SII
|
||||||||||||||||||||
|
0x0BC8 |
3017 |
TOUS |
L/E |
chiffres |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
Pourcentage de seuil de réinitialisation/retour de sous-fréquence SII
|
||||||||||||||||||||
|
0x0BCA |
3019 |
TOUS |
L/E |
chiffres |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
Pourcentage de seuil de démarrage/transfert de surfréquence SI
|
||||||||||||||||||||
|
0x0BCC |
3021 |
TOUS |
L/E |
chiffres |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
Pourcentage de seuil de réinitialisation/retour de sur-fréquence SI
|
||||||||||||||||||||
|
0x0BCE |
3023 |
TOUS |
L/E |
chiffres |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
Pourcentage de seuil de démarrage/transfert de surfréquence SII
|
||||||||||||||||||||
|
0x0BD0 |
3025 |
TOUS |
L/E |
chiffres |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
Pourcentage de seuil de réinitialisation/retour de surfréquence SII
|
||||||||||||||||||||
|
0x0BD3 |
3028 |
TOUS |
L/E |
chiffres |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
Pourcentage de seuil de démarrage/transfert de sous-tension SI
|
||||||||||||||||||||
|
0x0BD5 |
3030 |
TOUS |
L/E |
chiffres |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
Pourcentage de seuil de réinitialisation/retour de sous-tension SI
|
||||||||||||||||||||
|
0x0BD7 |
3032 |
TOUS |
L/E |
chiffres |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
Pourcentage de seuil de démarrage/transfert de sous-tension SII
|
||||||||||||||||||||
|
0x0BD9 |
3034 |
TOUS |
L/E |
chiffres |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
Pourcentage de seuil de réinitialisation/retour de sous-tension SII
|
||||||||||||||||||||
|
0x0BDB |
3036 |
TOUS |
L/E |
ENUM |
ENUM |
– |
TA |
– |
Activer le transfert de sur-tension
|
||||||||||||||||||||
|
0x0BDC |
3037 |
TOUS |
L/E |
chiffres |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
Pourcentage de seuil de démarrage/transfert de surtension SI
|
||||||||||||||||||||
|
0x0BDE |
3039 |
TOUS |
L/E |
chiffres |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
Pourcentage de seuil de réinitialisation/retour de surtension SI
|
||||||||||||||||||||
|
0x0BE0 |
3041 |
TOUS |
L/E |
chiffres |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
Pourcentage de seuil de démarrage/transfert de surtension SII
|
||||||||||||||||||||
|
0x0BE2 |
3043 |
TOUS |
L/E |
chiffres |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
Pourcentage du seuilderéinitialisation/retourde sur-tensionSII
|
||||||||||||||||||||
|
0x0BE4 |
3045 |
3P/4P |
L/E |
ENUM |
ENUM |
– |
TA |
– |
Activer le déséquilibre de tension
|
||||||||||||||||||||
|
0x0BE5 |
3046 |
3P/4P |
L/E |
chiffres |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
Seuil de déséquilibre SI
|
||||||||||||||||||||
|
0x0BE7 |
3048 |
3P/4P |
L/E |
chiffres |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
Seuil de déséquilibre SII
|
||||||||||||||||||||
|
0x0BE9 |
3050 |
4P |
L/E |
ENUM |
ENUM |
– |
TA |
– |
Activer l'alerte de séquence de phases
|
||||||||||||||||||||
|
0x0BEA |
3051 |
4P |
L |
ENUM |
ENUM |
– |
TA |
– |
Séquence de phases de la source
|
||||||||||||||||||||
|
0x0BEF |
3056 |
TOUS |
L/E |
ENUM |
ENUM |
– |
TA |
– |
Priorité de la source
|
||||||||||||||||||||
|
0x0BF0 |
3057 |
TOUS |
L/E |
ENUM |
ENUM |
– |
TA |
– |
Utilisation de la source
|
||||||||||||||||||||
|
0x0BF1 |
3058 |
TOUS |
L/E |
ENUM |
ENUM |
– |
TA |
– |
Mode de transfert Auto
|
||||||||||||||||||||
|
0x0BF2 |
3059 |
TOUS |
L/E |
s |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
Temporisation de transfert de confirmation N vers A T2
|
||||||||||||||||||||
|
0x0BF4 |
3061 |
TOUS |
L/E |
s |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
Temporisation de transfert de confirmation A vers N T6
|
||||||||||||||||||||
|
0x0BF6 |
3063 |
TOUS |
L/E |
s |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
Temporisation position Off T4
|
||||||||||||||||||||
|
0x0BF8 |
3065 |
TOUS |
L/E |
s |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
Temporisation de démarrage générateur T7
|
||||||||||||||||||||
|
0x0BFA |
3067 |
TOUS |
L/E |
s |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
Temporisation d'arrêt générateur T9
|
||||||||||||||||||||
|
0x0BFC |
3069 |
TOUS |
L/E |
ENUM |
ENUM |
– |
TA |
– |
Activer l'alerte d'échec de démarrage du générateur
|
||||||||||||||||||||
|
0x0BFD |
3070 |
4P |
L/E |
ENUM |
ENUM |
– |
TA |
– |
Activer l'alerte de position neutre incorrecte
|
||||||||||||||||||||
|
0x0BFE |
3071 |
4P |
L/E |
ENUM |
ENUM |
– |
TA |
– |
Activer l'alerte de perte du neutre
|
||||||||||||||||||||
|
0x0BFF |
3072 |
TOUS |
L/E |
ENUM |
ENUM |
– |
TA |
– |
Temporisateur de test en charge T13 limité
|
||||||||||||||||||||
|
0x0C00 |
3073 |
TOUS |
L/E |
s |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
Durée du temporisateur de test en charge T13
|
||||||||||||||||||||
|
0x0C02 |
3075 |
TOUS |
L/E |
ENUM |
ENUM |
– |
TA |
– |
Temporisateur de test hors charge T14 limité
|
||||||||||||||||||||
|
0x0C03 |
3076 |
TOUS |
L/E |
s |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
Durée du temporisateur de test hors charge T14
|
||||||||||||||||||||
|
0x0C05 |
3078 |
TOUS |
L/E |
ENUM |
ENUM |
– |
TA |
– |
Type de test de la configuration du module Test sur les entrées digitales
|
||||||||||||||||||||
|
0x0C1B |
3100 |
TOUS |
L |
Hz |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
Valeur de seuil de démarrage/transfert de sous-fréquence SI
|
||||||||||||||||||||
|
0x0C1D |
3102 |
TOUS |
L |
Hz |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
Valeur de seuil de réinitialisation/retour de sous-fréquence SI
|
||||||||||||||||||||
|
0x0C1F |
3104 |
TOUS |
L |
Hz |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
Valeur de seuil de démarrage/transfert de sous-fréquence SII
|
||||||||||||||||||||
|
0x0C21 |
3106 |
TOUS |
L |
Hz |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
Valeur de seuil de réinitialisation/retour de sous-fréquence SII
|
||||||||||||||||||||
|
0x0C23 |
3108 |
TOUS |
L |
Hz |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
Valeur de seuil de démarrage/transfert de sur-fréquence SI
|
||||||||||||||||||||
|
0x0C25 |
3110 |
TOUS |
L |
Hz |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
Valeur de seuil de réinitialisation/retour de sur-fréquence SI
|
||||||||||||||||||||
|
0x0C27 |
3112 |
TOUS |
L |
Hz |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
Valeur de seuil de démarrage/transfert de sur-fréquence SII
|
||||||||||||||||||||
|
0x0C29 |
3114 |
TOUS |
L |
Hz |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
Valeur de seuil de réinitialisation/retour de sur-fréquence SII
|
||||||||||||||||||||
|
0x0C2B |
3116 |
TOUS |
L |
V |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
Valeur de seuil de démarrage/transfert de sous-tension SI
|
||||||||||||||||||||
|
0x0C2D |
3118 |
TOUS |
L |
V |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
Valeur de seuil de réinitialisation/retour de sous-tension SI
|
||||||||||||||||||||
|
0x0C2F |
3 120 |
TOUS |
L |
V |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
Valeur de seuil de démarrage/transfert de sous-tension SII
|
||||||||||||||||||||
|
0x0C31 |
3122 |
TOUS |
L |
V |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
Valeur de seuil de réinitialisation/retour de sous-tension SII
|
||||||||||||||||||||
|
0x0C33 |
3124 |
TOUS |
L |
V |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
Valeur de seuil de démarrage/transfert de sur-tension SI
|
||||||||||||||||||||
|
0x0C35 |
3126 |
TOUS |
L |
V |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
Valeur de seuil de réinitialisation/retour de sur-tension SI
|
||||||||||||||||||||
|
0x0C37 |
3128 |
TOUS |
L |
V |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
Valeur de seuil de démarrage/transfert de sur-tension SII
|
||||||||||||||||||||
|
0x0C39 |
3130 |
TOUS |
L |
V |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
Valeur de seuil de réinitialisation/retour de sur-tension SII
|
||||||||||||||||||||
|
0x0DAB |
3500 |
TOUS |
L |
– |
BOOL |
– |
TA |
0 |
Validité de l'alarme d'échec de démarrage du générateur
|
||||||||||||||||||||
|
0x0DAC |
3501 |
TOUS |
L |
– |
BOOL |
– |
TA |
0 |
Alarme d'échec de démarrage du générateur
|
||||||||||||||||||||
|
0x0DAD |
3502 |
TOUS |
L |
– |
BOOL |
– |
TA |
0 |
Validité de la présence d’une alimentation externe
|
||||||||||||||||||||
|
0x0DAE |
3503 |
TOUS |
L |
– |
BOOL |
– |
TA |
0 |
Présence d'une alimentation externe
|
||||||||||||||||||||
|
0x0DAF |
3504 |
TOUS |
L |
– |
BOOL |
– |
TA |
0 |
Validité de l'alarme d'échec du test en charge
|
||||||||||||||||||||
|
0x0DAF |
3504 |
TOUS |
L |
– |
BOOL |
– |
TA |
1 |
Validité de l'alarme d'échec de test hors charge
|
||||||||||||||||||||
|
0x0DB0 |
3505 |
TOUS |
L |
– |
BOOL |
– |
TA |
0 |
Alarme d'échec de test en charge
|
||||||||||||||||||||
|
0x0DB0 |
3505 |
TOUS |
L |
– |
BOOL |
– |
TA |
1 |
Alarme d'échec de test hors charge
|
||||||||||||||||||||
|
0x0DB1 |
3506 |
TOUS |
L |
ENUM |
ENUM |
– |
TA |
– |
Alarme de position inattendue
|
||||||||||||||||||||
|
0x0FBD |
4030 |
TOUS |
L |
chiffres |
UINT32 |
– |
TA |
– |
Nombre total de transferts (hors mode Poignée)
|
||||||||||||||||||||
|
0x0FBF |
4032 |
TOUS |
L |
chiffres |
UINT32 |
– |
TA |
– |
Nombre total d'échecs de transfert
|
||||||||||||||||||||
|
0x0FC1 |
4034 |
TOUS |
L |
chiffres |
UINT32 |
– |
TA |
– |
Compteur de transferts trop rapides
|
||||||||||||||||||||
|
0x0FD1 |
4050 |
TOUS |
L |
chiffres |
UINT32 |
– |
TA |
– |
Nombre de modifications de configuration
|
||||||||||||||||||||
|
0x01389 |
5002 |
TOUS |
L |
ENUM |
ENUM |
– |
TA |
– |
Fonction Forcer à Off prise en charge
|
||||||||||||||||||||
|
0x0138A |
5003 |
TOUS |
L |
ENUM |
ENUM |
– |
TA |
– |
Statut Forcer à Off
|
||||||||||||||||||||
|
0x0138B |
5004 |
TOUS |
L |
ENUM |
ENUM |
– |
TA |
– |
Fonction d'inhibition prise en charge
|
||||||||||||||||||||
|
0x0138C |
5005 |
TOUS |
L |
ENUM |
ENUM |
– |
TA |
– |
Statut d’inhibition
|
||||||||||||||||||||
|
0x0138D |
5006 |
TOUS |
L |
ENUM |
ENUM |
– |
TA |
– |
Fonction de contrôle à distance volontaire prise en charge
|
||||||||||||||||||||
|
0x0138E |
5007 |
TOUS |
L |
ENUM |
ENUM |
– |
TA |
– |
Statut de contrôle à distance volontaire
|
||||||||||||||||||||
|
0x0138F |
5008 |
TOUS |
L |
ENUM |
ENUM |
– |
TA |
– |
Fonction Feu prise en charge
|
||||||||||||||||||||
|
0x01390 |
5009 |
TOUS |
L |
ENUM |
ENUM |
– |
TA |
– |
Statut Feu
|
||||||||||||||||||||
|
0x01391 |
5010 |
TOUS |
L |
ENUM |
ENUM |
– |
TA |
– |
Fonction de statut de test prise en charge
|
||||||||||||||||||||
|
0x01392 |
5011 |
TOUS |
L |
ENUM |
ENUM |
– |
TA |
– |
Statut de test
|
||||||||||||||||||||
|
0x01393 |
5012 |
TOUS |
L |
ENUM |
ENUM |
– |
TA |
– |
Fonction de transfert d’IHM prise en charge
|
||||||||||||||||||||
|
0x01394 |
5013 |
TOUS |
L |
ENUM |
ENUM |
– |
TA |
– |
Statut de transfert d’IHM (contrôle local)
|
||||||||||||||||||||
|
0x01395 |
5014 |
TOUS |
L |
ENUM |
ENUM |
– |
TA (châssis 250, 630 et 800 uniquement) |
– |
Fonction de contrôle Comm prise en charge
|
||||||||||||||||||||
|
0x01396 |
5015 |
TOUS |
L |
ENUM |
ENUM |
– |
TA (châssis 250, 630 et 800 uniquement) |
– |
Statut du transfert par comm
|
||||||||||||||||||||
|
0x01397 |
5016 |
TOUS |
L |
ENUM |
ENUM |
– |
TA (châssis 250, 630 et 800 uniquement) |
– |
Résultat du test
|
||||||||||||||||||||
|
0x0144F |
5200 |
TOUS |
L/E |
s |
FLOAT32 |
– |
TA |
– |
Temporisation de délestage de charge T8
|
||||||||||||||||||||
|
0x0176F |
6000 |
TOUS |
L/E |
IEC870-5-4 |
DATETIME |
– |
TA |
– |
Heure système
|
||||||||||||||||||||
|
0x01773 |
6004 |
TOUS |
L |
ENUM |
ENUM |
– |
TA |
– |
Nombre de pôles
|
||||||||||||||||||||
|
0x01783 |
6020 |
TOUS |
L |
chiffres |
UINT16 |
– |
TA |
– |
Identifiant du produit
|
||||||||||||||||||||
|
0x01784 |
6021 |
TOUS |
L |
STRING |
STRING |
– |
TA |
– |
Nom du fournisseur
|
||||||||||||||||||||
|
0x0178E |
6031 |
TOUS |
L |
STRING |
STRING |
– |
TA |
– |
Famille de produits
|
||||||||||||||||||||
|
0x01797 |
6040 |
TOUS |
L |
STRING |
STRING |
– |
TA |
– |
Gamme de produits
|
||||||||||||||||||||
|
0x017A1 |
6050 |
TOUS |
L |
STRING |
STRING |
– |
TA |
– |
Modèle de produit
|
||||||||||||||||||||
|
0x017A9 |
6058 |
TOUS |
L |
STRING |
STRING |
– |
TA |
– |
Code de produit N° CR |
||||||||||||||||||||
|
0x017B1 |
6066 |
TOUS |
L |
STRING |
STRING |
– |
TA |
– |
Numéro de série PP-YY-ww-D-ll-xxxx |
||||||||||||||||||||
|
0x017BB |
6076 |
TOUS |
L/E |
STRING |
STRING |
– |
TA |
– |
Nom de l'application utilisateur "Nom de l'application utilisateur" |
||||||||||||||||||||
|
0x017DB |
6108 |
TOUS |
L/E |
STRING |
STRING |
– |
TA |
– |
Capacité du produit "Capacité du produit" |
||||||||||||||||||||
|
0x017E7 |
6120 |
TOUS |
L |
STRING |
STRING |
– |
TA |
– |
Version du firmware xxx.yyy.zzz |
||||||||||||||||||||
|
0x017ED |
6126 |
TOUS |
L |
STRING |
STRING |
– |
TA |
– |
Version du matériel xxx.yyy.zzz |
||||||||||||||||||||
|
0x017F3 |
6132 |
TOUS |
L |
ENUM |
ENUM |
– |
TA |
– |
Type d'image en cours d'utilisation
|
||||||||||||||||||||
|
0x017F4 |
6133 |
TOUS |
L |
STRING |
STRING |
– |
TA |
– |
URL du fournisseur |
||||||||||||||||||||
|
0x02324 |
8997 |
TOUS |
L |
ENUM |
ENUM |
– |
TA (châssis 250, 630 et 800 uniquement) |
– |
Activer le transfert par comm
|
||||||||||||||||||||
|
0x02325 |
8998 |
TOUS |
L |
ENUM |
ENUM |
– |
TA (châssis 250, 630 et 800 uniquement) |
– |
Vérifier si le contrôle comm est possible
|
||||||||||||||||||||
|
0x02326 |
8999 |
TOUS |
L |
ENUM |
ENUM |
– |
TA (châssis 250, 630 et 800 uniquement) |
– |
Méthode de contrôle comm
|
||||||||||||||||||||
|
0x02327 |
9 000 |
TOUS |
E |
ENUM |
ENUM |
– |
TA (châssis 250, 630 et 800 uniquement) |
– |
Transfert par requête de communication
|
||||||||||||||||||||
|
0x02328 |
9001 |
TOUS |
L |
ENUM |
ENUM |
– |
TA (châssis 250, 630 et 800 uniquement) |
– |
Activer le test par comm
|
||||||||||||||||||||
|
0x02329 |
9002 |
TOUS |
E |
ENUM |
ENUM |
– |
TA (châssis 250, 630 et 800 uniquement) |
– |
Test par requête de communication
|
||||||||||||||||||||
|
0x0270F |
10000 |
TOUS |
L |
chiffres |
UINT16 |
– |
TA |
– |
Version du journal d’événements 0-65535 |
||||||||||||||||||||
|
0x02710 |
10001 |
TOUS |
L |
chiffres |
UINT16 |
– |
TA |
– |
Type de journal d'événements 0-65535 |
||||||||||||||||||||
|
0x02711 |
10002 |
TOUS |
L |
chiffres |
UINT16 |
– |
TA |
– |
Taille de la file d'attente du journal d'événements (numéro de journal) 0-1000 |
||||||||||||||||||||
|
0x02712 |
10003 |
TOUS |
L |
chiffres |
UINT16 |
– |
TA |
– |
Numéro de fichier journal actuellement dans la file d'attente du journal d'événements 0-1000 |
||||||||||||||||||||
|
0x02713 |
10004 |
TOUS |
L |
chiffres |
UINT16 |
– |
TA |
– |
Dernier index du journal d'événements 0-65535 |
||||||||||||||||||||
|
0x02714 |
10005 |
TOUS |
L |
TI086 |
TI086 |
– |
TA |
– |
Contenu du journal d'événements |
||||||||||||||||||||
|
0x09C3F |
40000 |
TOUS |
L |
chiffres |
UINT16 |
– |
TA |
– |
Version du journal système 0-65535 |
||||||||||||||||||||
|
0x09C40 |
40001 |
TOUS |
L |
chiffres |
UINT16 |
– |
TA |
– |
Type de journal système 0-65535 |
||||||||||||||||||||
|
0x09C41 |
40002 |
TOUS |
L |
chiffres |
UINT16 |
– |
TA |
– |
Taille de la file d'attente du journal système (numéro de journal) 0-1000 |
||||||||||||||||||||
|
0x09C42 |
40003 |
TOUS |
L |
chiffres |
UINT16 |
– |
TA |
– |
Numéro de fichier journal actuellement dans la file d'attente du journal système 0-1000 |
||||||||||||||||||||
|
0x09C43 |
40004 |
TOUS |
L |
chiffres |
UINT16 |
– |
TA |
– |
Dernier index du journal système 0-65535 |
||||||||||||||||||||
|
0x09C44 |
40005 |
TOUS |
L |
TI086 |
TI086 |
– |
TA |
– |
Contenu du journal système |