相位旋转

字段

描述

应用

此功能监控与所连接电源相对的电源的相位旋转。为了检查相序,必须同时应用两个电压源。

它能够防止切换到异相电源,从而能够保护设备以防损坏。这发生在新安装期间,或在风暴损坏或发电机重新接线 (U-G) 之后。

注: 只有 A-B-C 序列是正确的序列,而序列 C-B-A 则是错误的序列。

它仅适用于 TransferPacT Active Automatic。

缺省值

该功能可被启用或禁用。缺省处于启用状态。

检测标准

当电源正常时,将检查相位角差(A 相 - B 相 / B 相 - A 相)。检测值应为 120°/240°±5°,如果序列为 C-B-A,则是错误的序列。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?