Rotation des phases
|
Champ |
Description |
|---|---|
|
Applications |
Cette fonction surveille la rotation des phases de la source située à l’opposé de la source connectée. Pour vérifier la rotation des phases, les deux sources de tension doivent être appliquées. Elle protège contre les dommages matériels en empêchant le transfert vers une source déphasée. Cela survient lors des nouvelles installations ou en cas de dommages causés par une tempête ou lors d’un nouveau raccordement du générateur (R-G). NOTE: Seule la séquence A-B-C
est correcte. La séquence C-B-A est incorrecte.
Elle n'est disponible que pour le TransferPacT Active Automatic. |
|
Valeur par défaut |
Cette fonction peut être activée ou désactivée. Par défaut, elle est activée. |
|
Critères de détection |
Lorsque la source d'alimentation est normale, il faut contrôler la différence d'angle des phases (Phase A - Phase B/Phase B - Phase A). Elle doit être de 120°/240° ± 5° et la séquence C-B-A est incorrecte. |