电源连接附件

危险
电击、爆炸或弧闪危险
确保准备电缆时的剥线长度为本节中所示的长度。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
警告
火灾危险
  • 仅为设备使用具有指定线规的接线,并遵守接线要求。
  • 以指定的扭矩值紧固接头。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

使用电源连接附件可以改善转换开关的电源连接性。有关 TransferPacT Active Automatic / Automatic / Remote 100-250、320-630 和 800 A 转换开关设备的附件连接,请参阅 绝缘要求 中的表格。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?