“操作”子页

注: TransferPacT ATSE 首次通电时,建议更改密码。缺省密码为 0000。

下表提供了操作子页的详细信息:

子页名称

子页功能

显示

操作

设置和操作页可导航至显示屏上的更多维护检查项目,单击操作,可控制 ATSE 或确认报警。

警告确认

单击警告确认,可取消报警。

确认操作

确认操作窗口用于确认警告确认

报警确认

单击报警确认,可取消报警。

确认操作

确认操作窗口用于确认报警确认

本地控制

单击本地控制,可进入本地控制模式。

  • 打开第一页时,本地控制处于禁用状态。

  • 单击启用本地控制,可激活本地控制模式。

  • 无法在手柄模式、强制模式和消防模式下启用本地控制。

确认操作

确认操作窗口用于确认本地控制

禁用本地控制

禁用本地控制本地控制的子页。

再次选择禁用本地控制,可退出本地控制模式。

注: 如果在未禁用本地控制模式的情况下退出此页,则转换开关将保持在本地控制模式,直到出现优先级较高的控制模式

底部的 指示切换模式。

确认操作

确认操作窗口用于确认本地控制

切换至 SI(N)

切换至 SII(A)

切换至 OFF

切换至 SI(N)切换至 SII(A) 取决于目标电源状态,切换至 OFF 始终处于激活状态。

启用本地控制后,有三个选项可用:

  • 单击切换至 SI (N),可将开关切换至正常模式。

  • 单击切换至 SII (A),可将开关切换至备用。

  • 单击切换至 OFF,可将开关切换至 OFF。

注: 仅当目标电源存在且在规定范围内时,才能成功切换到 SI(N) 或 A。

确认操作

确认操作窗口用于确认本地控制

通讯控制

单击通讯控制,可进入通讯控制模式。

通讯控制可导航至显示屏中的更多通讯操作。

藉由通讯切换

藉由通讯切换通讯控制的子页。

选择藉由通讯切换,可设置操作:

  • :启用藉由通讯功能的切换。

  • :禁用藉由通讯功能的切换。

注: 该功能默认为禁用。

确认操作

确认操作窗口用于确认藉由通讯切换,单击确定,可保存更改。

藉由通讯测试

藉由通讯测试通讯控制的子页。

选择藉由通讯测试,可设置操作:

  • :启用藉由通讯功能的测试。

  • :禁用藉由通讯功能的测试。

注: 该功能默认为禁用。

确认操作

确认操作窗口用于确认藉由通讯测试,单击确定,可保存更改。

有载测试

操作子页可导航至显示屏中的更多操作检查选项,单击有载测试,可进入测试模式。

确认操作

确认操作窗口用于确认有载测试

正在测试

图标表示测试已启动。测试进行期间,可以中断、测试。

注: 选择 ESC,然后单击确定,即可停止测试,ATSE 将返回自动模式。

确认操作

确认操作窗口用于确认有载测试

空载测试

单击空载测试,可进入测试模式。

 

确认操作

确认操作窗口用于确认空载测试

确认以选择有时限测试或无时限测试

有时限测试

无时限测试

正在测试

图标表示测试已启动。测试进行期间,可以中断、测试。

注:

选择 ESC,然后单击确定,即可停止测试,ATSE 将返回自动模式。

有时限测试

无时限测试

确认操作

确认操作窗口用于确认空载测试

无时限测试

 
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?