DOCA0214ES–04

Subpágina Ajustes

En la tabla siguiente se incluyen los detalles de las subpáginas de Regulaciones:

Nombre de la subpágina

Función de la subpágina

Visualización

Configuración

La página Configuración y operación permite acceder a otras opciones de configuración y operación en la pantalla.

Haga clic en Configuración para ver los ajustes de contraseña, restablecimiento y puesta en marcha de accesorios.

Accesorios

Accesorios es una subpágina de Regulaciones.

La página Accesorios permite acceder a a más opciones de configuración en la pantalla.

Modbus

Modbus es una subpágina de Accesorios.

Haga clic en Modbus para la puesta en marcha.

NOTA: Si el módulo de Modbus no está insertado, la opción aparecerá vacía.

Seleccione los parámetros de la siguiente manera:

  • Configure la Dirección.

  • Configure la Velocidad en baudios.

NOTA: La paridad impar/par se detecta automáticamente.

Confirmar operación

La ventana Confirmar operación sirve para confirmar Modbus. Haga clic en OK para guardar los cambios.

Prueba DI

Test sobre las entradas digitales es una subpágina de Accesorios.

Haga clic en Prueba DI para la puesta en marcha.

NOTA: Si el módulo de prueba remota no está insertado, la opción aparecerá vacía.

Configure Prueba en carga o Prueba en carga desactivada.

Confirmar operación

Confirmar operación sirve para confirmar Prueba DI. Haga clic en OK para guardar los cambios.

Desplazamiento automático de vista rápida

Desplazamiento automático de vista rápida es una subpágina de Regulaciones.

La página Desplazamiento automático de vista rápida permite acceder a la otras opciones de ajuste en la pantalla.

NOTA: Si el módulo de la prueba Desplazamiento automático de vista rápida no está insertado, la opción aparecerá vacía.

Seleccione Desplazamiento automático de vista rápida para establecer las condiciones:

  • ON: habilita la detección de desplazamiento automático de vista rápida.

  • OFF: deshabilita la detección de desplazamiento automático de vista rápida.

NOTA: El ajuste predeterminado se muestra como deshabilitado.

Seleccione Tiempo de desplazamiento y use el botón hacia arriba o hacia abajo para ajustarlo. El intervalo de tiempo de desplazamiento automático de vista rápida va de 0 a 300 s, con incrementos de 1 s.

El valor predeterminado es 5 s.

Cambia la contraseña

Cambiar contraseña es una subpágina de Configuración.

Haga clic en Cambiar contraseña para cambiar la contraseña.

Seleccione los parámetros para cambiar la contraseña:

  • Introduzca un código de 4 dígitos para crear la contraseña nueva.

NOTA: Para cambiar o restablecer la contraseña:
  1. Cambie al modo de maneta.

  2. Reinicie el ATSE.

  3. Pulse OK y ESC durante 10 segundos.

NOTA: El paso 3 debe realizarse antes de que transcurra un minuto después del paso 2.

Registros del sistema

Registros del sistema es una subpágina de Configuración.

Seleccione Registros del sistema y use el botón hacia arriba o hacia abajo para ajustar la opción deseada.

Umbral y tiempo de restablecimiento.

Umbral y tiempo de restablecimiento. es una subpágina de Configuración.

Haga clic en Umbral y tiempo de restablecimiento. para restablecer el controlador.

Lista de valores que se pueden restablecer:

  • Subtensión

  • Sobretensión

  • Subfrecuencia

  • Sobrefrecuencia

  • Tasa de desequilibrio fases

  • Retardo de transferencia (T2)

  • Retardo de posición OFF (T4)

  • Retardo de retransferencia (T6)

  • Retardo de inicio del grupo electrógeno (T7)

  • Retardo de deslastrado (T8)

  • Retardo de enfriamiento del grupo electrógeno (T9)

  • Retardo de fallo del grupo electrógeno (T10)

  • Retardo de prueba en carga (T13)

  • Retardo de prueba sin carga (T14)

Confirmar operación

Confirmar operación sirve para confirmar Umbral y tiempo de restablecimiento.. Haga clic en OK para guardar los cambios.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?