快速菜单概览

下表列出了一些常用菜单的位置。您还可以找到这些菜单项的缺省设置。

菜单

子菜单 1

子菜单 2

范围

缺省

系统参数

额定电压

-

请参阅 “系统参数”子页

Ue-220V:230V,或

Ue-400V:400V,或

Ue-208V:230V,或

额定频率

-

50 Hz;60 Hz

50 Hz

中性线位置

-

NABC;ABCN

NABC

应用

电源配置

-

S1 设施(N) - SII 发电机组(A);
S1 设施(A) - SII 设施(N);
S1 设施(N) - SII 设施(A);
S1 发电机组(A) - SII 设施(N)

S1 设施(N) - SII 发电机组 (A)

切换条件

相序警告

开;关

开 (IEC)
关(中国)

电压不平衡警告

开;关

N 错误警告

开;关

开 (IEC)
关(中国)

U > Ue 切换

开;关

异常频率切换

开;关

发电机组启动失败警告

开;关

中性线丢失切换

开;关

返回模式

-

Auto Return;
Non Return;
Manual Return(中国)

自动返回

SI 设定值

欠压释放

请参阅 “应用”子页

85 %

欠压吸合

90 %

过压释放

110 %

过压吸合

105 %

欠频释放

96 %

欠频吸合

97 %

过频释放

102 %

过频吸合

101 %

不平衡率

2 %-30 %

5 %

SII 设定值

欠压释放

请参阅 “应用”子页

85 %

欠压吸合

90 %

过压释放

110 %

过压吸合

105 %

欠频释放

96 %

欠频吸合

97 %

过频释放

102 %

过频吸合

101 %

不平衡率

2 %-30 %

5 %

时间延迟

切换延迟

-

0-1800 秒

3 秒 (IEC)
0 秒(中国)

再切换延迟

-

0-3600 秒

60 秒 (IEC)
0 秒(中国)

OFF 位置切换延迟

-

0-30 秒

0 秒

负载卸除延迟

-

0-15 秒

0 秒

发电机组启动延迟

-

0-120 秒

3 秒 (IEC)
0 秒(中国)

发电机组冷却延迟

-

0-3600 秒

60 秒 (IEC)
0 秒(中国)

发电机组失效延迟

-

15-300 秒

300 秒

Settings

附件

DI 测试(如果支持)

有载测试;
空载测试

有载测试

Modbus(如果支持)

地址
波特率
奇偶校验
停止位

地址 = 001
波特率 = 19200
奇偶校验 = 偶
停止位 = 2

快速浏览自动滚动

-

开(1-300 秒);关

语言

-

-

8 种语言

英语

日期/时间

-

-

YYYY-MM-DD-HH-MM-SS

2000-01-01 00:00:00

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?