Connecteur en acier

ATTENTION
Risque de surchauffe
N'utilisez pas de connecteurs en acier LV429242 ou LV429243 au-dessus de 160 A.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.

Les connecteurs en acier peuvent être utilisés pour connecter le commutateur et les câbles d'alimentation.

Ils peuvent être montés sur les équipements de commutation de transfert (TSE) TransferPacT Active Automatic / Automatic / Remote 100-250 A.

Le tableau ci-après dresse la liste des connecteurs en acier.

Commutateur Nombre de pôles Connecteurs en acier

Châssis 250 : 100-250 A

3P

LV429242

4P

LV429243

Pour plus d'informations concernant l'installation, consultez cette instruction de service sur le site Web de Schneider Electric : GEX2525501.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?