Conector de acero
ATENCIÓN |
|---|
|
Peligro de sobrecalentamiento
No utilice conectores de acero LV429242 o LV429243 a más
de 160 A.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.
|
Se pueden utilizar conectores de acero para conectar el conmutador y los cables de alimentación.
Se pueden montar en el equipo de conmutación de transferencia TransferPacT Active Automatic / Automatic / Remote 100-250 A.
En la tabla siguiente se proporciona la lista de conectores de acero.
| Conmutador | Número de polos | Conectores de acero |
|---|---|---|
|
Bastidor 250: 100–250 A |
3P |
LV429242 |
|
4P |
LV429243 |
Para obtener más información sobre la instalación, consulte la hoja de instrucciones en el sitio web de Schneider Electric: GEX2525501
ATENCIÓN