Présentation

TransferPacT Remote fournit des solutions de transfert avec des bornes d'entrée et de sortie.

Les détails des bornes d'entrée et de sortie sont indiqués ci-après :

Bornes

Marquage

Définition

Disponibilité des produits

P0

Borne commune pour P1, P2

P1

Signal de sortie. Lorsque l'une au moins des sources est dans la plage de tensions et que le produit n'est PAS en mode manuel, la borne normalement ouverte se ferme.

P2

Signal de sortie. Lorsque l'une au moins des sources est dans la plage de tensions et que le produit n'est PAS en mode manuel, la borne normalement fermée s'ouvre.

Transfert à distance

R0

Borne commune pour R1, R2, R3

R1

Signal d'entrée passif. Transfert à distance vers la position I en cas de fermeture avec R0 et durée du signal au moins égale à 200 ms.

R2

Signal d'entrée passif. Transfert à distance vers la position II en cas de fermeture avec R0 et durée du signal au moins égale à 200 ms.

R3

Signal d'entrée passif. Transfert à distance vers la position O en cas de fermeture avec R0 et durée du signal au moins égale à 200 ms.

Pour plus d'informations concernant l'installation des bornes d'entrée et de sortie, consultez les instructions de service sur le site Web de Schneider Electric :

  • TransferPacT Active Automatic / Automatic / Remote 100–250 A : GEX2525501

  • TransferPacT Active Automatic / Automatic / Remote 320–630 A : GEX2525601

  • TransferPacT Active Automatic / Automatic / Remote 800 A : BQT1751501

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?