IHM Active Automatic avec écran LCD

L'IHM Active Automatic avec écran LCD du commutateur convient à tous les accessoires d'extension utilisant TPCDIO15. Elle affiche tous les registres et paramètres avec protection par mot de passe. Elle peut également intégrer des fonctions plus avancées telles que les communications avec extension plus 24 VCC.

Paramètres de l’IHM Active Automatic

Etiquette

Description

Fonction

1

Écran LCD

Écran LCD

2

ESC

Bouton permettant d'annuler l'option sélectionnée ou de revenir au menu précédent

3

Bouton Haut

Bouton de navigation permettant de remonter.

4

Bouton Bas

Bouton de navigation permettant de descendre.

5

Bouton OK

Bouton OK pour confirmer l'option sélectionnée.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?